Fertigerfahrer stehen heute vor immer mehr Herausforderungen. Sie müssen Produktionsziele und Einbauvorschriften gleichermaßen einhalten.
Hersteller haben Technologien entwickelt, um den stark beanspruchten Maschinisten zu helfen. Das klingt gut in der Theorie, doch allzu oft arbeiten diese Einrichtungen nicht richtig im Hintergrund. Stattdessen beanspruchen sie noch mehr Aufmerksamkeit, belasten den Maschinisten zusätzlich oder führten gar zu kostspieligen Produktionsfehlern.
Jetzt gibt es eine gute Nachricht: das Advisor-Display, eine Schlüsselkomponente bei Cat-Straßenfertigern. Die meisten Hersteller bieten computergestützte Technik auf ihren Fertigern. Was das Cat Advisor-Display unterscheidet, ist eine weiter entwickelte Benutzeroberfläche, die intuitiv erfassbar und leicht zu bedienen ist. Sie erlaubt dem Fertiger mit dem Maschinisten zu „sprechen", und diese Kommunikation verbessert Bauausführung und -leistung.
Das Advisor-Display ist serienmäßig auf allen Cat-2.5m-8-Fuß- und 3m10-Fuß-Fertigern installiert. Es befindet sich am linken Bedienstand oder - bei manchen Modellen - auf der verschiebbaren Bedienerkonsole. Es ist zentral in Zuggriffsnähe vor dem Bediener platziert.
Alles an einem Platz
Bediener verlieren oft ihre wichtigsten Aufgaben aus dem Blick, wenn sie viel eingeben, ablesen oder ganze Abläufe mitverfolgen müssen. Das Advisor-Display:
liefert auf Fingerdruck Informationen zu allen Betriebszuständen und Vorgängen auf der Maschine.
erlaubt den Bedienern die volle Konzentration auf den tatsächlichen Einbau, und nicht auf unnötige Detaileinstellungen.
verbessert die Effizienz, gewährleistet das gleichmäßige Arbeiten und steigert die Leistungsfähigkeit.
warnt den Bediener vor Leistungsschwankungen, die ein Eingreifen erforderlich machen.
vereinfacht die Fehlerbehebung.
erlaubt die persönliche Einstellung der Benutzeroberfläche für unterschiedliche Bediener.
liefert eine Vielfalt an Informationen über Leistungsanzeigen bis hin zu Statusmeldungen.
erlaubt den Wechsel zwischen vielen Sprachen: englisch, italienisch, deutsch, spanisch, französisch und portugiesisch.
Abläufe vereinfachen
Das Advisor-Display bietet eine Benutzeroberfläche, über die der Maschinist Arbeitsabläufe verfolgen und bestimmte Vorgänge steuern kann. So kann der Bediener zum Beispiel eine Start-Checkliste aufrufen, die sicherstellt, dass alle notwendigen Wartungsmaßnahmen eingehalten werden.
Der Bediener kann auch die Funktion „Asphalteinbau - Schritt für Schritt" wählen, zum Beispiel für die korrekte Ausführung von Anschlussfugen. Mit diesem Vorgehen gewährleistet der Maschinist gleichmäßige Arbeitsverfahren und -leistungen, was wiederum die Ergebnisse vorhersehbarer und effizienter macht.
Bediener haben auch Zugriff auf den „Asphaltrechner", ein Werkzeug zur optimalen Koordination von Liefer-LKW, Fertigern und Verdichtern, die eine höhere Belagsqualität ermöglicht. Der Asphaltrechner ist sehr hilfreich in der Planungsphase eines Projekts, kann bei richtiger Anwendung jedoch auch die Effizienz während der Ausführung steigern.
Auch in der Kalibrierung der Maschinenkomponenten, unterstützt das Advisor-Display den Maschinisten und vermeidet so äußerst kostspielige Fehlfunktionen aufgrund falscher Feineinstellungen.
Die Kalibrierung wird in einem einfachen schrittweisen Verfahren vorgenommen. Im Falle fehlerhaft vorgenommener Einstellungen vermeidet das System dabei schwerwiegende Fehler durch das Zurücksetzen auf gespeicherte Werte. Das verhindert, dass der Fertiger auf Basis falscher Ausgangsdaten eingesetzt wird. Diese falschen Daten könnten zu Qualitätsproblemen und damit zu kostspieleigen Nacharbeiten führen.
Wartungsvorteile
Das Advisor-Display liefert auch wertvolle Service-Informationen. Es ist dafür mit den elektronischen Überwachungssystemen der Maschinensteuerung verbunden.
Erkennt das System Fehlfunktionen, alarmiert es den Maschinisten.
Es liefert Diagnosen in Form von Servicecodes und erleichtert die Fehlererkennung und -behebung.
Das Advisor-Display erkennt Fehlfunktionen lange bevor diese zu größeren, kostspieligen Problemen führen.
Die wichtigste Bezeichnung in Zusammenhang mit dem Advisor-Display ist jedoch „intuitiv". Die Caterpillar-Ingenieure haben erkannt, dass Technologie nicht unnötig überfrachtet, sondern leicht zugänglich sein muss. Ist das der Fall, arbeitet das Personal effizienter und produktiver und Baustellen werden rentabler.