Las Hojas de Empuje Cat® D6T aumentan aún más la productividad y la facilidad de manejo con la tecnología GRADE Slope Assist para hojas de empuje

Para distribuir en Europa: febrero de 2016
Número de publicación: 15PR16

En breve, los operadores de las Hojas de Empuje Cat® D6T disfrutarán de más productividad y facilidad de manejo, ya que Cat Slope Assist se incluirá como parte de los equipos estándar.

Cat Slope Assist ayuda a los operadores a alcanzar la pendiente objetivo de forma más rápida al mantener automáticamente los ángulos predefinidos de la hoja de empuje. Acabe los trabajos hasta un 39 por ciento más rápido, con una superficie con hasta un 68 por ciento de mejor calidad y con un 82 por ciento menos de esfuerzo por parte del operador.*  

Slope Assist es una función GRADE para hojas de empuje que forma parte de la amplia gama de tecnologías de Cat Connect. La tecnología GRADE ayuda a controlar la hoja de forma que los operadores pueden hacer más trabajos de calidad en menos tiempo. Los operadores con más experiencia pueden trabajar de forma más productiva y los menos experimentados lograrán resultados de mayor calidad más rápidamente.

Slope Assist es una función que se incluye de serie en la D6T y se integra en la máquina de fábrica, por lo que no se necesitan modificaciones de componentes o de software. Slope Assist estará disponible a mediados de 2016, comenzando por las configuraciones LGP, LGP VPAT y XW VPAT. Esta tecnología adicional se complementa por una nueva pantalla de cristal líquido (LCD, Liquid Crystal Display) que muestra los valores de Slope Assist, datos de pendiente transversal/inclinación de la máquina en tiempo real, así como diferentes datos y características de funcionamiento de la máquina.

Si desea obtener más información acerca de la D6T y de la tecnología Cat GRADE para hojas de empuje, visite www.cat.com.

*Estudio de producción de Cat Slope Assist, diciembre de 2014

Especificaciones de la Hoja de Empuje D6T

   
MotorCat C9.3 ACERT™
Potencia neta  154 kW
210 hp (DIN)
Peso de funcionamiento mínimo17 753 kg
Peso de funcionamiento máximo24 336   kg
Gama de capacidad del cucharón  3,7 a 5,3 m3

###

Nota para los editores: Caterpillar comercializa sus productos y servicios en cada región geográfica en intervalos de tiempo diferentes. Aunque se han tomado todas las medidas posibles para que la información sobre nuestros productos y servicios se comunique a los medios solamente después de que Caterpillar haya recibido confirmación por parte de su red de distribuidores, plantas y filiales de que realmente están disponibles en la región geográfica de la que se trate, les rogamos encarecidamente que verifiquen la disponibilidad y especificaciones de dichos productos y servicios en su distribuidor Cat.

CAT, CATERPILLAR, sus respectivos logotipos, el color "Caterpillar Yellow" y la imagen comercial de "Power Edge", así como la identidad corporativa y de producto utilizadas en la presente, son marcas registradas de Caterpillar y no pueden utilizarse sin autorización.

VisionLink es una marca comercial de Trimble Navigation Limited, registrada en Estados Unidos y en otros países.

©2016 Caterpillar Reservados todos los derechos  

Consultas de prensa

Representantes de medios de prensa comercial de Caterpillar

América

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, África y Oriente Medio

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Solicitudes de los lectoreswww.cat.com/requestCatinfo