Cat® GRADE para hojas de empuje ofrece una productividad y facilidad de manejo sin precedentes

Para distribuir en Europa: febrero de 2016
Número de publicación: 16PR16

En tractores de cadenas de todos los tamaños, la tecnología Cat® GRADE para hojas de empuje permite a los operadores aumentar su productividad y ayuda a las empresas a aumentar sus beneficios. Caterpillar es el primer fabricante en ofrecer esta amplia gama de tecnologías Cat Connect en toda la línea de hojas de empuje, con una gama que incluye desde simples indicadores en la pantalla de la cabina a completos sistemas GPS para diseños complejos.

Inteligente y sencilla

Las funciones de Cat GRADE son fáciles de usar y se integran en la máquina de fábrica, por lo que no se necesita realizar modificaciones de componentes o de software. Los operadores con más experiencia pueden trabajar de forma más productiva y los menos experimentados lograrán resultados de mayor calidad más rápidamente en una amplia variedad de aplicaciones.

  • Cat Slope Assist permite a los operadores alcanzar la pendiente objetivo de forma más rápida al mantener automáticamente los ángulos predefinidos de la hoja de empuje. Acabe los trabajos hasta un 39 por ciento más rápido, con una superficie con hasta un 68 por ciento de mejor calidad y con un 82 por ciento menos de esfuerzo por parte del operador.*   (Opcional en D4K2 y D5K2. De serie en D6K2, D6N y D6T**).
  • Cat Stable Blade controla el movimiento de la hoja y ajusta automáticamente la elevación y la bajada de la hoja de acuerdo con las indicaciones del operador. De esta forma se obtienen pendientes más suaves en menos tiempo y con menos esfuerzo. (De serie en D4K2-D6K2, D6N, D6T y D7E).
  • Cat Slope Indicate muestra datos de pendiente transversal e inclinación (hacia delante/atrás) en tiempo real del tractor, lo que simplifica a los operadores la tarea de ubicar la máquina en la pendiente deseada y mantener esa inclinación en las diferentes pasadas. La interfaz del operador varía ligeramente según el modelo de tractor, pero siempre se encuentra en el panel principal de la máquina. (De serie en D4K2-D6K2, D6N, D6T, D7E, D8T, D9T, D10T y D11T).

Elementos potenciadores de la productividad y adaptables

Para enfrentarse a los diseños más complejos, las hojas de empuje Cat se pueden equipar con tecnologías GRADE opcionales que permiten a los clientes elegir las funciones según las necesidades y el presupuesto de cada obra. Al combinar datos digitales de diseño, las funciones de guiado para el operador en la cabina y los controles automáticos de la hoja de empuje, los operadores más o menos experimentados lograrán una nivelación de mayor precisión y la reducción de repetición de trabajos y de los costes, sin importar si la tarea es de movimiento de tierras masivo o nivelación fina.

  • Cat Grade Control 3D es un sistema de control de nivelación integrado de fábrica que permite a los operadores mejorar la eficiencia, precisión y productividad en aplicaciones de nivelación, junto con la productividad en tareas de empuje y nivelación de precisión. El nuevo diseño integrado ha desplazado la ubicación de las antenas al techo de la cabina, lo que elimina los mástiles y cables instalados en la hoja. El sistema Cat AutoCarry™ y la opción de preinstalación de AccuGrade™ se incluyen en el paquete con el objeto de aumentar la productividad y la versatilidad. La opción de preinstalación de AccuGrade permite instalar AccuGrade 2D Laser y AccuGrade UTS como complemento a Cat Grade Control 3D. (Opcional en D4K2-D6K2**, D6N, D6T, D8T y D9T).
  • Cat AccuGrade es un sistema postventa de control de nivelación instalado por el distribuidor que proporciona una mayor versatilidad para tareas de nivelación junto con la posibilidad de adaptar la capacidad a diferentes condiciones. Este sistema ofrece diferentes láseres para trabajos en planos horizontales y pendientes bidimensionales; el sistema de satélite de navegación global (GNSS, Global Navigation Satellite System), que proporciona control en complejos cortes y contornos tridimensionales, o sistemas que utilizan estación de seguimiento universal (UTS, Universal Total Station) para una nivelación de precisión. AccuGrade ahora utiliza componentes del sistema Slope Assist para ofrecer un nivel aún mayor de rendimiento en nivelación de precisión que hasta ahora. (Opcional en D4K2-D6K2, D6N, D6T, D7E, D8T, D9T y D10T).
  • La opción de preinstalación de AccuGrade permite instalar o actualizar a los sistemas de control de pendiente Cat AccuGrade 2D y 3D fácilmente para añadir versatilidad y valor de reventa a su máquina. (Opcional en D4K2-D6K2, D6N, D6T, D7E, D8T y D9T).

Si desea obtener más información acerca de Cat GRADE para hojas de empuje, póngase en contacto con su distribuidor Cat o visite www.cat.com.

*Estudio de producción de Cat Slope Assist, diciembre de 2014

** Disponible a mediados de 2016

Cat GRADE para hojas de empuje.

Cat GRADE para hojas de empuje – Disponibilidad por modelos

  Slope IndicateCat Slope AssistStable BladeCat   Grade Control   3DCat   AccuGrade  
Modelo de hoja de empujeInstalado en fábricaInstalado en fábricaInstalado en fábricaInstalado en fábricaInstalado por el distribuidor
D4K2● (2016)
D5K2● (2016)
D6K2● (2016)
D6N● (2016)
D6T■ (2016)
D7E------
D8T------
D9T------
D10T---------
D11T------------

= Equipo estándar   ● = Equipo opcional

###

Nota para los editores: Caterpillar comercializa sus productos y servicios en cada región geográfica en intervalos de tiempo diferentes. Aunque se han tomado todas las medidas posibles para que la información sobre nuestros productos y servicios se comunique a los medios solamente después de que Caterpillar haya recibido confirmación por parte de su red de distribuidores, plantas y filiales de que realmente están disponibles en la región geográfica de la que se trate, les rogamos encarecidamente que verifiquen la disponibilidad y especificaciones de dichos productos y servicios en su distribuidor Cat.

CAT, CATERPILLAR, sus respectivos logotipos, el color "Caterpillar Yellow" y la imagen comercial de "Power Edge", así como la identidad corporativa y de producto utilizadas en la presente, son marcas registradas de Caterpillar y no pueden utilizarse sin autorización.  

VisionLink es una marca comercial de Trimble Navigation Limited, registrada en Estados Unidos y en otros países.

©2016 Caterpillar Reservados todos los derechos  

Medios impresos

Marca de posición de imagen

Descargar imagen de alta resolución
Cat GRADE para hojas de empuje. Cat Slope Assist ayuda a los operadores a alcanzar la pendiente objetivo de forma más rápida.

Marca de posición de imagen

Descargar imagen de alta resolución
Cat GRADE para hojas de empuje. La D6T se encuentra entre los modelos de hojas de empuje Cat que se puede equipar con Cat Grade Control 3D como opción.

Consultas de prensa

Representantes de medios de prensa comercial de Caterpillar

América

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, África y Oriente Medio

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Solicitudes de los lectoreswww.cat.com/requestCatinfo