Las Pinzas Múltiples Cat® GSH425/525 presentan un nuevo diseño en las puntas que facilita la carga y mejoras que aumentan la durabilidad a largo plazo

Para distribuir en Norteamérica, Latinoamérica, Europa, África, Oriente Medio y CEI: abril de 2016
Número de publicación: 171PR16

Las Pinzas Múltiples Cat® GSH425 y GSH525 se han diseñado con cilindros horizontales que crean un perfil que permite una mayor capacidad de penetración en los materiales y una manipulación de materiales a granel más eficiente. Este diseño aumenta la potencia, fiabilidad y durabilidad de las nuevas pinzas, que están disponibles en configuraciones de cuatro y cinco pinzas en versiones cerradas o semicerradas, y que cuentan con una función de rotación mejorada.

Las Pinzas Múltiples GSH425 y GSH525, que sustituyen a los modelos de la serie GSH20B, están diseñadas para una amplia variedad de aplicaciones: manipulación de residuos de desguace, vigas estructurales de grandes dimensiones y vehículos, manipulación de residuos en plantas de reciclaje y estaciones de transferencia, y manipulación de rocas en emplazamientos de construcción. El rendimiento y la eficiencia de las nuevas pinzas Cat optimizan las operaciones de manipulación de residuos, en particular, al cumplir los requisitos cada vez más exigentes de las normativas medioambientales y la creciente demanda por el reciclaje de materiales. Además, se adaptan a presupuestos más ajustados.

Durabilidad a largo plazo

El diseño de las pinzas de la serie GSH integra una construcción en acero de alta calidad resistente a impactos que protege las zonas vulnerables como los cilindros hidráulicos. Para aumentar la durabilidad, se emplean bujes de alta calidad con ranuras de lubricación y pasadores endurecidos en todos los puntos de pivote. Las pinzas están configuradas con puntas de material fundido reemplazables fabricadas de material BHN 445-555 resistente al desgaste.

Además, el diseño sólido de las bisagras y los topes más robustos garantizan una larga vida útil, mientras que el desgaste de las mangueras hidráulicas se reduce al estar alineadas con los dientes. Todos los soportes de montaje tienen un bulón sólido que mantiene el soporte en posición vertical para facilitar la instalación. Y las nuevas pinzas GSH cuentan con una argolla de elevación estándar en la parte inferior de la carcasa que aumenta su versatilidad, permitiendo, por ejemplo, el montaje de un imán.

Caterpillar ofrece implementos junto con una completa gama de servicios de preventa y postventa que incluyen asesoramiento acerca de la selección adecuada de los implementos, formación de los operadores, gestión de los equipos y una gran variedad de productos financieros y de seguros.

Si desea obtener más información sobre las Pinzas GSH425/525, póngase en contacto con su distribuidor local Caterpillar o visite www.cat.com.

# # #

CAT, CATERPILLAR, sus respectivos logotipos, el color "Caterpillar Yellow" y la imagen comercial de "Power Edge", así como la identidad corporativa y de producto utilizadas en la presente, son marcas registradas de Caterpillar y no pueden utilizarse sin autorización. 

©2016 Reservados todos los derechos

Consultas de prensa

Representantes de medios de prensa comercial de Caterpillar

América

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_M@cat.com

Europa, África y Oriente Medio

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Solicitudes de los lectores

www.cat.com/requestCatinfo