La tecnología de pavimentación de Caterpillar maximiza la productividad.

Para su distribución en todo el mundo: abril de 2013
Número de publicación: 142PR13

Las aportaciones de los clientes son el motor que impulsa muchas de las recientes mejoras tecnológicas desarrolladas e integradas en los nuevos productos de pavimentación, compactación y perfilado de pavimentos de Caterpillar, que se exhibirán en Bauma en Munich, en el pabellón B6 y en la zona exterior adyacente.

"Los clientes nos dicen que quieren tecnología con funciones; una tecnología que les ayude a mejorar su productividad y resultados finales", explica Jim McReynolds, presidente de Caterpillar Paving Products. "Nuestro objetivo final es proporcionar soluciones a los clientes que les permitan reducir sus costes de operación y de propiedad."

Tecnología mejorada
Los productos expuestos muestran la tecnología de pavimentación Cat®, junto con las ventajas que proporciona.

Sistema de nivel y pendiente Cat
Muchas de las nuevas pavimentadoras y perfiladoras de pavimentos en frío Cat incluyen la tecnología de nivel y pendiente Cat, diseñada para ayudar al personal de pavimentación a extender y esparcir el material con precisión. Los acoplamientos cruzados permiten obtener pendientes homogéneas a pesar de cambios en la elevación. Se trata de una tecnología fácil de entender para los operadores de pavimentadoras y perfiladoras de pavimentos en frío, y fácil de utilizar para el resto del personal.

Mobil-Trac™
El tren de rodaje Mobil-Trac, disponible en muchas de las nuevas pavimentadoras Cat, ofrece la mejor tracción de su clase con la mayor velocidad de desplazamiento y la mejor maniobrabilidad. El sistema garantiza que el trabajo se completa de forma rápida y que las pavimentadoras ofrecen un nivel de rendimiento adecuado en condiciones variantes y de alta exigencia.

Desviación de los humos
Estudios independientes han concluido recientemente que el exclusivo sistema de gestión de humos de las pavimentadoras Cat elimina o desvía hasta el 92% de los humos. Este sistema desvía los humos que se dirigen a los operadores tanto de la pavimentadora como del reglón.

Control de compactación Cat
El control de compactación Cat se incluye en los nuevos modelos de compactadores de suelos, compactadores vibratorios en tándem y rodillos neumáticos Cat. El control de compactación Cat proporciona información a los operadores para lograr una compactación de alta calidad. En el caso de los compactadores de suelos, el sistema básico ofrece valores de medición de compactación mediante la tecnología de valor de medición de compactación (CMV) o de tracción mecánica de la máquina (MDP). Además, el sistema se puede completar con un sistema cartográfico GPS. En el caso de los rodillos vibratorios en tándem y compactadores neumáticos, el sistema relaciona la información sobre el número de pasadas con la cartografía GPS, lo que permite a los operadores lograr unos resultados de compactación más homogéneos y efectivos al garantizar que se realiza el número de pasadas adecuadas. Existen disponibles otras funciones además de la información del número de pasadas, como sensores infrarrojos en la parte delantera y trasera que miden la temperatura del asfalto de manera continua. Los datos acumulados se pueden almacenar para su posterior análisis, de forma que los procesos se pueden examinar y ajustar como corresponda.

Control de compactación Cat con Tracción mecánica de la máquina (MDP)
La tecnología exclusiva de tracción mecánica de la máquina (MDP) está disponible en los nuevos compactadores de suelos Cat de la serie B. Proporciona un excelente rendimiento en la mayoría de aplicaciones y tipos de suelo del lugar de trabajo, ya sean finos, granulares o cohesivos. Funciona en tambores lisos y se puede utilizar en tambores de pisones y en tambores lisos equipados con un kit de revestimiento de pisones. Su característica única radica en que puede medir la compactación con el sistema vibratorio activado o desactivado.

La tecnología MDP mide la resistencia de la laminación como una indicación de la rigidez del suelo. Realiza la medición más cerca de la profundidad a la que las máquinas pueden compactar. También mide más cerca del espesor de la capa. Las mediciones se ven menos afectadas por el efecto amortiguador de los suelos cohesivos, de forma que se puede utilizar en máquinas de pisones.

El control de compactación Cat con mediciones CMV o MDP también puede utilizar un sistema de satélite de navegación global (GNSS), como GPS, con objeto de proporcionar información sobre la localización y el recuento de pasadas, así como detalles de la cobertura y de la compactación. Estos datos se pueden almacenar para su posterior revisión.

"Seguimos aprovechando nuestra dilatada experiencia de décadas en el sector de la pavimentación y no dejamos de escuchar a nuestros clientes para, con su ayuda, desarrollar tecnologías que les aporten soluciones", explica Jim McReynolds. "A medida que desarrollamos y mejoramos las tecnologías nos seguimos preguntando cómo podemos facilitar que nuestros clientes las usen en los lugares de trabajo. En Caterpillar Paving Products, nuestro objetivo es desarrollar tecnologías tan avanzadas que funcionen de manera sencilla y eficiente en un segundo plano para mejorar significativamente el rendimiento del producto y reducir considerablemente los costes de operación y de propiedad."

Product Link™ y VisionLink™
Product Link es una solución de supervisión remota que permite realizar una administración eficaz y eficiente de la flota. Product Link transmite la información a través de la telefonía móvil y de satélite, y su aplicación basada en Web, VisionLink, permite obtener informes personalizados sobre el estado y uso, junto con mejores asignaciones y funciones de flota mixta.

Consulte los sitios web de bauma Munich 2013 de Caterpillar:
Sitio web en inglés: http://www.uk.cat.com/bauma
Sitio web en alemán: http://deutschland.cat.com/bauma

Imagen 1

Imagen 2

Imagen 3

Imagen 4

# # #

Nota para los editores: Caterpillar comercializa sus productos y servicios en cada región geográfica en intervalos de tiempo diferentes. Aunque se han tomado todas las medidas posibles para que la información sobre nuestros productos y servicios se comunique a los medios solamente después de que Caterpillar haya recibido confirmación por parte de su red de distribuidores, plantas y filiales de que realmente están disponibles en la región geográfica de la que se trate, les rogamos encarecidamente que verifiquen la disponibilidad y especificaciones de dichos productos y servicios en su distribuidor Cat.

Consultas de prensa

Representantes de medios de prensa comercial de Cat

América
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Europa, África y Oriente Medio:
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Correo electrónico general: Cat_Trade_Press@cat.com

Solicitudes de los lectores
www.cat.com/requestCatinfo