Los nuevos martillos Cat® de la serie E para excavadoras medianas y grandes ofrecen una mayor durabilidad, además de un sencillo manejo y mantenimiento

Para distribuir en: Norteamérica, Sudamérica, Europa, África, Oriente Medio, CIS: marzo de 2013
Número de publicación: 183PR13

Caterpillar ha añadido tres nuevos modelos de martillos de la serie E (H140Es, H160Es y H180Es) para su uso con excavadoras medianas y grandes. Los martillos Cat® de la serie E cuentan con un diseño resistente que ofrece mayor durabilidad y una gran fiabilidad, así como con funciones como la parada automática y amortiguación de ruido y vibraciones que facilitan las tareas del operador. Los martillos de la serie E están diseñados para permitir un mantenimiento in situ con herramientas comunes y ofrecer el máximo rendimiento.

Los martillos Cat están totalmente diseñados, desarrollados y fabricados por Caterpillar, y se adaptan perfectamente a las cargadoras Cat. Los tres nuevos modelos de martillo se ajustan a las Excavadoras Cat 324E a 374D L. Existen disponibles soportes de montaje para acoplamientos rápidos Cat. La clase energética de los modelos H140Es, H160Es y H18Es es de 6000 lb-pie (8135 J), 8500 lb-pie (11 525 J) y 12 000 lb-pie (16 270 J), respectivamente.

Los martillos de la serie E cuentan con un nuevo diseño de carcasa simétrica que permite girar la carcasa 180 grados para compensar los efectos del desgaste y aumentar así su vida útil. La parte inferior incorpora cuchillas de roca que aumentan la protección de la carcasa y permiten un rápido posicionamiento en la roca. Hay disponibles elementos antidesgaste opcionales que incrementan aún más la durabilidad del martillo en las aplicaciones más exigentes.

La nueva carcasa acentúa la resistencia y reduce los costes de la vida útil. Un perfil delantero y trasero curvado y elegante elimina los puntos de tensión y transfiere las fuerzas a la parte inferior del martillo. Las placas laterales de una sola pieza eliminan los puntos en los que pueden empezar a formarse grietas. Los distribuidores Cat ofrecen asistencia completa para los martillos con el propósito de que los clientes puedan trabajar con una única organización que les suministre mantenimiento y piezas de repuesto para sus máquinas e implementos.

Los martillos de la serie E se fabrican a partir de las características de la contrastada serie D, como la parada automática, que detiene al instante el martillo cuando la herramienta atraviesa el material. El sistema aumenta la fiabilidad y durabilidad del martillo al eliminar las altas tensiones internas creadas por los golpes en vacío. Otra función que mantienen los martillos de la serie E es la válvula de control de presión externa que reduce los tiempos de servicio cuando se necesitan realizar ajustes. La insonorización se incluye de serie para la protección medioambiental y una mayor comodidad del operador.

Los ajustes de los martillos Cat se programan en los sistemas de control de las herramientas de la excavadora Cat para facilitar la configuración. El flujo de aceite y la presión se pueden ajustar totalmente en el programa de control de herramientas. Además, las horas reales de trabajo del martillo se pueden registrar por motivos de mantenimiento rutinario.

Para obtener más información sobre los martillos de la serie E, póngase en contacto con el distribuidor Cat local o visite: www.cat.com/attachments/hammers

Imagen 1

Imagen 2

# # #

Nota para los editores: Caterpillar comercializa sus productos y servicios en cada región geográfica en intervalos de tiempo diferentes. Aunque se han tomado todas las medidas posibles para que la información sobre nuestros productos y servicios se comunique a los medios solamente después de que Caterpillar haya recibido confirmación por parte de su red de distribuidores, plantas y filiales de que realmente están disponibles en la región geográfica de la que se trate, les rogamos encarecidamente que verifiquen la disponibilidad y especificaciones de dichos productos y servicios en su distribuidor Cat.

Consultas de prensa

Representantes de medios de prensa comercial de Cat

América
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Europa, África y Oriente Medio:
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Correo electrónico general: Cat_Trade_Press@cat.com

Solicitudes de los lectores
www.cat.com/requestCatinfo