La nueva 336F XE proporciona una gran eficiencia de producción e integra la tecnología Cat® Production Measurement para obtener cargas precisas

Para distribuir en Europa: marzo de 2015
Número de publicación: 69PR15

La 336F XE es más eficiente gracias al sistema Cat® Production Measurement, una tecnología Payload de Cat Connect que mejora la productividad de las tareas de carga y transporte en aplicaciones en las que se requieren cargas precisas.  Este novedoso sistema de precisión en movimiento, integrado de serie, pesa la carga a medida que se desplaza la pluma, lo que evita interrumpir el ciclo de carga. Las avanzadas funciones de pesaje permiten que el operador realice ajustes rápidos antes de cargar el dúmper. Los datos de carga útil se pueden visualizar inmediatamente, lo que ayuda a los operadores a realizar cargas rápidas, eficientes y precisas, y ayudan a gestionar el equipo sin depender de suposiciones para evitar cargas imprecisas, lo que permite maximizar el potencial y el rendimiento de toda la flota. Los datos de carga se almacenan para ayudar a los encargados a calcular los volúmenes diarios, controlar la producción y gestionar la actividad. Con Cat Production Measurement, los clientes se benefician de tiempos de ciclo reducidos, mayor productividad y menores costes de operación y combustible.

Diseño integrado

Cat Production Measurement se integra totalmente de fábrica en la pantalla y los sistemas de la máquina. Esta perfecta integración permite al sistema utilizar los componentes y sensores existentes en la máquina para optimizar el rendimiento y la fiabilidad a un precio asequible.

Modos y funciones

Los modos de pesaje avanzados ayudan a obtener cargas precisas y agilizan el ciclo de carga.

  • Pesaje automático: proporciona una estimación del peso del material cuando se balancea el cucharón cargado, lo que es especialmente útil durante las aplicaciones de carga al mismo nivel o cargas en banco.
  • Peso en transporte: permite visualizar el peso del material junto con la carga total del dúmper, lo que permite a los operadores descargar el exceso de material del cucharón para obtener el peso correcto.
  • Alerta de sobrecarga : notifica al operador en la pantalla cuando la carga final del cucharón excede el límite de carga útil del dúmper.
     

Control de la productividad

En combinación con las tecnologías LINK, los encargados pueden acceder a los datos de carga útil, así como los de producción y eficiencia del combustible, de manera unificada mediante el sistema de información de carga útil VisionLink®. Estos completos informes ayudan a los encargados a gestionar los datos de movimiento de materiales, evaluar el rendimiento de flotas y operadores, así como a tomar decisiones oportunas para cumplir objetivos de producción y mejorar la eficacia en el lugar de trabajo. 

 

Medios impresos

# # #

Nota para los editores: Caterpillar comercializa sus productos y servicios en cada región geográfica en intervalos de tiempo diferentes. Aunque se han tomado todas las medidas posibles para que la información sobre nuestros productos y servicios se comunique a los medios solamente después de que Caterpillar haya recibido confirmación por parte de su red de distribuidores, plantas y filiales de que realmente están disponibles en la región geográfica de la que se trate, les rogamos encarecidamente que verifiquen la disponibilidad y especificaciones de dichos productos y servicios en su distribuidor Cat.

 

Consultas de prensa

Representantes de medios de prensa comercial de Caterpillar

América
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, África y Oriente Medio
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Solicitudes de los lectores

www.cat.com/requestCatinfo