BCP

Escogiendo la mejor opción entre una Retroexcavadora Cargadora y una Miniexcavadora Hidráulica

Durante al menos los últimos 20 años, se nos ha dicho que la retroexcavadora cargadora tiene sus días contados.  Aquellos que predecían su final han argumentado que la retroexcavadora no tiene valor y que se puede reemplazar con máquinas más modernas.  Si eso fuera cierto ¿Por qué la cargadora retroexcavadora sigue ganándose un lugar en las flotas de operadores? De acuerdo, la miniexcavadora hidráulica ha demostrado ser un contendiente superior para el mismo lugar, pero no siempre se trata de una cuestión de superioridad – es más bien lo contrario, en realidad.  La gente está comparando los beneficios de la miniexcavadora hidráulica y de la retroexcavadora cargadora punto por punto para determinar cuál es mejor para sus requerimientos de equipo personales.

Pero no es realista reemplazar uno con el otro porque ambos tienen valiosos beneficios en determinadas situaciones.  Nuestros expertos en productos han ideado una guía fácil para determinar la mejor opción entre una miniexcavadora hidráulica y una retroexcavadora cargadora para las necesidades de su negocio.

¿Cuál tiene más sentido?
Tanto la miniexcavadora hidráulica como la retroexcavadora cargadora tienen fortalezas y debilidades – la clave está en hacer las preguntas correctas para determinar cuál es mejor para su situación en particular.  Las tres áreas principales en las cuales se diferencian la retroexcavadora cargadora de la miniexcavadora hidráulica son versatilidad, movilidad y facilidad de transporte.  A continuación, tenemos algunas preguntas que tomar en cuenta:

¿Qué máquina será la más apropiada para mi aplicación?
La retroexcavadora cargadora puede trabajar no sólo en excavación de zanjas y trabajos de levantamiento, excavación y carguío, sino que también puede desplazarse a mayor velocidad en una amplia variedad de aplicaciones incluyendo remoción de nieve.

La miniexcavadora hidráulica es compacta y ligera lo que minimiza las marcas de las cadenas y el daño en el terreno superficial.  También pueden hacer un giro de 360 grados.

¿Cuán grande es mi lugar de trabajo?
Las retroexcavadoras cargadoras pueden viajar con facilidad por todo el lugar de trabajo para realizar más de una tarea y la vida extendida de sus componentes de trabajo mejora su versatilidad.

Las miniexcavadoras hidráulicas pueden pasar por accesos pequeños y moverse en sitios abarrotados para realizar trabajos en espacios estrechos como son estacionamientos ocupados y proyectos bajo techo.

¿Qué distancia existe entre mis lugares de trabajo?
La retroexcavadora cargadora puede manejarse a 25 mph en superficies de tránsito.

La miniexcavadora hidráulica puede ser transportada en un tráiler o camión de servicios generales de un lugar de trabajo a otro para facilitar su transferencia.

A veces podemos recolectar información sobre qué esperar de futuros proyectos de diferentes tipos de clientes. Por ejemplo, los propietarios de casas suelen necesitar hacer reparaciones en el sistema séptico en un área pequeña, por lo tanto necesitará una máquina más pequeña que pueda maniobrar en espacios estrechos sin hacer mucho alboroto. Sin embargo, necesitará una máquina más grande y más rápida para reparar un sistema de alcantarillado en un gran colegio.

Es fácil enfrascarse en la discusión de qué máquina es mejor, pero la verdad del asunto es que ninguna es mejor que la otra. Solo depende de qué trabajo esté haciendo, dónde lo esté haciendo y con cuánto espacio cuente.  Puede contactar a su distribuidor Cat® local para solicitar ayuda en elegir el equipo correcto.