Uso de Tecnología para Máquinas Compactas en Sitios de Construcción

Para dirigir exitosamente un negocio de construcción se necesita una visión estratégica y los avances tecnológicos brindan a los propietarios de las máquinas y sus operadores la capacidad de manejar cada aspecto del negocio con mayor efectividad.  Todo puede implementarse a través de sistemas de tecnología especializada, desde manejo de flota y mantenimiento preventivo hasta productividad en el lugar de trabajo y estándares de sostenibilidad.

La mayor ventaja del uso de la tecnología en un sitio de construcción es la visibilidad – y no en el sentido convencional.  Los gerentes de proyectos ahora tienen acceso a reportes detallados de una variedad de características incluyendo salud de la máquina, niveles de productividad, uso de combustible, programas de mantenimiento, seguimiento remoto, tiempo de trabajo, historial de datos y ubicación de la máquina, lo que les permite tener un panorama general de la operación. Estos reportes pueden usarse de manera proactiva en la estrategia de su lugar de trabajo para ayudarlo a reducir el tiempo de parada y mejorar sus márgenes.

Uso de la tecnología en una sola máquina
Nuevos avances tecnológicos se aplican constantemente al diseño de las máquinas para mejorarlas continuamente. De hecho, podemos ver la evolución en las máquinas de hoy ya que muchas de ellas ya están equipadas con sistemas tecnológicos que mejoran la productividad. Otras tecnologías se pueden agregar o integrar como mejoras adicionales en soluciones ya existentes. Aquí vemos algunos ejemplos:

  • La operación con sistema de carga útil en una excavadora o cargador sobre ruedas puede ayudar a asegurar que se está moviendo la cantidad correcta de material reduciendo así la posibilidad de sobreexcavación o sobrecarga. El sistema de carga útil ayuda a hacer un seguimiento preciso del proyecto de movimiento de tierras, de modo que factores como la velocidad y retención de material puedan aplicarse a proyectos similares con mayor eficiencia en el futuro.
  • Las tecnologías de diseño y selección de herramientas de trabajo afectan grandemente la eficiencia de la máquina en aplicaciones específicas. Para sacar el mayor provecho del equipo, los aditamentos de la herramienta de trabajo deben conectarse a las máquinas correctas. Al comprar equipos y herramientas de trabajo del mismo fabricante, hay mayor probabilidad de que estén diseñados para trabajar juntos y así lograr una mayor productividad.
  • Las tecnologías móviles pueden ayudar a los propietarios y operadores de máquinas a manejar los equipos convenientemente. Algunos proveedores ofrecen aplicaciones móviles para pedido de partes, configurar alertas para mantenimientos programados e incluso para monitorear remotamente el uso de la flota.

Soluciones Tecnológicas para Flotas
Los datos de máquinas equipadas con tecnología pueden usarse en general para mejorar la eficiencia total del lugar de trabajo. Ya sea que su objetivo sea maximizar la producción, reducir los costos o mejorar la seguridad, las soluciones tecnológicas para flotas ofrecen los recursos necesarios para levantar un negocio exitoso y sostenible. En Caterpillar, nos enfocamos en las siguientes cuatro categorías:

  1. Soluciones de manejo de equipos que incluyen productos y servicios del distribuidor diseñados para ayudar a los propietarios de las máquinas y sus operadores a trabajar con mayor eficiencia, haciendo más con menos recursos.  Cada paquete es personalizado para ajustarse a las necesidades tecnológicas de cada empresa.
  2. La productividad es un punto importante en la gestión de mantenimiento de máquinas, evitando inesperados tiempos de parada y manteniendo las máquinas en producción para minimizar así los efectos del retraso causado por eventos incontrolables. Por ejemplo, en aplicaciones de carguío y acarreo, el ciclo de carga/acarreo/descarga/retorno puede dividirse en segmentos y los sistemas de control de nivel pueden agilizar más las operaciones de nivelación.
  3. Las soluciones de seguridad se implementan para que los operadores puedan tener una mayor visibilidad del sitio de trabajo. Las alertas visuales o audibles se activan en los puntos ciegos o áreas alrededor de la máquina y herramientas de trabajo cuando algo o alguien está cerca, reduciendo así la posibilidad de accidentes.
  4. Los reportes de sostenibilidad brindan información para analizar la cantidad de trabajo que se está haciendo por galón de combustible y así identificar las áreas que requieren mejora. Los ajustes en el uso de combustible pueden dar como resultado una mayor eficiencia de combustible, menor cantidad de combustible consumido y menores emisiones. .

Se puede aplicar tecnología a una sola máquina, a una flota entera o a una combinación de las dos. Todo depende de los objetivos particulares del negocio. Los detalles que ofrecen las soluciones tecnológicas pueden usarse para ajustar las estrategias del negocio y las prácticas del operador para una mayor eficiencia total. La clave del éxito es aplicar efectivamente la tecnología a cada máquina, lugar de trabajo y aplicación según sea necesario.