La Innovación Aumenta Significativamente La Eficiencia

“Cuando usted nos mira, usted ve una firma que remueve escombros, pero a la hora de la innovación, la realidad es que somos iguales, si no más avanzados, que el mundo de la tecnología. Creamos 1.100 patentes en 2013 y tenemos casi 8.000 patentes activas hoy para la metodología esbelta, la fabricación esbelta, la fabricación aditiva y la impresión en 3D.”

Doug Oberhelman

CEO, Caterpillar Inc.

 

A través de la innovación, la industria de la construcción ha ido mucho más allá del hecho de remover escombros. Como la economía continúa recuperándose, existe una demanda creciente por máquinas que cueste menos operar, pero que continúen satisfaciendo las exigencias de producción y versatilidad.

Hace muy poco, los fabricantes de equipos originales han introducido tecnologías y aplicaciones que aumentan en forma significativa la eficiencia del combustible y de la operación total. Caterpillar ha introducido una amplia gama de aplicaciones que ahorran combustible en nuestro equipo, de manera que si usted está buscando aumentar su flota de modo permanente o un arriendo para su próximo proyecto, busque estas aplicaciones que contribuyen a la eficiencia de combustible:

MOTORES CON ALTA DENSIDAD DE POTENCIA

Al mejorar la densidad de la potencia, le podemos proporcionar un mayor rendimiento en un envoltorio más liviano, lo cual se traduce en una mejor eficiencia de combustible y en menor cantidad de emisiones. Gracias a una electrónica avanzada, algunas máquinas están programadas con una aplicación de parada opcional, que detiene el motor después de un período pre-determinado de tiempo ocioso, ahorrando combustible y reduciendo las emisiones. Si se utiliza una máquina de modo económico, siempre y cuando el trabajo lo permita, disminuye la velocidad máxima del motor y reduce el consumo de combustible en un 6%.

MODO ECONÓMICO DE PARADA AUTOMÁTICA DEL MOTOR

En algunos modelos, ponemos un embrague de traba estándar al convertidor de par – y lo dejamos opcional para otros - de manera que usted pueda lograr ambiciosas metas de producción y, a la vez, ahorrar combustible. Siendo el mayor fabricante verticalmente integrado de nuestra industria, estamos en condiciones de diseñar un tren de fuerza completo como un solo sistema optimizado, que proporciona un alto rendimiento, garantiza una larga vida y un ahorro significativo de combustible.

HIDRÁULICA DE DETECCIÓN DE CARGA EN EL SISTEMA INTEGRADO DE POTENCIA

La hidráulica de detección de carga reduce el consumo de combustible dirigiendo automáticamente la cantidad correcta de flujo a los implementos basados en las condiciones de operación. Ellos también reducen la generación de calor, para producir ahorros adicionales de combustible.

SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE ENERGÍA

Ahorre combustible sin sacrificar el rendimiento, con un innovador sistema híbrido que le permite capturar y almacenar un exceso de energía hidráulica y utilizarla después, en el ciclo de trabajo.

VARILLAJES, CUCHARONES Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO DISEÑADOS COMO SISTEMA

Cuando la herramienta de trabajo de su máquina está concebida como sistema total, el resultado es un cargador de ruedas o una excavadora que llena más rápidamente su cucharón, para rápidos ciclos de tiempo y una excelente eficiencia de combustible.

CONTROLES DEL JOYSTICK ELECTRO-HIDRÁULICOS

Los controles intuitivos, fáciles de operar de la joystick universal ayudan a los operadores – incluso a aquéllos con poca experiencia – a trabajar rápido y de manera eficiente, mientras el combustible se conserva.

SISTEMAS DE MANEJO DE EQUIPOS Y PRODUCTIVIDAD

Si su meta es una mayor producción, costos más reducidos, una vida útil más prolongada de los componentes, una mejor eficiencia de combustible – o todas los aspectos anteriores – nuestros sistemas le proporcionan los datos que necesita para fijar parámetros más eficientes de desempeño o rendimiento, metas de mejoras, medir el progreso y conseguir resultados.