CONSEJOS DE INICIO RÁPIDO PARA AUMENTAR LA EFICIENCIA DE SU COMBUSTIBLE

El aumento de los costos de operación puede ser un verdadero desafío. Independientemente de si los precios del combustible son elevados o módicos, el combustible es uno de los rubros de mayor gasto. A medida que la presión competitiva aumenta, controlar los costos de combustible se vuelve incluso más importante para proteger sus márgenes.

La clave  está en aumentar la eficiencia a través de múltiples áreas de la operación y encontrar nuevas fromas de ejecutar más trabajo  en el menor tiempo   y con la menor cantidad posible de combustible. Acá, una lista de consejos para ayudarle a comenzar a ahorrar.

MINIMICE EL TIEMPO OCIOSO. Dependiendo de cuál sea su aplicación, el tiempo ocioso puede llegar a ser hasta un 40% del tiempo total de la operación.

• Recuérdele a los operadores mantener el tiempo ocioso  al mínimo al momento  de  poner el equipo en marcha y al apagar el motor. Se recomienda que la puesta en marcha  al inicio de la jornada dure de 3 y 5 minutos; mientras que, al apagar el motor, el tiempo ocioso sea alrededor de 2 minutos para los equipos más antiguos y cerca de cero minutos para los modelos más recientes. .

• Apague los motores de los camiones que estén esperando más de 5 minutos para cargar y descargar. Optimice los tiempos de los ciclos, de modo que las herramientas de carga no se queden esperando durante largos períodos de tiempo a los camiones.

• Apague el equipo durante las pausas y la hora de almuerzo.

ENTRENE A SUS OPERADORES. El tratamiento de las máquinas por parte de los operadores es un factor importante para la eficiencia de combustible. Asegúrese de que todos los operadores reciban el entrenamiento adecuado para cada máquina. Deberían optimizar la relación entre la velocidad de desplazamiento y las revoluciones por minuto del motor. Estudios  demuestran que la eficiencia de combustible es de un 5 - 15% a una potencia del 75% y de un 15 - 30% a una potencia del 50%.

AJUSTE EL TAMAÑO DE LA MÁQUINA AL TRABAJO. Ambos extremos, más caballos de fuerza o menos de los necesarios, pueden afectar en forma drástica la eficiencia de combustible. Si necesita ayuda, consulte a su distribuidor de equipos para que le sugiera la máquina adecuada para el trabajo que usted tenga que realizar.

PLANEE VISITAS AL SITIO DE TRABAJO DE MANERA EFICIENTE. Planifique de manera efectiva los días y los horarios de viaje al sitio de trabajo para reducir el tiempo ocioso y minimizar  el tiempo de transporte.

UTILICE LA TECNOLOGÍA PARA RASTREAR Y MEDIR. La tecnología instalada  en las máquinas y que monitorean los parámetros de operación, tales como el consumo de combustible, son de enorme precisión y le ayudarán a alcanzar la eficiencia deseada. 

MANTENGA LAS MÁQUINAS EN ÓPTIMO ESTADO. Un mantenimiento diligente no solo ahorra combustible, sino que disminuye las reparaciones, mejora la confiabilidad y minimiza la emisión de gases de escape. Los filtros de aire bloqueados pueden aumentar el consumo de combustible en alrededor de un 20%. Un levantaválvulas atascado puede incrementar la utilización de combustible en aproximadamente un 10 - 15%. Se ha observado que los termostatos que no funcionan de la forma correcta son responsables de un alza de alrededor del 25% en el consumo de combustible.

REVISE LAS TAPAS DEFECTUOSAS DEL ESTANQUE DE COMBUSTIBLE. Las tapas dañadas o sueltas del tanque de combustible permiten la evaporación del combustible.

MANTENGA LOS NEUMÁTICOS INFLADOS A LA PRESIÓN CORRECTA. Tan sólo 6 libras menos por pulgada cuadrada causa un 3% más de consumo de combustible.

USE COMBUSTIBLE CON EL OCTANAJE RECOMENDADO. Asegúrese de usar el octanaje recomendado para el combustible de acuerdo de la temperatura ambiente y las condiciones meteorológicas.

PROTEJA EL LUGAR DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE. Minimice la evaporación. Si es posible, mantenga los estanques de almacenamiento resguardados del sol. Se produce menos evaporación con estanques de almacenamiento pintados de blanco o de color aluminio que con estanques pintados de rojo.

MEJORE CON MODELOS MÁS NUEVOS Y EFICIENTES EN CUANTO AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE. Averigüe más acerca de las características de los modelos más recientes, sus beneficios y el  ahorro que le pueden proporcionar, todo para proteger sus ganancias.

Averigüe más sobre la eficiencia del combustible