CINCO CONSEJOS PARA ELEGIR LA MÁQUINA MÁS EFICIENTE

Usted puede investigar en línea, conversar con otros contratistas y acudir a la más reciente feria de comercio … pero incluso ahí, puede ser complejo saber qué máquina será la mejor para la operación que usted necesita. A continuación le ofrecemos algunos consejos para que el proceso de su decisión sea más eficiente.

Obtenga la máquina del tamaño correcto para su labor.

Conforme los fabricantes continúan proporcionando más opciones que corresponden exactamente a las exigencias de la labor, es de suma importancia definir las necesidades de su labor típica, en especial en lo relativo al tamaño de la máquina. Por ejemplo, si su negocio está en vías de expansión, las máquinas más grandes requerirán remolques y camiones más grandes para el transporte y puede que necesiten permisos adicionales, además de tener costos de operación que podrían impactar en sus márgenes.

Para obtener la más rápida rentabilidad de la inversión, usted necesita una alta utilización. Evalúe los requerimientos de su producción – en forma precisa. Por otro lado, el tamaño le dictará su potencia, la capacidad de cavar y las fuerzas de desprendimiento, por lo que adquirir una máquina demasiado pequeña podría limitar su capacidad de expandirse.

Estudie con detención las opciones disponibles.

Por ejemplo, si está comparando excavadoras, ¿qué accesorios puede maniobrar cada una de ellas? Las excavadoras pueden aumentar la productividad en cualquier proyecto, ya sea en altura o para tareas subterráneas, cavar, compactar y rellenar fosas, romper concreto y cavar para enterrar postes con el accesorio apropiado. La clave para la versatilidad es asegurarse de que el flujo hidráulico de la máquina corresponda al accesorio y que para los operadores sea fácil cambiar y operar el accesorio. Si usted testea la máquina, asegúrese de testear también los cambios de las herramientas y de asegurarse de la manera en que está configurada la hidráulica de la máquina.

Los testeos constituyen también una gran posibilidad de probar nuevas tecnologías. Si usted está interesado en sistemas de control gradual o de medición de la carga útil, pida verlos en acción.

Asegúrese de que la “facilidad de manutención” sea algo de veras fácil.  

Entender lo que demora una manutención de rutina es importante, porque usted y/o sus operadores van a pasar mucho tiempo lubricando junturas, cambiando filtros y chequeando los fluidos, durante toda la vida útil de esa máquina. Busque lugares de manutención simplificados, de fácil acceso. Al fin y al cabo, esto le ayudará a minimizar el tiempo de inactividad.

Obtenga hechos concretos sobre el costo total de propiedad.

Es importante tener una idea clara del costo total de propiedad. El precio de compra es la base, pero cada distribuidor y fabricante dispone de diferentes incentivos y programas enfocados hacia eliminar lo más posible de esa variabilidad en los costos de propiedad de los equipos. Esto puede incluir las garantías o los contratos de servicio del distribuidor, destinados a permitirle a usted asegurar los costos fijos durante un período determinado de tiempo. Las suscripciones telemáticas también pueden ser combinadas con estos programas, para proporcionarle otra herramienta que ayude a mantener bajos los costos del equipo, monitorear la productividad del equipo y proporcionar una mejor comprensión global de la salud del equipo.

No subestime el valor del apoyo del distribuidor.

Si no cuenta con un distribuidor al que acudir, explore sus opciones. Hable con los clientes de estos distribuidores. El apoyo del distribuidor y del fabricante de los equipos originales en realidad debiese pesar más que el precio en su decisión de compra, si usted tiene en cuenta el valor de la reventa, la disponibilidad de las piezas, la fiabilidad, la experiencia y el conocimiento técnico, las opciones de servicio y reparación. Invertir un poco más de tiempo al momento de adquirir algo es lo mínimo, si lo comparamos con el costo de tener que arrendar una máquina, mientras la suya no está trabajando, en espera de que lleguen los repuestos.

APRENDE MÁS