TECNOLOGÍA

¿ESTÁ LISTO PARA LO QUE LA TECNOLOGÍA PUEDE APORTAR A SU SITIO DE TRABAJO?

Tome esta prueba breve y obtenga su clasificación de preparación tecnológica. Es tan fácil como decir 1, 2, y 3.

1. Tome esta prueba. 2. Calcule su puntuación. 3. Obtenga su clasificación de preparación tecnológica.  

 

1. ¿CON QUÉ CLASE DE DISPOSITIVO DE COMUNICACIÓN SE SIENTE usted más cómodo en su SITIO DE TRABAJO?

a)     Un smartphone o una tableta con aplicaciones que esté conectada a la nube de almacenaje. 

b)    Un smartphone o una tableta con algunas aplicaciones básicas.

c)     Extraño mi celular con tapa.

 

2. EN LO que la TECNOLOGÍA CONTINúA PENETRANDO LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, lo mÁS PROBABLE ES QUE USTED:

a)     Trate de ser uno de los primeros en aprovecharla.

b)    Pruebe una vez que conozca a varias personas que la utilicen.

c)    La obtenga una vez que esté establecida y baje de precio.

 

3. ¿ESTá LISTO SU EQUIPO PARA CONECTARSE USANDO SUS PROPIOS DISPOSITIVOS?

a)     Sí, hemos establecido estándares para el uso de smartphones que nuestros trabajadores deben cumplir.

b)    Enviamos mensajes todo el tiempo, pero no tenemos reglas formales.

c)     Mis muchachos hablan y envían mensajes de texto, pero no estoy seguro si es entre ellos mismos.

 

4. ¿QUÉ ALCANCE tiene su rastro de papel?

a)     Estamos usando la nube de almacenaje para compartir documentos y queremos eliminar el uso de papel.

b)    Tenemos una combinación de digital y papel.

c)     Aún usamos muchos dibujos, papel y lápices.

 

5. ¿EXISTE UN FLUJO DE INFORMACIÓN DEFINIDO EN SUS SITIOS DE TRABAJO?

a)     Siempre es parte del plan y se administra a diario.

b)    Sí, pero tiene mucha flexibilidad.

c)     Vamos con la corriente.

 

6. ¿EXISTE EN SU EMPRESA ALGUIEN QUE TENGA el INTERÉS y la capacidad para ADMINISTRAR TECNOLOGÍA? 

a)     Sí, es una parte clave de nuestras operaciones. 

b)    Hasta ahora tenemos algunas personas que contribuyen, pero nadie se ocupa oficialmente.

c)     Aún no hemos llegado tan lejos en el ámbito de la tecnología.

 

7. ¿Utiliza Usted SU SMARTPHONE O TABLETA PARA HACER TRANSACCIONES CóMO APROBAR UNA FACTURA?

a)     Todo el tiempo.

b)    A veces – mucho más a menudo en mi computadora que en mi móvil.

c)     Tal vez deba, pero la mayoría de las veces lo hacemos por escrito.

 

8. ¿EsTÁN CONECTADAS SUS MÁQUINAS Y ALIMENTANDO UNA BASE DE DATOS?

a)     La mayoría, sí y envían alertas a mi teléfono.

b)    Apenas estamos comenzando a usar datos de las máquinas en el sitio de trabajo.

c)     Todavía no—aún tengo preocupaciones sobre seguridad.  

 

 

Cuente sus ABCs para obtener su calificación de preparación tecnológica.

Cuente el número de respuestas a las que contestó “a”, “b”, y “c”.
Por cada “a” le corresponden 3 puntos.
Por cada “b” le corresponden 2 puntos.
Por cada “c” le corresponde 1 punto.

Luego revise el rango de puntuación que aparece debajo para ver su nivel de preparación tecnológica.

Mi PUNTUACIÓN ES DE 20 A 24.

Si su puntuación es de 20—24, usted califica como un innovador, alguien listo para todo lo que la tecnología puede ofrecer. Usted ha reconocido el valor de la conectividad en el sitio de trabajo y continúa ganando eficiencia y mejorando el control de costos. La mayoría de los expertos predicen que la computación en la nube de almacenaje continuará proporcionando un flujo de información más rápido entre el personal y múltiples locales.

Mi PUNTUACIÓN ES DE 13 A 19.

Si su puntuación es de 13—19, usted califica como un explorador, alguien que está considerando diferentes tipos de tecnología y trabajando para determinar cómo estas pueden añadir más valor a sus operaciones.  Aún está evaluando que valor se puede lograr durante un determinado período de tiempo. Aquí tiene un artículo que le puede ayudar a impulsar sus esfuerzos en el uso de tecnología: 

Mi PUNTUACIÓN ES DE 8 A 12.

Si su puntuación es de 8—12, usted califica como un tirador de primera, alguien con un objetivo claro el cual está tratando de cumplir y usted se toma el cuidado de evaluar todas las posibilidades antes de cambiar algo que ya está dando los resultados que desea.