GENERACIÓN DE POTENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS

SERVICIOS PÚBLICOS

SERVICIOS PÚBLICOS

Potencia excepcional para cada día.

Su labor es suministrar potencia para satisfacer las necesidades de la vida diaria, ya sea para reducir el consumo en los momentos de mayor demanda para ahorrar costos u ofrecer energía independiente de la red eléctrica a ciudades lejanas y aisladas. Es por eso que necesita una fuente de funcionamiento constante; porque la vida tampoco se detiene. Los grupos electrógenos diésel Cat® estacionarios o temporales suministran potencia rentable y fiable, satisfacen las alzas de demanda y mantienen la potencia a un nivel asequible para los clientes.

Su distribuidor Cat local es la fuente de servicio y respaldo continuo. Nuestros productos y nuestro equipo trabajan para energizar su mundo.


PRODUCTOS DE POTENCIA ELÉCTRICA

PRODUCTOS DE POTENCIA ELÉCTRICA

De cualquier tamaño o forma. En cualquier entorno normativo. Cuando necesita energía, nada iguala a Caterpillar. Nuestros generadores se utilizan en diversas aplicaciones.

Ver productos de potencia eléctrica

Historias de clientes

Historias de clientes

La empresa HBG, o Heizwerkbetriebsgesellschaft Reutlingen mbH, provee de calefacción urbana a más de 4.200 casas particulares, además de escuelas y piscinas en la ciudad de Reutlingen, Alemania. HBG es una filial de la empresa GWG Wohnungsgesellschaft Reutlingen mbH. La ciudad de Reutlingen tiene una participación de tres cuartas partes en GWG.

HBG

Folletos

Ver nuestros folletos de generación de energía

Caterpillar ofrece soluciones de potencia estándar y personalizadas para todas las aplicaciones, cuándo y dónde las necesite.

Ver folletos

Documento técnico

Documento técnico

Caterpillar se complace en ofrecer información sobre las nuevas tecnologías, así como soluciones innovadoras para suministrar energía a su negocio.

Ver documentos técnicos

Unión de las cargas base o máximas con el gas natural

Los servicios eléctricos pueden funcionar continuamente a través de generadores de gas y abastecer la carga eléctrica base. Esta es una gran ventaja, especialmente, ante la ausencia de plantas de energía centralizadas y confiables, o en lugares donde la economía y la disponibilidad del combustible a base de gas natural son factores clave.

Además, el uso de generadores para motores de gas es muy común cuando se manejan cargas máximas. Normalmente, las alzas en la demanda de energía eléctrica en la red de suministro de servicios se presentan a primera hora del día, antes de la jornada laboral y durante las últimas horas de la tarde después de la finalización de la jornada laboral. La mayoría de las personas puede identificarse con la idea de llegar a casa después del trabajo, y encender inmediatamente la luz, la calefacción, el aire acondicionado y la televisión para ver los noticieros locales. Si miles de personas tienen el mismo comportamiento, ocurren grandes alzas en el consumo de energía durante un periodo relativamente corto. Algunos proveedores de servicios públicos optan por firmar contratos de compra de energía a largo plazo para ser propietarios de un bloque de reserva de energía que les permita hacer frente a estas alzas intermitentes. Sin embargo, este método puede provocar una capacidad de carga base innecesaria, lo que aumenta los costos que deben pagar los clientes por los servicios.

Caterpillar le ofrecerá asesoría experta sobre cómo diseñar, instalar y dar mantenimiento a plantas de energía diseñadas para aplicaciones de servicios públicos.

Algunos de los beneficios de las aplicaciones de generadores de gas para los servicios públicos son:

  • Reducción de los costos energéticos
  • Uso eficiente de recursos
  • Aumento de las oportunidades de ingresos

Cómo funciona

Las plantas de energía con grupos electrógenos de carga base pueden variar en tamaño, desde unos pocos megawatts (MW), en el caso de islas pequeñas, hasta más de 100 MW, para áreas metropolitanas más grandes. Estas plantas de energía pueden construirse con generadores múltiples de entre 2 y 6 MW que funcionan en paralelo como una fuente central de electricidad para la red de suministro eléctrico local.

Las soluciones típicas para las plantas de energía en alza funcionan en una gama de entre 2 y 50 MW desde 100 a 3.000 horas por año. La mayoría de las plantas que funcionan 100 horas por año normalmente usarían diésel para cubrir los excesos de demanda, mientras que la economía de las plantas de energía de gas natural favorecen aplicaciones de más horas de uso y demandas máximas más prolongadas.

Los equipos de conmutación en paralelo con calidad de compañía de electricidad Cat se utilizan para accionar múltiples generadores conjuntamente y en paralelo a la red eléctrica principal. En mercados abiertos, la energía que se produce gracias a estos generadores durante periodos de alza del día puede enviarse para suplir las necesidades de los clientes locales o venderse en mercados abiertos y en tiempo real a precio contado generando ganancias.

Durante emergencias donde hay escasez energética o apagones, Caterpillar también ofrecen módulos de energía de alquiler de gas a escala de compañía de electricidad a través de Cat Rental Power, los cuales se pueden despachar e instalar rápidamente para compensar inmediatamente la escasez de energía.

Placeholder image
Portal de información técnica de los sistemas de potencia
Obtener más información
Placeholder image
Electric Power SpecSizer
Obtener más información
Cat® Dealer Service

Compre las piezas que necesite para sus equipos Cat® y obtenga todo el apoyo y compromiso de su distribuidor Cat local.

Póngase en contacto con su distribuidor local
Financiamiento y seguros

Un Cat de nuestros representantes de Financiamiento y seguros puede proporcionar la mejor solución para su negocio. Descubra cómo nuestros representantes pueden ayudarle a sacar el máximo provecho de su inversión , si usted necesita para financiar equipos de construcción, un barco con un motor Cat una fuente de alimentación de respaldo de un generador de Cat.

Más información
Empresa

Como líder mundial en lo que respecta a prestaciones de tamaño, alcance, envergadura y carácter, Caterpillar Inc. facilita de manera genuina el progreso mundial sostenible y las oportunidades.

Más información