El Camión Minero 794 AC Cat® demuestra su rendimiento

Para publicación en todo el mundo: septiembre de 2016 
Número de publicación: 455PR16

El más reciente camión minero grande de Caterpillar, el 794 AC, tendrá su debut en un evento de minería en lMINExpo 2016. El camión, con una capacidad de 291 tons métricas (320 tons EE.UU.), cuenta con una combinación de diseños comprobados, como un diseño de chasis que ha acumulado unos 18 millones de horas de operación y un diseño de tren de fuerza que ha conseguido tres millones de horas. El diseño del camión se centra en entregar una productividad líder en su clase y, al mismo tiempo, una fiabilidad comprobada y una capacidad de servicio sencilla.

Luego de exhaustivas pruebas de campo, el año pasado comenzó la implementación controlada del nuevo camión. Hasta la fecha, el 794 AC está operando en cuatro países y se utiliza en aplicaciones que van desde minas profundas de cobre en el oeste de Estados Unidos hasta de carbón y cobre en Sudamérica.

La disponibilidad mecánica del 794 AC alcanzó un promedio de un 90 % o más desde su presentación y ha seguido mejorando con cada nueva incorporación a los sitios de trabajo.  El sistema de mando está diseñado para proporcionar alimentación al Camión 795F AC Cat® más grande, que ha demostrado una vida útil de los componentes del tren de impulsión de más de 30.000 horas.

Gracias a la configuración de la máquina y el tren de fuerza de Cat eficientes y completamente integrados, el 794 AC ha demostrado ser más rápido en pendientes que la competencia. El nuevo camión también cuenta con frenos de discos sumergidos en aceite en las cuatro ruedas, además de frenado dinámico para una manipulación estable y un frenado rápido. El 794 AC incorpora una capacidad de retardo líder en la industria en su clase de tamaño, con 4.086 kW (5.480 hp) de retardo continuo.

Los operadores del 794 AC afirman que les gusta operar el camión. En concreto, comentan acerca de su rápida velocidad en pendientes y la confianza que les entregan los sistemas de frenado y de retardo. Los empleados de mantenimiento también entregan comentarios positivos. Los técnicos de las minas en donde se utiliza el camión elogian constantemente al 794 AC por su sencillez y amplio acceso para realizar las tareas de servicio.

Optimizado para la aplicación

El 794 AC se diseñó y fabricó para reducir al mínimo los costos totales. El 794 AC es un auténtico camión de 291 tons métricas (320 tons EE.UU.), ya que se adapta a asignaciones de peso adicional para opciones y revestimientos de la caja, de manera que es posible equiparlo para que entregue una mayor durabilidad sin efectos negativos importantes en la producción.

El 794 AC cuenta con el Motor C175-16 Cat y un tren de fuerza de CA Cat comprobado. Es posible ajustar la alimentación del sistema para adaptarse a los cambios en los objetivos de producción y para trabajar a la perfección en flotas mixtas, donde las diferencias de velocidad de los camiones pueden reducir la productividad. Hay disponibles tres opciones de potencia con el mismo motor: 2.050, 2.312 y 2.610 kW (2.750, 3.100 y 3.500 hp). También hay disponibles configuraciones para gran altitud.

La caja de alta eficiencia (HE, High Efficiency) Cat está dimensionada y configurada para satisfacer las necesidades específicas de la mina, dictadas por la fragmentación, la abrasión, la cohesión y la herramienta de carga. La caja del 794 AC es integral para el camión y tiene el tamaño para satisfacer los requisitos de carga útil sin comprometer el equilibrio, el frenado o el control del vehículo.

Para obtener más información acerca del 794 AC, visite a Caterpillar en MINExpo 2016, comuníquese con el distribuidor Cat regional o vaya a www.cat.com/mining

# # #

CAT, CATERPILLAR, sus respectivos logotipos, el color "Caterpillar Yellow" y la imagen comercial de "Power Edge", así como la identidad corporativa y de producto utilizadas en la presente, son marcas registradas de Caterpillar y no pueden utilizarse sin autorización.

©2016 Caterpillar. Todos los derechos reservados 


Consultas de la prensa

Representantes de medios de comunicación para prensa comercial de Caterpillar

América

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, África y Oriente Medio

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Correo electrónico general: Cat_Trade_Press@cat.com

 

Solicitudes de los lectores

www.cat.com/requestCatinfo