COMPACTADOR DE SUELOS 815K CAT®, DISEÑADO PARA UN ÓPTIMO RENDIMIENTO DE COMPACTACIÓN, BAJOS COSTOS OPERATIVOS Y SERVICIO DE MÚLTIPLE VIDA ÚTIL

Para publicación en Norteamérica, Sudamérica, Europa, África, Oriente Medio, Australia, Nueva Zelanda: abril de 2016 
Número de publicación: 132PR16

El nuevo Compactador de Suelos 815K Cat®, que pesa 49.353 libras y está equipado con un Motor C7.1 ACERTTM Cat que cumple con las normas de emisiones Tier 4 final de la EPA de EE.UU./Stage IV de la Unión Europea, está diseñado para operaciones de compactación y explanación de servicio pesado. Este diseño duradero, que perdura por muchos ciclos de vida útil, ofrece al cliente un óptimo valor con alta producción y bajos costos operativos. El tren de fuerza construido por Caterpillar garantiza la fiabilidad en esta exigente aplicación, y el diseño de las ruedas del 815K entrega altas presiones sobre el suelo. Además, el sistema de control de compactación Cat y las tecnologías Cat COMPACT disponibles proporcionan capacidades de medición de compactación y mapeo que mejoran la eficiencia total del proceso de compactación.

Estructuras y ruedas

El bastidor trasero de la sección de caja completa del 815K resiste el impacto torsional, las fuerzas de torsión y los montajes del cilindro de dirección de servicio pesado que disipan las cargas de la dirección que afectan el bastidor. El montaje del eje está diseñado para proporcionar una mayor integridad estructural. Este sólido diseño combina materiales de alta resistencia y soldadura robótica para garantizar la durabilidad y la resistencia general de la máquina.

Las cuatro fuerzas (presión, manipulación, impacto y vibración), junto con el diseño de las puntas de las ruedas de apisonamiento con salientes y entrantes curvos modificados del 815K, proporcionan óptimos resultados de compactación para cumplir los requisitos de compactación (por lo general, entre un 95 y un 100 % del ensayo Proctor estándar) en menos pasadas (en avance o retroceso), al mismo tiempo que ofrecen una mejor tracción y un desplazamiento uniforme.

El 815K logra la compactación desde la parte inferior de la capa hasta la parte superior, y las puntas de las ruedas de apisonamiento salen de la capa sin desprender el suelo, lo que deja la parte superior de la capa compactada con una superficie relativamente uniforme y sellada. Las unidades de acarreo son capaces de mantener altas velocidades sobre la superficie cuando suministran relleno, que el 815K puede esparcir sin asistencia, lo que posiblemente elimina las máquinas adicionales en el sitio. Cada rueda cuenta con dos barras de limpieza con puntas ajustables de acero templado.

Tecnología de compactación

El sistema de control de compactación Cat se encuentra disponible para el 815K y permite el uso de tecnología de potencia de tracción de la máquina (MDP, Machine Drive Power) para medir la resistencia a la rodadura y correlacionarla con la rigidez del suelo. El sistema de MDP funciona en suelos cohesivos y granulares. Un sistema de mapeo en 3D optativo correlaciona las mediciones de compactación con la ubicación de la máquina, lo que entrega una vista gráfica en tiempo real del avance de la compactación y un registro de sus resultados.

Además, las tecnologías Cat COMPACT disponibles combinan un avanzado sistema de medición de compactación con orientación en la cabina y capacidades de creación de informes para ayudar a cumplir las metas de compactación de manera uniforme y con un mínimo de pasadas, lo que permite ahorrar combustible y reducir el costo por duplicación del trabajo.

Asimismo, las tecnologías Cat LINK, como Product Link™, entregan los datos de operación relevantes de manera inalámbrica (tales como la ubicación de la máquina, las horas, el uso de combustible, el tiempo de inactividad y los códigos de suceso) a través de la interfaz de usuario en línea VisionLink® para ayudar a administrar la flota y reducir los costos de operación.

Tren de fuerza

El Motor C7.1 ACERT Cat del 815K, que desarrolla 248 hp netos (185 kW), cuenta con un innovador sistema electrónico Cat, un proceso de inyección de combustible, un sistema de administración de aire y controles de emisiones, incluidos el sistema de reducción de NOx (óxido de nitrógeno) Cat y los sistemas de postratamiento de reducción catalítica selectiva y de filtro de partículas diésel (DPF, Diesel Particulate Filter). El DPF se regenera (elimina el hollín acumulado) sin interrumpir el ciclo de trabajo. El sistema de combustible del riel común de alta presión contribuye a la eficiencia del combustible, al igual que el sistema de apagado automático en vacío del 815K.

En la servotransmisión planetaria 3F/3R Cat se utilizan controles electrónicos integrados para proporcionar cambios uniformes. Por otro lado, La metalurgia avanzada de los engranajes y el material excepcionalmente durable de primera calidad de los discos de embrague garantizan una larga vida útil.

Comodidad y seguridad del operador

La cómoda y bien ubicada cabina del 815K cuenta con montajes de aislamiento para reducir la vibración y el ruido, y un asiento con suspensión neumática Cat Comfort de la serie III aumenta la comodidad del operador. El control de temperatura es automático y el sistema de presurización de la cabina cuenta con aire filtrado para mantener el entorno de la cabina limpio y fresco. Las áreas del vidrio de gran extensión garantizan una visibilidad panorámica, mejorada con una cámara de visión trasera.

El 815K cuenta con control de dirección Cat STIC™, que permite una dirección de bajo esfuerzo con una sola palanca con movimientos simples de lado a lado, además de control de la transmisión con la punta de los dedos. Un sistema electrohidráulico de control del implemento con una sola palanca proporciona un posicionamiento de la hoja preciso y receptivo. Para obtener un mayor control de la máquina, el pedal izquierdo actúa como freno, neutralizador de la transmisión y decelerador del motor. El desacelerador permite anular rápidamente la velocidad del motor seleccionada mediante la traba del acelerador para reducir la velocidad de la máquina cuando se realizan maniobras.

Facilidad de servicio

El mantenimiento de rutina se realiza de manera segura y conveniente con el acceso a nivel del suelo o con plataformas del 815K. Los puntos de servicio están agrupados, las puertas abatibles hacia afuera en ambos lados del compartimiento del motor proporcionan un fácil acceso a las revisiones de servicio diarias y los drenajes ecológicos ayudan a evitar los derrames. Las mirillas permiten realizar una inspección visual rápida de los niveles de fluidos y reducen su contaminación al mínimo. El VIMS™ (Vital Information Management System, Sistema de administración de información vital) Cat proporciona notificaciones que permiten solucionar los posibles problemas operacionales de manera oportuna. 

Especificaciones del producto 815K

 

 

Marca/modelo del motor

C7.1 ACERT Cat

Potencia nominal, hp (kW)

248 (185)

Peso en orden de trabajo, lb (kg)

49 353 ( 22 386)

Flujo hidráulico, gal EE.UU./min (L/min)

23.5 (89)

Presión de alivio, lb/pulg² (kPa)

3,190 (22 000)

 Máx. velocidad de avance, mph (km/h)

 13.2 ( 21.2)

###

Nota para los editores: Caterpillar lanza al mercado productos y servicios en cada uno de sus territorios con intervalos de tiempo diferentes. Aunque se hace todo lo posible para asegurarse de que la información de producto se comunique solo después de que Caterpillar haya recibido confirmación de parte de nuestra red de distribuidores, de nuestras plantas y de nuestras subsidiarias de marketing, respecto de que los productos y servicios estén disponibles en la región pertinente, se solicita a los editores que verifiquen la disponibilidad y las especificaciones de dichos productos con su distribuidor Cat local.

CAT, CATERPILLAR, sus respectivos logotipos, el color "Caterpillar Yellow" y la imagen comercial de "Power Edge", así como la identidad corporativa y de producto utilizadas en la presente, son marcas registradas de Caterpillar y no pueden utilizarse sin autorización. 

VisionLink es una marca registrada de Trimble Navigation Limited, registrada en los Estados Unidos y en otros países.

©2016 Caterpillar. Todos los derechos reservados 

Consultas de la prensa

Representantes de medios de comunicación para prensa comercial de Caterpillar

América

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, África y Oriente Medio

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Solicitudes de los lectoreswww.cat.com/requestCatinfo