Tractor de preparación del sitio de trabajo Cat® funciona en frío, se mantiene limpio y alimenta accesorios de alto caudal

Para publicación en América del Norte y del Sur, Rusia, Asia Sudoriental, India, Australia: marzo de 2014
Número de publicación: 51PR14

El nuevo Tractor de Preparación del Sitio de Trabajo Cat® 586C es una máquina de servicio pesado y uso múltiple con la potencia para hacer funcionar desbrozadoras y cortadores de maleza sedientos de energía. "El tractor funciona en frío y no acumula desechos, de modo que pasará menos tiempo limpiando y más tiempo trabajando", señaló Matt McDonald, especialista en productos de Caterpillar Forest Products. "Además, puede trabajar en diversos proyectos con una máquina, lo que disminuye los costos de posesión y operación".

Las aplicaciones incluyen desarrollos residenciales/comerciales, administración de terrenos, construcción y mantenimiento de derechos de paso, administración de humedales y hábitats de vida silvestre, recuperación y administración de plantaciones, y desmonte para control de inundaciones y cortafuegos.

Se han desarrollado nuevas herramientas CAT para que se adapten a la potencia y capacidad del modelo 586C. La Desbrozadora Cat HM825 y el Cortador de Maleza Cat BR624 estarán disponibles desde la fábrica y contarán con el respaldo de los distribuidores Cat. Estos últimos ofrecen otros accesorios, como cucharones y rastrillos.

Rendimiento potente
El sistema PowerDirect Plus optimiza el rendimiento de la máquina al controlar las necesidades de potencia hidráulica del operador y del accesorio y proporciona la potencia dónde y cuándo se necesita. El motor de 350 hp y el sistema hidráulico sobredimensionado proporcionan más flujo al accesorio para proporcionar una recuperación más rápida sin reducir la velocidad de otras funciones.

"Será testigo de un gran rendimiento en todas las aplicaciones. Las funciones simultáneas de levantamiento e inclinación, levantamiento y dirección, y recuperación del accesorio son significativamente más rápidas que las de las principales máquinas de la competencia", señaló McDonald. PowerDirect Plus también ayuda con la eficiencia del combustible al mantener una carga constante en el motor.

Operación limpia y fría
"Este tractor funciona a menudo en ambientes calurosos, secos y polvorientos, por lo que es importante contar con una máquina que funcione bien y no acumule desechos", sostuvo McDonald. El sistema de enfriamiento de alta capacidad y el ventilador reversible proporcional a la demanda permiten el funcionamiento en frío de la máquina. El ventilador grande de accionamiento hidráulico gira a una velocidad más lenta en general y solo gira tan rápido como sea necesario para mantener la temperatura hidráulica y del motor adecuadas. Por ejemplo, en climas más fríos o al primer encendido de la máquina el ventilador gira más lento para ahorrar energía, combustible y reducir el ruido.

La máquina se divide en compartimientos separados presurizados para evitar que ingrese la suciedad. El flujo de aire a presión mantiene los componentes electrónicos, los sensores y otros componentes clave fríos durante las largas jornadas de trabajo.

HJM Forest Resource Management, LLC, en DeKalb, Miss., hizo funcionar una máquina piloto para proporcionar retroalimentación para afinar el tractor. Uno de los directores de la empresa, Jimmy Wayne McGowen, informó que el radiador y filtro de aire se mantuvieron limpios y el compartimiento del motor presurizado evitó el ingreso de desechos. "Tenemos que soplar nuestras máquinas con mucha frecuencia", dijo McGowen. "No tenemos que hacerlo con esta máquina. Eso es una gran cosa, ya que teníamos mucho tiempo de inactividad para poder mantener nuestros tractores más antiguos en funcionamiento".

También señaló que nunca vio la temperatura del aceite hidráulico subir al nivel medio incluso en días de trabajo con 41 °C (105 °F). "Cuanto más fría funcione la máquina, mejor será su rendimiento y mayor será su duración", afirmó.

Cabina cómoda
La cabina está ubicada entre los ejes para proporcionar un desplazamiento estable y uniforme. Un parabrisas delantero despejado de tres cuerpos, una cámara de reversa estándar y un tragaluz proporcionan una visión en 360°. El asiento estándar con suspensión neumática y soportes para el cuello y la espalda, y el sistema de HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning, Calefacción, Ventilación y Aire Acondicionado) de alta capacidad dan más comodidad al operador. "Nunca pudimos hacer funcionar el aire acondicionado en alta; funciona perfecto en baja", informó McGowen.

Los controles del operador son totalmente ajustables. Las funciones especiales que mejoran el funcionamiento y reducen la fatiga del operador incluyen la modalidad de escurrimiento, modalidad de selección de terreno, modalidad de dirección para caminos y control de posición libre del accesorio optativo. La modalidad de escurrimiento ofrece al operador la capacidad para aumentar o reducir la velocidad sobre la marcha con botones de palanca universal, en lugar de activarse con un pedal. "Trabajar a través de una espesa vegetación o triturar y arrastrar en retroceso puede ser difícil para el operador si la velocidad se controla estrictamente con el pedal. La modalidad de escurrimiento facilita mucho la tarea para el operador", explicó McDonald.

Se mantiene en terreno
El diseño robusto con bastidores de sección en caja y un enganche central probado en terreno con cojinetes de rodillos cónicos dobles y pasadores de 76,2 mm (3") de diámetro proporcionan una base sólida. La válvula de control, las bombas y los sellos del cilindro se probaron bajo "tortura" para garantizar la confiabilidad. Los soportes del cilindro de la dirección y el brazo de levantamiento y los pasadores del eslabón de inclinación cromados son dos ejemplos más de las características que se incorporan en este tractor para mejorar el tiempo de servicio y la vida útil de la máquina.

Estabilidad "Stuck-to-the-Ground"
Con el motor en la parte trasera de la máquina, el peso del tractor se distribuye de manera uniforme sobre los ejes para proporcionar una estabilidad sólida como una roca. El motor en la parte trasera también actúa como contrapeso para accesorios de siega y trituración pesados. El enganche central está ubicado entre el eje delantero y el eje trasero para facilitar la tracción de los neumáticos.

Fácil mantenimiento
Los puntos de servicio diario son fáciles de alcanzar. El aceite hidráulico se agrega a nivel del suelo con la bomba eléctrica estándar de llenado de aceite hidráulico y una manguera con acoplador rápido que se guarda en la máquina. El aceite se bombea a través del sistema de filtrado antes de ingresar al tanque, protegiendo el sistema hidráulico. El orificio de llenado de combustible también está a nivel del suelo. Es fácil alcanzar otros componentes con la cabina inclinable, los paneles con bisagras y el acceso por tres lados al motor y las bombas hidráulicas.

Accesorios
La Desbrozadora HM825 y el Cortador de Maleza BR624 son durables y confiables. Las estructuras resistentes, los patines reforzados y las placas internas resistentes a la abrasión minimizan el tiempo de inactividad y las reparaciones. Todos los puntos de servicio diario se encuentran a nivel del suelo y es fácil realizar ajustes.

El operador tiene una visibilidad clara alrededor de los accesorios. La descarga se dirige hacia abajo y lejos del tractor. Cuando los accesorios están apagados, el sistema hidráulico del tractor ralentiza las piezas móviles de los accesorios para lograr una parada segura.

La máquina piloto operada por HJM Forest Resource Management estaba equipada con la Desbrozadora HM825. McGowen señaló que el tractor y la capacidad del accesorio para manejar grandes troncos fue una ventaja cuando limpiaban madera en pie para ampliar los derechos de paso de cables de corriente. "El accesorio está equipado con una barra de empuje hidráulico y eso es una gran ventaja", afirmó.

El modelo Cat 586C, junto con los accesorios de desbrozadora y cortador de maleza, estará en producción en mayo. Para obtener más información, visite www.cat.com.

Especificaciones de la máquina

Potencia del Motor 586C

261 kW (350 hp)

Potencia del Accesorio 586C

378 L/min a 37.921 kPa

(100 gal EE.UU./min a 5.500 lb/pulg²)

Ancho de HM825

2.900 mm (114,2")

Requerimiento hidráulico óptimo de HM825

378 L/min a 37.921 kPa

(100 gal EE.UU./min a 5.500 lb/pulg²)

Ancho de BR624

2.474 mm (97,4")

Requerimiento de potencia de BR624

246 L/min a 37.921 kPa

(64 gal EE.UU./min a 5.500 lb/pulg²)

 

http://conexpo.cat.com/

Image 1

###

Nota para los editores: Caterpillar lanza al mercado productos y servicios en cada uno de sus territorios con intervalos de tiempo diferentes. Aunque se hace todo lo posible para asegurarse de que la información de producto se comunique solo después de que Caterpillar haya recibido confirmación de parte de nuestra red de distribuidores, de nuestras plantas y de nuestras subsidiarias de marketing, respecto de que los productos y servicios estén disponibles en la región pertinente, se solicita a los editores que verifiquen la disponibilidad y las especificaciones de dichos productos con su distribuidor local.