La Pala de Cuerda Eléctrica Cat® 7495 se fabrica sobre el diseño comprobado con cabina avanzada

Para su publicación en todo el mundo: septiembre de 2012

Número de publicación: 327PR12

Suministro eficiente de potencia aislada de la red que viene para fines de 2013

Las Palas de Cuerda Eléctrica Cat® 7495 y 7495 HF se han mejorado con una cabina de vanguardia y se encuentran disponibles con el sistema de draga HydraCrowd y LatchFree; todos diseñados para aumentar la productividad facilitando más el control y reduciendo el tiempo de inactividad.

Además, Caterpillar se encuentra desarrollando un suministro de potencia aislada de la red, tecnología con patente en trámite que reduce la cantidad de potencia del generador necesaria para hacer funcionar una pala de cuerda eléctrica. El sistema captura la potencia regenerada proveniente de la pala y la usa durante períodos de alta demanda de potencia; reduciendo en forma eficaz la cantidad máxima de potencia necesaria de los generadores. La tecnología permitirá que las compañías de minería suministren energía a los modelos 7495 o 7495 HF solamente con 4 MW de potencia del generador y, como resultado, reduzcan significativamente los costos de combustible y de mantenimiento.

Los modelos 7495 y 7495 HF tienen carga útil de 120 tons EE.UU. (109 tons métricas) y peso en orden de trabajo de más de 1.500 tons EE.UU. (1.360 tons métricas). Están diseñados para carga de 3 o 4 pasadas de camiones mineros de máxima categoría.

La cabina nueva mejora la seguridad, la eficiencia y la productividad
Diseñada y fabricada en conjunto con expertos en ergonomía, operadores de palas y otros profesionales de la minería; la cabina de la pala Cat incorpora muchos mejoramientos que aumentan la seguridad y la comodidad del operador.

La nueva cabina está equipada con muchas funciones que ayudan a que los operadores se mantengan alerta y productivos durante jornadas prolongadas de trabajo.

  • Asiento ergonómico del operador. Asiento completamente ajustable con posabrazos totalmente regulables y un sistema de suspensión neumática que reducen la fatiga del operador.
  • Controles sensibles con poco esfuerzo. Palancas universales con efecto Hall con manijas ergonómicas y control táctil con los dedos, mejoran la facilidad de operación y ayudan a reducir al mínimo la fatiga.
  • Pantallas intuitivas de fácil lectura. Pantallas duales ubicadas estratégicamente para permitir excelente visibilidad hacia la zona de trabajo. Los operadores pueden regular el brillo y el contraste de la pantalla para adaptarse a las preferencias individuales. Los iconos intuitivos y las rutas lógicas de navegación ayudan a la operación.
  • Persianas de alta calidad y de bajo brillo interior para las ventanas. Todos los colores y las superficies que se usan en el interior de la cabina ayudan a reducir al mínimo el brillo. Persianas de calidad superior proporcionan sombreado adicional para mejorar la comodidad y reducir la fatiga.
  • Control automático de climatización. El nuevo sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC) mantiene automáticamente la temperatura que selecciona el operador.

     

  • Bajos niveles de vibración. La estructura mejorada de soporte y los montajes de la cabina con amortiguación de vibraciones proporcionan desplazamiento uniforme.
  • Bajos niveles de ruido. Las paredes de la cabina aisladas y los gabinetes personalizados sin vibraciones ayudan a mantener silencioso el entorno de trabajo.
  • Servicios adicionales. Mesones atractivos, gabinetes amplios, refrigerador duradero y espacio para un microondas crean un entorno de trabajo que satisface al operador.

La nueva ubicación del asiento del operador permite una línea vertical de visión sin obstrucciones desde las cadenas hasta las roldanas en el punto de la pluma y ayudan a crear visibilidad del lado izquierdo, óptima en su clase. La visibilidad del sitio de trabajo se aumenta aún más con un sistema de cinco cámaras que alimenta a los monitores incorporados en la cabina.

Un asiento cómodo para el instructor ubicado junto al operador proporciona una vista óptima de la zona de trabajo, facilita la comunicación durante la capacitación y permite fácil acceso al botón de parada de emergencia del instructor. Una estación de trabajo adicional detrás del operador proporciona un asiento y una zona de plataforma para un observador. La ubicación elevada permite vistas sin obstrucciones del entorno de excavación y de la estación del operador.

Puertas duales permiten entrar y salir rápida y fácilmente por el lado derecho o la parte trasera de la cabina. El piso plano sin escalones permite el movimiento más seguro y más fácil por toda la cabina, y luces LED regulables iluminan la zona de trabajo.

Estas y otras características convierten a la cabina de la Pala de Cuerda Cat 7495 en un lugar seguro y cómodo para trabajar en forma productiva, incluso durante jornadas prolongadas de trabajo en ambientes inclementes.

Sistema hidráulico de ataque
El sistema HydraCrowd utiliza un cilindro hidráulico dentro de una manija tubular de draga para reemplazar las cuerdas de ataque/retracción. El sistema mantiene todas las ventajas de la pala frontal Cat al mismo tiempo que elimina la necesidad de reemplazos rutinarios de la cuerda de ataque/retracción. Con un intervalo de mantenimiento importante de dos años, el sistema HydraCrowd aumenta la seguridad y reduce el tiempo de inactividad, disminuyendo la cantidad de eventos de mantenimiento.

Puerta fiable de la draga
El sistema de draga Cat LatchFree es la solución para la causa principal del tiempo de inactividad de la pala de cuerda: el conjunto de enganche. La draga LatchFree elimina el conjunto de enganche, reemplazándolo por un eslabón de acero resistente montado en la parte trasera de la draga. El sistema aumenta la fiabilidad reduciendo el tiempo de inactividad no planificado y mejora la seguridad, disminuyendo la cantidad necesaria de eventos de mantenimiento. Viene completo con un programa integral de capacitación para garantizar que los clientes obtengan las máximas ventajas del sistema.

Solución de potencia aislada de la red
Caterpillar se encuentra desarrollando una tecnología que permitirá a las empresas de minería suministrar energía a las Palas de Cuerda Eléctrica Cat®7495 o 7495 HF solamente con 4 megavatios de potencia del generador. La práctica normal es utilizar varios generadores con una capacidad total de 8 o más megavatios para lograr respuesta rápida cuando se requiera el máximo de energía. Por supuesto, varios generadores aumentan los costos de mantenimiento y de combustible. Además, las palas de cuerda eléctrica impulsadas con generadores necesitan sistemas adicionales para disipar la energía regenerada, debido a que no pueden retroalimentar electricidad en la red de energía.

El suministro de potencia aislada de la red de Caterpillar almacena la energía regenerable creada durante la deceleración de oscilación y el descenso del cucharón, y el sistema utiliza dicha energía durante períodos de alta demanda para reducir el ciclo de carga del generador. El sistema permite que un generador de 4 megavatios maneje una pala de cuerda eléctrica grande y reduce el consumo de combustible empleando energía regenerable.

Se espera que esta tecnología innovadora, que se encuentra actualmente en proceso de validación en los terrenos de prueba de Caterpillar en Arizona, salga a la venta a fines de 2013.

Para obtener información adicional sobre las Palas de Cuerda Eléctrica Cat 7495 y 7495 HF, visite: mining.cat.com/products/surface-mining.

# # #

Nota para los editores: Caterpillar presenta productos y servicios en cada uno de sus territorios y en diferentes intervalos de tiempo. Si bien se hace todo lo posible para asegurar que la información del producto se publique solo después de que Caterpillar haya recibido la confirmación de la red de distribuidores, las plantas y las filiales de comercialización en la que se indique que los productos y servicios están disponibles en la región pertinente, se les pide a los editores que verifiquen con el distribuidor local la disponibilidad de los productos y las especificaciones.

Downloadable images

Consultas de la prensa

Representantes de medios de comunicación para prensa comercial de Cat

América
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Europa, África, Oriente Medio
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Correo electrónico general: Cat_Trade_Press@cat.com

Solicitudes del lector
www.cat.com/requestCatinfo