El sistema de suministro de agua Cat® representa un ahorro adicional para los operadores de mina que utilizan camiones cisterna según los Camiones de Obras 777G Cat

Para su publicación en todo el mundo: septiembre de 2012

Número de publicación: 300PR11

A partir del segundo trimestre del 2013, Caterpillar ofrecerá un sistema de suministro y control de agua para la configuración de chasis sin accesorios del Camión de Obras 777G. Cuando se pide un WDS (Water Delivery System, Sistema de suministro de agua) CatÒ, que es un accesorio optativo, incluye una configuración de cabina única con controles instalados de fábrica, pantalla de tablero programable y mando de la bomba del convertidor de par. La configuración de chasis sin accesorios también se puede pedir sin WDS, que anula la cabina especial, los controles, la pantalla y el mando de la bomba.

El sistema de suministro de agua Cat utiliza un sistema hidráulico autónomo que controla los patrones de rociado y permite un ancho de rociado uniforme independientemente de las rpm del motor. El sistema puede rociar hasta 1.200 gal EE.UU. (3.785 L) por minuto a velocidades que van desde 3 hasta 25 mph (5 a 40 kph).

Los controles del sistema dentro de la cabina única incluyen un monitor de visualización programable, un teclado y una palanca universal de cañón de agua que se pueden personalizar con un teclado que cuenta con iluminación de fondo para operaciones nocturnas. Entre las funcionalidades del sistema se encuentran el corte automático cuando el tanque de agua está vacío, arranque y parada suaves de la bomba, cabezales rociadores de limpieza automática, patrones de rociado a medida, arranque y parada automáticos según la velocidad de desplazamiento, corte del rociador lateral para el tráfico en sentido opuesto y controles de llenado del tanque remotos. Muchas de estas funciones responden a las iniciativas de seguridad en la mina recopiladas a través de la experiencia de las actividades de los clientes.

Los datos de seguimiento del campo preliminar indican un ahorro de agua que se obtiene al minimizar la superposición, al ahorro de combustible y a las mejoras en la productividad gracias a la menor cantidad de llenados de tanques, al reducido mantenimiento del camino de acarreo y al menor desgaste de neumáticos.

El respaldo de piezas y servicios está disponible mediante la red mundial de los distribuidores Cat.

# # #

Nota para los editores: Caterpillar presenta productos y servicios en cada uno de sus territorios y en diferentes intervalos de tiempo. Si bien se hace todo lo posible para asegurar que la información del producto se publique solo después de que Caterpillar haya recibido la confirmación de la red de distribuidores, las plantas y las filiales de comercialización en la que se indique que los productos y servicios están disponibles en la región pertinente, se les pide a los editores que verifiquen con el distribuidor local la disponibilidad de los productos y las especificaciones.

Downloadable Images

Consultas de la prensa

Representantes de medios de comunicación para prensa comercial de Cat

América
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Europa, África, Oriente Medio
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Correo electrónico general: Cat_Trade_Press@cat.com

Solicitudes del lector
www.cat.com/requestCatinfo