Caterpillar anuncia un nuevo camión subterráneo más pequeño

Para publicación en todo el mundo: septiembre de 2016
Número de publicación: 471PR16

Caterpillar agrega el nuevo Camión Subterráneo AD22 a su línea de productos para minería de roca dura. El camión articulado de 22,0 tons métricas de carga útil (24,2 tons EE.UU. de carga útil) es el más pequeño de la línea de productos Cat®, pero aun así está diseñado para ofrecer la durabilidad y el rendimiento en productividad de sus comprobadas contrapartes más grandes. Su entorno pequeño de funcionamiento y las ágiles características mejoran la productividad en cualquier aplicación minera apta para esta clase de tamaño.

El AD22 permite hacer un mejor uso de los componentes Cat comprobados, como el Motor Diésel C11 ACERT™. El duradero motor entrega una potencia bruta de 242 kW (325 hp) para conseguir una mayor velocidad en pendientes. El nuevo camión comparte los componentes principales con diversas máquinas Cat, lo que permite garantizar una buena disponibilidad de piezas y reducir los costos de inventario.  

El diseño ancho de la caja agiliza y facilita la tarea de carga. Diversos tamaños de la caja del camión se encuentran disponibles a fin de optimizar el camión para todas las aplicaciones mineras aptas para esta clase de tamaño.

El AD22 también se beneficia de los diseños ergonómicos de Caterpillar para ofrecer controles e instrumentación que ayudan a que los operadores trabajen de forma eficiente. Además, una pantalla LCD completamente en color fácil de leer muestra el estado de la máquina.

El nuevo camión está disponible con un compartimento del operador abierto o una cabina cerrada optativa, ambos con certificación ROPS (Rollover Protective Structure, Estructura de protección en caso de vuelcos)/FOPS (Falling Object Protective Structure, Estructura de protección contra la caída de objetos). El diseño amplio de la plataforma proporciona un buen campo de visión alrededor de la parte delantera del camión, mientras que la pantalla LCD muestra la visualización de la cámara de visión trasera al retroceder.

El AD22, cuyo anuncio se hizo en MINExpo 2016, estará disponible para comercialización a mediados del 2017 tras rigurosas pruebas de campo. Más detalles y especificaciones se encontrarán disponibles para entonces. Para obtener información acerca de los camiones mineros subterráneos Cat, visite la exhibición de Caterpillar en MINExpo 2016, póngase en contacto con su distribuidor Cat regional o visite www.cat.com/mining.

# # #

CAT, CATERPILLAR, sus respectivos logotipos, el color "Caterpillar Yellow" y la imagen comercial de "Power Edge", así como la identidad corporativa y de producto utilizadas en la presente, son marcas registradas de Caterpillar y no pueden utilizarse sin autorización.

©2016 Caterpillar. Todos los derechos reservados

Consultas de la prensa

Representantes de medios de comunicación para prensa comercial de Caterpillar

América

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, África y Oriente Medio

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Correo electrónico general: Cat_Trade_Press@cat.com

Solicitudes de los lectoreswww.cat.com/requestCatinfo