Caterpillar anuncia el Motor Grande Serie 3500E Cat®: la nueva generación en la potencia del estándar de oro de la industria

Para publicación en todo el mundo: octubre de 2016
Número de publicación: 521PR16

El 3500E se diseñó para entregar una mayor potencia, mejor rendimiento y durabilidad y la máxima ventaja para el cliente.

Lafayette, IN. --Caterpillar Inc. se enorgullece de presentar la próxima generación de su familia de Motores 3500, líder en la industria. Durante 35 años, la Plataforma de Motor 3500 Cat® ha sido el estándar de la industria de motores de gas y diésel de servicio pesado en todo el mundo. Con más de 190.000 motores en terreno y 3.000 millones de horas de operación en aplicaciones mineras, ferroviarias, de corriente eléctrica, de petróleo, de gas y marinas, el 3500 encarna el compromiso arraigado de Caterpillar con la innovación técnica y la mejora continua en beneficio del éxito del negocio de los clientes. El 3500E se basa en este compromiso y su lanzamiento marca el comienzo de una nueva era de liderazgo en la industria de Caterpillar.

Valor del 3500E para el cliente

La serie 3500E se basa en el legado de la Plataforma de Motor 3500 Cat y proporciona a los clientes hasta un 20 % más de densidad de potencia, un 10 % más de eficiencia del combustible, mejor durabilidad y una mayor vida útil entre reacondicionamientos, a la vez que se reducen los costos de posesión y operación en las aplicaciones mineras, ferroviarias, marinas, de petróleo, de gas y de potencia eléctrica. Al igual que sus predecesores, el 3500E se diseñó para su remanufacturación y los componentes principales son retrocompatibles, lo que permite a los clientes ampliar el valor de su inversión. El 3500E también se diseñó para cumplir con las más estrictas regulaciones sobre emisiones de motores diésel, sin afectar el rendimiento o la fiabilidad que esperan y que merecen los clientes de Caterpillar de un producto de estándar de oro.

“La Plataforma 3500 ha sido una fuente inagotable de valor y rendimiento durante 35 años. La última generación de nuestro motor de estándar de oro se diseñó para mantener y hacer crecer ese legado, al ofrecer a los clientes la mejor propuesta de valor para la inversión de su motor”, comentó Rod Shurman, gerente de productos de la Plataforma 3500. “Los clientes utilizan nuestros motores de servicio pesado para impulsar una infraestructura global de energía: camiones mineros que transportan minerales para ser procesados, remolcadores que guían embarcaciones hacia el puerto, plataformas de perforación que explotan valiosas reservas de petróleo y gas, generadores que entregan electricidad imprescindible a comunidades, hospitales y centros de datos. Estas operaciones son fundamentales para el progreso humano, pero están bajo una intensa presión de costos. El 3500E ayudará a nuestros clientes a cumplir los desafíos comerciales actuales como solo los motores Cat pueden: mediante un rendimiento comprobado, una larga vida útil y menores costos de operación”.

Mejoras del sistema y de los componentes del 3500E

Los nuevos Motores Serie 3500E alcanzan una mayor potencia gracias al bloque de motor
y las culatas de hierro fundido mejorados, mientras que el nuevo diseño del bloque y del cigüeñal aumenta la durabilidad a fin de garantizar el máximo valor para el cliente. El motor también cuenta con dos sistemas de combustible disponibles (inyector unitario electrónico mecánico o riel común) que se emplean de manera óptima según la aplicación y los mercados regulados. Caterpillar tiene un largo historial de soluciones de postratamiento de ingeniería claras para el cliente y el 3500E no es la excepción, ya que ofrece opciones de postratamiento totalmente integradas que se diseñaron para entregar un rendimiento optimizado del motor con los más bajos costos de posesión y operación. El 3500E, con consumo eficiente de combustible, cumple con las normas de emisiones Tier 4 final de la EPA de EE.UU. y Stage IIIB de la Unión Europea gracias a un sistema de postratamiento con reducción catalítica selectiva (SCR, Selective Catalytic Reduction) que utiliza urea o un sistema de postratamiento con recirculación de gases de escape (EGR, Exhaust Gas Recirculation), según la aplicación del cliente.

El nuevo 3500E se produce en el centro de fabricación de motores grandes emblemático de Caterpillar en Lafayette, Indiana, así como en su más reciente planta de fabricación de motores grandes en Tianjin, China, a fin de entregar un mejor servicio a más de 10.000 clientes a nivel mundial. Al igual que todos los motores Cat, el 3500E cuenta con el respaldo de la red global de distribuidores Cat, reconocida ampliamente por los equipos, las piezas y el servicio de clase mundial, lo que garantiza un rendimiento incomparable durante todo el tiempo de propiedad del producto.

# # #

Nota para los editores: Caterpillar desarrolla productos y servicios en cada uno de sus territorios con intervalos de tiempo diferentes. Aunque se hace todo lo posible para asegurarse de que la información de productos se comunique solo después de que Caterpillar haya recibido confirmación de parte de nuestra red de distribuidores, de nuestras plantas y de nuestras subsidiarias de marketing, respecto de que los productos y servicios estén disponibles en la región pertinente, se solicita a los editores que verifiquen la disponibilidad y las especificaciones de dichos productos con su distribuidor local.

CAT, CATERPILLAR, sus respectivos logotipos, el color “Caterpillar Yellow” y la imagen comercial de "Power Edge", así como la identidad corporativa y de producto utilizadas en la presente, son marcas registradas de Caterpillar y no pueden utilizarse sin autorización.

©2016 Caterpillar. Todos los derechos reservados

 

Consultas de la prensa

Representantes de medios de comunicación para prensa comercial de Caterpillar

América

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Solicitudes de los lectores www.cat.com/requestCatinfo