Caterpillar anuncia el desarrollo de la mayor pala hidráulica

Para su publicación en todo el mundo: septiembre de 2012

Número de publicación: 325PR12

Caterpillar anuncia el desarrollo de la mayor pala hidráulica, que incluye tecnología híbrida para proporcionar un nivel superior de eficiencia del combustible

Caterpillar ha diseñado, fabricado y construido la mayor pala minera hidráulica jamás construida. El nuevo modelo Cat® 6120B H FS supera significativamente el tamaño del modelo Cat 6090 FS, con objeto de entregar tres o cuatro pasadas altamente productivas durante la carga de camiones mineros de máxima categoría. Con la innovadora tecnología híbrida, se reduce el uso de combustible por tonelada en aproximadamente un 25 por ciento, a través de la utilización de tecnologías regenerativas hidroeléctricas y un exclusivo sistema de almacenamiento de energía.

Caterpillar diseñó el modelo 6120B H FS para ser la pala hidráulica de máxima categoría más productiva y eficiente de que se dispone. Un peso en orden de trabajo de aproximadamente 1.400 tons EE.UU. (1.270 tons EE.UU.) y una potencia del motor de aproximadamente 4.500 hp (3.360 kW) permiten que la pala administre eficientemente tamaños de dragado de 60 a 85 yardas cúbicas (46 a 65 metros cúbicos), según la densidad del material.

El sistema de administración de energía utiliza capacitores de grandes dimensiones para almacenar la energía generada por la pala durante deceleraciones de rotación y movimientos descendentes de la pluma. La energía almacenada ayuda a activar el sistema hidráulico cuando la máquina requiere potencia máxima, como ocurre durante momento de excavación del ciclo. La tecnología híbrida incluye componentes de vida útil prolongada y un diseño que facilita el servicio, como lo hacen otros sistemas incorporados en la pala. Los sistemas modulares y aislados incorporados en el modelo 6120B H FS ofrecen un fácil acceso y mayor facilidad de servicio.

La nueva pala hidráulica suplirá la necesidad de contar con una pala de máxima categoría que proporcione seguridad, economía y alta movilidad para operaciones de minería de corto plazo, sitios sin electrificación y zonas donde el acceso a la red eléctrica sea limitado, así como también para nuevos desarrollos. La pala hidráulica además cuenta con capacidades de excavación selectiva con las que las palas de cuerda no cuentan, ya que los componentes hidráulicos permiten aplicar mayores fuerzas de cucharón a través de una amplia variedad de alturas. La probada tecnología de acoples Tri Power mejora las capacidades de excavación del modelo 6120B H FS. Del mismo modo, la nueva pala saca el mejor partido de las comprobadas funciones de las palas Cat, como las cabinas de una pala de diseño ergonómico y con tecnología de punta.

El prototipo 6120B H FS fue construido en la planta de Caterpillar ubicada en South Milwaukee, Wisconsin, EE.UU., donde, tras rigorosas comprobaciones y pruebas en terreno, se fabricarán las futuras palas 6120B que se comercializarán. A medida que el desarrollo del modelo 6120B H FS continúe, se proporcionará más información. 

# # #

Nota para los editores: Caterpillar presenta productos y servicios en cada uno de sus territorios y en diferentes intervalos de tiempo. Si bien se hace todo lo posible para asegurar que la información del producto se publique solo después de que Caterpillar haya recibido la confirmación de la red de distribuidores, las plantas y las filiales de comercialización en la que se indique que los productos y servicios están disponibles en la región pertinente, se les pide a los editores que verifiquen con el distribuidor local la disponibilidad de los productos y las especificaciones.

Consultas de la prensa

Representantes de medios de comunicación para prensa comercial de Cat

América
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Europa, África, Oriente Medio
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Correo electrónico general: Cat_Trade_Press@cat.com

Solicitudes del lector
www.cat.com/requestCatinfo