Caterpillar anuncia el Camión Minero MT4400D de CA de Unit Rig™

Para su publicación en todo el mundo: septiembre de 2012

Número de publicación: 315PR12

Caterpillar anuncia el Camión Minero MT4400D de CA de Unit Rig™ transformado con tecnologías integradas de Cat

Caterpillar anuncia el nuevo Camión Minero MT4400D de CA de Unit Rig como parte de su inversión constante en los productos Unit Rig adquiridos a través de la adquisición de Bucyrus International. El nuevo modelo Serie D integra un motor 3516C HD de Cat® y un sistema de impulsión eléctrica de CA 240T de Cat con el MT4400 de Unit Rig para crear el MT4400D de CA.

El nuevo camión aprovecha la experiencia de 50 años de Unit Rig de camiones mineros de transmisión eléctrica y las miles de unidades que trabajan actualmente en las minas de todo el mundo. La resistencia del motor Cat, el sistema de impulsión y el respaldo del distribuidor Cat se combinan con el diseño sencillo y de fácil servicio de Unit Rig para crear gran valor para los clientes de minería. El MT4400D de CA saldrá a la venta en regiones seleccionadas en el segundo trimestre de 2013. 

El nuevo camión, así como su predecesor, pertenece a la clase de carga útil común de 240 tons EE.UU. (218 tons métricas) y tiene un peso bruto de la máquina nominal de 865.000 lb (392.000 kg). El MT4400D de CA toma su lugar en la línea de productos de camiones mineros grandes de Cat junto con el 793D y el 793F líderes en la industria para proporcionar una solución a la impulsión eléctrica de CA que cumple las necesidades de muchos mineros que no requieren cumplir la normas de emisiones Tier 2 y que buscan un camión minero que equilibre la productividad y los costos de operación.

Construido sobre un fuerte legado
El MT4400D de CA se construye sobre millones de horas de experiencia en terreno de Unit Rig con el MT4400 y combina e integra el chasis, el sistema hidráulico, el sistema eléctrico y la suspensión con un motor comprobado de Cat, impulsión de CA y el sistema de administración de la información del vehículo. El tren de impulsión eléctrico de CA 240T de Cat es moderno, eficiente y fiable, y aprovecha cientos de miles de horas en laboratorio y en terreno que Caterpillar tiene con los sistemas de impulsión de CA, y lo que es más importante aún, con en el modelo 795F de CA, que se mostró primero en la MINExpo 2008. El tren de impulsión también aprovecha la experiencia del Electro-Motive Diesel (EMD) en el diseño y fabricación del inversor. EMD es una empresa de Caterpillar y el sistema altamente eficiente fue diseñado e integrado por Caterpillar y cuenta con el respaldo de Caterpillar.

Las características del MT4400D de CA incluyen capacidad de retardo dinámico combinadas con frenos traseros de disco húmedo para entregar confianza al operador y productividad sólida. La cabina ROPS, las escaleras anchas de acceso, el control de tracción y la rejilla del retardador radial silencioso con amplia visibilidad del lado derecho mejoran la seguridad y benefician más al operador.

Los sistemas hidráulicos sencillos, componentes modulares, gabinete de medidores hidráulicos, ubicaciones de servicio agrupadas, plataformas y servicio de la caja del motor y puntos de mantenimiento de acceso más fácil a nivel del suelo se traducen en menos tiempo de inactividad y aumentan la seguridad de los técnicos de mantenimiento.

Especificaciones del Camión Minero MT4400D de CA

Carga útil, toneladas (m)

244 (221)

Less

Peso bruto de la máquina, lb. (kg)

865.000 (392.000)

Less

Modelo del motor

3516C HD de Cat

Less

Potencia neta del motor en hp (kW)

2.500 (1.864)

Less

Tren de impulsión

Eléctrico de CA de Cat

Less

# # #

Nota para los editores: Caterpillar presenta productos y servicios en cada uno de sus territorios y en diferentes intervalos de tiempo. Si bien se hace todo lo posible para asegurar que la información del producto se publique solo después de que Caterpillar haya recibido la confirmación de la red de distribuidores, las plantas y las filiales de comercialización en la que se indique que los productos y servicios están disponibles en la región pertinente, se les pide a los editores que verifiquen con el distribuidor local la disponibilidad de los productos y las especificaciones.

Downloadable images

Consultas de la prensa

Representantes de medios de comunicación para prensa comercial de Cat

América
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Europa, África, Oriente Medio
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Correo electrónico general: Cat_Trade_Press@cat.com

Solicitudes del lector
www.cat.com/requestCatinfo