Caterpillar presentará la locomotora de acarreo pesado Electro-Motive en la muestra más grande de la historia de MINExpo

Para su publicación en todo el mundo: agosto de 2012

Número de publicación: 304PR12

En MINExpo 2012, los visitantes a la muestra de Caterpillar, en el puesto 6229 del salón principal, podrán apreciar de primera fuente la exposición más grande en la historia del evento, así como también, la primera locomotora de acarreo pesado que se presentará en MINExpo. La muestra de 52.000 pies cuadrados (4.831 metros cuadrados) de Caterpillar incluye 18 máquinas completas de minería y de apoyo, además de un gran número de muestras de componentes, de modelos y de tecnología que representan la línea de productos de minería más amplia disponible y el mayor sistema de respaldo al cliente del mundo.

Al poseer características únicas entre las máquinas presentes en la muestra de Caterpillar y entre los cientos de equipos que se presentan en MINExpo, la locomotora Electro-Motive Diesel (EMD) SD70ACe, ornamentada con el color Caterpillar yellow, le otorgará al mundo de la minería una oportunidad de explorar la tecnología ferroviaria de transporte de minerales hacia los puntos de comercialización. Con sus 420.000 libras (190.000 kg), la inmensa locomotora se ubica entre algunos de los equipos móviles más grandes del mundo.

EMD introdujo el modelo SD70ACe, de 4.400 caballos de fuerza de tracción (3.243 kilovatios) y de funcionamiento diesel-eléctrico en 2005 para aplicaciones de transporte de acarreo pesado en todo el mundo. Esta potente y eficaz locomotora integra un motor 710 de EMD de 16 cilindros altamente confiable y un sistema EM2000 de control por micropocesador y tracción AC.

La avanzada tecnología de la locomotora SD70ACe permite proporcionar soluciones de producto claves para operaciones de minería, como las siguientes:

  • Seguridad. Entre las características de seguridad se incluye la tecnología de diseño contra colisiones QuietCab, compatible con todos los sistemas de señalización de cabinas y de seguridad.
  • Confiabilidad y disponibilidad. La locomotora SD70ACe establece el estándar con mayores y más simplificados intervalos de mantenimiento. Además, proporciona diagnósticos avanzados y capacidad para monitoreo remoto.
  • Sostenibilidad. La locomotora SD70ACe es una máquina de bajo consumo de combustible, que proporciona más de 600 tons EE.UU.-millas por galón EE.UU. (230 tons EE.UU.-kilómetros por litro). Además, las locomotoras EMD son duraderas, ya que entregan 40 años de servicio o incluso más, y se pueden reconstruir mediante la reutilización del 80 por ciento de los componentes principales, con lo que se logra extender la vida.

Las locomotoras SD70ACe se encuentran en funcionamiento en operaciones de minería en todo el mundo, lo que incluye a los Estados Unidos, Canadá, América del Sur, Oriente Medio, África y Australia. Esta máquina de servicio garantizado ofrece rendimiento líder en condiciones adversas y en las aplicaciones más exigentes del mundo; un candidato idóneo dentro de Caterpillar y dentro de la industria minera.

Visite la muestra de Caterpillar en MINExpo o www.emdiesels.com para ver más detalles sobre la locomotora SD70ACe. Para obtener más información sobre Caterpillar en MINExpo, visite: https://mining.cat.com/MINExpo.


Sobre Electro-Motive Diesel:

Electro-Motive Diesel, Inc., fundada en 1922, una subsidiaria de Progress Rail Services Corp. y una empresa Caterpillar, es un fabricante original de equipos de locomotoras diesel-eléctricas. Sus oficinas centrales se encuentran en LaGrange, Illinois, y, gracias a sus instalaciones de fabricación adicionales y oficinas comerciales distribuidas en todo el mundo, EMD diseña, fabrica y comercializa locomotoras diesel-eléctricas para todas las aplicaciones ferroviarias comerciales y ya ha comercializado sus productos en más de 70 países en todo el mundo. EMD es el único fabricante de locomotoras diesel-eléctricas que ha producido más de 72.500 motores y que cuenta con la mayor base instalada, tanto en América del Norte como en el mundo. Además de las actividades de fabricación, EMD cuenta con un extenso mercado secundario a través del cual ofrece a sus clientes piezas de repuesto, soluciones de mantenimiento y una amplia gama de servicios de valor agregado. EMD también es un proveedor mundial de motores diesel para propulsión marina, para plataformas de perforación petrolífera de alta mar y de tierra firme y para la generación de energía estacionaria. Encuentre información adicional en www.EMDieseles.com.

# # #

Nota para los editores: Caterpillar presenta productos y servicios en cada uno de sus territorios y en diferentes intervalos de tiempo. Si bien se hace todo lo posible para asegurar que la información del producto se publique solo después de que Caterpillar haya recibido la confirmación de la red de distribuidores, las plantas y las filiales de comercialización en la que se indique que los productos y servicios están disponibles en la región pertinente, se les pide a los editores que verifiquen con el distribuidor local la disponibilidad de los productos y las especificaciones.

Consultas de la prensa

Representantes de medios de comunicación para prensa comercial de Cat

América
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Europa, África, Oriente Medio
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Correo electrónico general: Cat_Trade_Press@cat.com

Solicitudes del lector
www.cat.com/requestCatinfo