El nuevo sistema de detección de proximidad de Cat® cuenta con comunicación avanzada entre pares que permite evitar colisiones sin necesidad de red en todo el sitio

Para publicación en todo el mundo: septiembre de 2016
Número de publicación: 480PR16

Caterpillar presenta la característica de detección de proximidad, un nuevo sistema de prevención de colisiones para vehículos de superficie. Parte del conjunto de capacidades Cat® MineStar™ Detect, el nuevo sistema cuenta con la última tecnología de comunicación entre pares impulsada por la industria automotriz. El sistema ofrece comunicaciones rápidas y fiables entre los vehículos y proporciona a los operadores información para la prevención de colisiones, sin la necesidad de una red de radio potente que abarque el sitio.

El hardware a bordo se puede instalar en vehículos ligeros y en cualquier marca de equipos de minería de superficie. Se requieren menos componentes con respecto al sistema de detección de proximidad anterior de Cat, en el que se utiliza una red Wi-Fi. El resultado es menos espacio necesario a bordo de los vehículos, instalación rápida y un menor costo.

La pantalla a bordo puede almacenar hasta 24 horas de datos de incidentes. Estos datos se envían a la oficina para su almacenamiento y análisis mediante el uso de puntos de acceso de comunicaciones, estratégicamente situados en el sitio. La captura de incidentes, la reproducción y la generación de informes son independientes de MineStar Fleet.

Los sistemas Cat MineStar Fleet, de detección de proximidad y de detección de objetos pueden funcionar en una sola pantalla en la cabina. El nuevo sistema de detección de proximidad también incluye tonos de alarma que los operadores pueden distinguir fácilmente a partir de alertas suministradas por otros sistemas. Cuando se combina con Fleet en la oficina, la generación de informes mejorada incorpora el desempeño del operador en relación con el número de los incidentes de seguridad. El nuevo sistema conserva las numerosas características del sistema anterior, tales como zonas de evitación, zonas de velocidad, trayectorias proyectadas y curvas de la máquina con gran capacidad de configuración, notificaciones para el operador, captura de incidentes y reproducción para capacitación o reconstrucción de incidentes.

Al igual que el sistema anterior, el nuevo sistema ofrece un uso sencillo a los operadores y el sistema de detección de proximidad proporciona información al operador a través de una pantalla gráfica intuitiva en la cabina. El sistema cuenta con tres niveles de alarmas a bordo. Las zonas, que definen las alarmas, las puede configurar el cliente y la prioridad de las alarmas varía de baja a crítica. Una prioridad baja indica la trayectoria proyectada de una máquina que va en camino a colisionar contra otra máquina o que sigue de demasiado cerca a otra máquina. Las alarmas críticas se producen cuando dos o más máquinas tienen sus zonas más cercanas intersectadas. Si las máquinas se emplean habitualmente con una proximidad cercana, como en el caso de la carga y el acarreo de vehículos, se pueden implementar filtros de alarmas entre las clases de máquinas para silenciar las advertencias no críticas.

Para obtener más información acerca del sistema de detección de proximidad y de otras capacidades de Cat MineStar System, visite la exhibición de Caterpillar en MINExpo 2016, comuníquese con el distribuidor Cat regional o visite www.cat.com/minestar.  

 

# # #

CAT, CATERPILLAR, sus respectivos logotipos, el color "Caterpillar Yellow" y la imagen comercial de "Power Edge", así como la identidad corporativa y de producto utilizadas en la presente, son marcas registradas de Caterpillar y no pueden utilizarse sin autorización.

©2016 Caterpillar. Todos los derechos reservados 


Consultas de la prensa

Representantes de medios de comunicación para prensa comercial de Caterpillar

América

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, África y Oriente Medio

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Correo electrónico general: Cat_Trade_Press@cat.com

Solicitudes de los lectoreswww.cat.com/requestCatinfo