La nueva hoja topadora del modelo D10T2 de Cat® ofrece mayor eficiencia del combustible, más confiabilidad y durabilidad, y facilidad de servicio y seguridad mejoradas.

Para su publicación en todo el mundo: febrero de 2014
Número de publicación: 549PR14

La nueva hoja topadora del modelo D10T2 de Cat® se basa en el comprobado D10T con refinamientos a su tren de fuerza, sus controles automáticos y estructuras. El resultado es alta productividad con eficiencia del combustible superior, operación confiable con estructuras de larga duración y acceso mejorado para los técnicos y operadores de servicio.      

El modelo D10T2 utiliza la última tecnología hidráulica de detección de carga combinada con los controles de motor avanzados de Cat para maximizar la cantidad de material que se mueve por cada gota de combustible. La filtración mejorada protege al sistema de combustible, al sistema hidráulico y al sistema de lubricación del tren de fuerza para garantizar una alta confiabilidad y un menor tiempo de inactividad de la máquina. Las grandes estructuras refinadas, como los bastidores de rodillos de cadenas rediseñados, proporcionan servicios más duraderos antes de la reconstrucción. Un acceso mejorado y características de salida optimizan la seguridad y productividad de técnicos y operadores, mientras que los sistemas y las plataformas de acceso motorizado opcionales permiten la configuración del modelo D10T2 para el sitio.

Caterpillar ofrece el modelo D10T2 con dos variaciones del Motor Cat C27 con tecnología ACERT™. Una versión está certificada según la EPA Tier 4 final de EE.UU. y la otra es capaz de lograr niveles de emisión equivalentes a los estándares Tier 2 de la EPA de EE.UU. Ambas configuraciones del motor producen una potencia neta de 600 hp en marchas de avance y 722 hp en marchas de retroceso (447/538 kW). El controlador del motor se ajusta automáticamente a la salida de potencia según la dirección del desplazamiento. Con el sistema nuevo, el D10T2 tiene alrededor de un 20 % más de potencia en retroceso comparado con su modelo predecesor. El resultado corresponde a tiempos de ciclo más rápidos y a una mayor productividad en ciertas aplicaciones.

El modelo D10T2 continúa el legado del D10 como una máquina altamente productiva en una amplia variedad de aplicaciones, entre ellas minería, construcción pesada y manipulación de materiales a granel.

Máquina inteligente
El modelo D10T2 emplea un sistema hidráulico de implemento con detección de carga comprobada en terreno para aumentar la eficiencia del combustible y el rendimiento de la máquina. El sistema ajusta de manera automática y continua el poder hidráulico y entrega los niveles correctos de flujo y presión para realizar el trabajo con la máxima eficiencia posible. El resultado neto es más potencia disponible para que las cadenas muevan la máquina hacia delante.

Los cambios automáticos mejorados (EAS, Enhanced AutoShift) son una nueva característica estándar del modelo D10T2. Con los cambios EAS se mejora la eficiencia del combustible y la productividad al seleccionar automáticamente la combinación óptima de marcha y velocidad del motor según la carga del tren de fuerza y la velocidad de desplazamiento deseada. Esta característica funciona de manera similar a la transmisión automática. Gracias a la funcionalidad de los cambios EAS, combinada con la potencia en retroceso aumentada, se mejora la productividad cuando se retrocede en pendientes.

Se encuentran disponibles una serie de sistemas electrónicos nuevos y optativos para ayudar al operador del modelo D10T2. Estas funciones automáticas alivian la carga del operador y aumentan la productividad. El sistema de acarreo automático optativo, probado en el modelo D10T, proporciona un control de hoja automático durante el segmento de acarreo del ciclo de explanación al medir la velocidad de desplazamiento y el resbalamiento de las cadenas con un resistente receptor de Sistema Satelital de Navegación Global (GNSS, Global Navigation Satellite System). El acarreo automático cambia la posición de la hoja automáticamente para mantener el resbalamiento de las cadenas en un nivel óptimo para obtener el mejor rendimiento. El modelo D10T2 ahora ofrece una característica nueva, la selección de carga selectiva, que mejora el acarreo automático al ajustar automáticamente la carga de la hoja según las condiciones de operación, tales como las condiciones del suelo y el desgaste de la cadena. De manera similar, el control automático del desgarrador controla la velocidad con GNSS y ajusta automáticamente la velocidad del motor y la profundidad del desgarrador para minimizar el resbalamiento de las cadenas.

El Cat MineStar System puede llevar el control de la hoja aun más lejos. Terrain para nivelación permite enviar un plano electrónico del sitio a la máquina desde la oficina en tiempo real y le muestra al operador dónde tiene que cortar y rellenar. Ahora está disponible el Terrain para nivelación con control de hoja. El nuevo sistema de control de hoja guía automáticamente la hoja hacia los contornos de diseño deseados y está integrado con el acarreo automático para detectar y controlar la carga de la hoja de manera automática, lo que proporciona un mayor rendimiento y eficiencia de carga de la hoja en aplicaciones de explanación de gran volumen.

Para obtener más información acerca del modelo D10T2, contacte al distribuidor Cat local o vaya a: mining.cat.com.
 

Especificaciones de la hoja topadora del modelo D10T2.

Motor

Cat C27 ACERT

Potencia neta del motor, avance/retroceso

600/722 hp (447/538 kW)

Peso en orden de trabajo

154.700 lb (70.171 kg)

Transmisión

Servotransmisión planetaria con 3 marchas de avance y 3 de retroceso

Longitud de la cadena sobre el suelo

153" (3.885 mm)

Entrevía

100" (2.550 mm)

Capacidad de la hoja

   Semiuniversal

   Universal

 

24,2 yd3 (18,5 m3)

28,7 yd3 (22,0 m3)

 

Imagen 1

Imagen 2

Imagen 3

 

###

Nota para los editores: Caterpillar lanza al mercado productos y servicios en cada uno de sus territorios con intervalos de tiempo diferentes. Aunque se hace todo lo posible para asegurarse de que la información de productos se comunique solo después de que Caterpillar haya recibido confirmación de parte de nuestra red de distribuidores, de nuestras plantas y de nuestras subsidiarias de marketing, respecto de que los productos y servicios estén disponibles en la región pertinente, se solicita a los editores que verifiquen la disponibilidad y las especificaciones de dichos productos con su distribuidor Cat local.

Consultas de la prensa

Representantes de medios de comunicación para prensa comercial de Cat

América
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, África y Oriente Medio
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Correo electrónico general
Cat_Trade_Press@cat.com

Solicitudes de los lectores
www.cat.com/requestCatinfo