La nueva Hoja Topadora Cat® D9T proporciona una mayor productividad, seguridad del operador y facilidad de servicio. También cumple con los últimos estándares de emisiones

Para publicación en Norteamérica y Europa: abril de 2014
Número de publicación: 54PR14

La Hoja Topadora Cat® D9T, que tiene una reputación comprobada gracias a su confiabilidad y durabilidad a largo plazo en las aplicaciones más exigentes, cuenta con características que aumentan el rendimiento, la productividad, la conveniencia y la seguridad del operador, además de la facilidad de servicio. La nueva hoja topadora cuenta con un Motor Cat C18 ACERT, que cumple con los estándares de emisiones Tier 4 Final/Stage IV y proporciona 436 hp de potencia neta (325 kW) a 1.800 rpm. Una alta reserva de par del 36 % permite que la hoja transmita potencia en material resistente. Un nuevo paquete de enfriamiento de alta eficiencia, controles electrónicos avanzados para el tren de fuerza y para el sistema hidráulico del implemento, una cabina más silenciosa con monitoreo de información avanzado y refinamientos de seguridad y facilidad de servicio definen al nuevo modelo D9T.

El nuevo modelo D9T combina estas mejoras de diseño con las características de nivel superior de su predecesora: bastidor principal duradero con una caja principal de acero fundido, eje pivote que transfiere las cargas de la hoja directamente al bastidor principal, tren de impulsión modular con servotransmisión de tres velocidades y con sistema de dirección diferencial, tren de rodaje de servicio pesado con bastidores de rodillos de cadenas y con rodillos suspendidos en el soporte basculante, una amplia selección de hojas, controles intuitivos y una amplia visibilidad. El modelo D9T anterior aún está disponible en países menos regulados y puede lograr niveles de emisiones equivalentes a los estándares Tier 2 y Tier 3.

Mejoras de diseño
Un nuevo radiador de placa de barra de aluminio combina una mejor eficiencia de enfriamiento con una mayor durabilidad y resistencia a la corrosión. Además, un nuevo posenfriador aire a aire enfría el aire de admisión de combustión para aumentar la eficiencia de la combustión y la economía en el consumo de combustible, y un nuevo enfriador hidráulico de aire a aceite modula temperaturas de manera precisa para un óptimo rendimiento y duración de los componentes.

El nuevo sistema de control electrónico de productividad avanzada (APECS, Advanced Productivity Electronic Control System) está diseñado para mejorar el rendimiento de los cambios de la transmisión, lo que proporciona un mayor nivel de comodidad para el operador y una mayor productividad. APECS trabaja en conjunto con el sistema de cambios automáticos mejorados, que selecciona automáticamente la combinación óptima engranaje/velocidad del motor según la carga y la velocidad de desplazamiento, para aumentar la productividad y la economía en el consumo de combustible. Además, la transmisión cuenta con una válvula de alivio principal controlada de manera electrónica para reducir la presión durante un funcionamiento en vacío para ahorrar combustible.

La tecnología de control de hoja disponible, que contribuye a la productividad del modelo D9T y a simplificar el trabajo del operador, incluye una función de ayuda automática de la hoja (ABA, Automated Blade Assist), que permite a los operadores seleccionar las posiciones de inclinación de la hoja preestablecidas para las secciones de excavación, transporte y esparcido del ciclo. La función ABA es estándar en la opción de hoja de la hoja topadora de inclinación doble del modelo D9T.

Autocarry automatiza el levantamiento de la hoja durante segmentos más largos que 100 pies (30,5 m) y posiciona automáticamente la hoja para minimizar el patinaje de las cadenas. El sistema de selección de carga permite que Autocarry funcione de mejor manera, ya que ajusta automáticamente la carga de la hoja según factores tales como el tipo de suelo, el contenido de humedad y el rendimiento de las cadenas. Además, un control automático del desgarrador disponible ajusta la velocidad de desplazamiento y la profundidad del desgarrador para minimizar el patinaje de las cadenas. Y para un máximo control de la hoja, el sistema 3D de control de pendiente Cat proporciona un posicionamiento automático y preciso de la cuchilla y no requiere mástiles ni cables montados en la hoja. El sistema reduce la necesidad de colocar estacas en pendiente y verificadores de pendiente, por consiguiente, no se requiere personas en terreno, lo que aumenta la seguridad y disminuye costos.

Entorno del operador, seguridad, servicio
Una nueva pantalla de información táctil y multicolor permite al operador monitorear el rendimiento de la máquina y ajustar los parámetros de la máquina para adaptar el rendimiento a la tarea. La pantalla del monitor de trabajo, dentro de la pantalla de información, proporciona datos en tiempo real acerca del rendimiento de la máquina para optimizar la productividad. El modelo D9T cuenta con un nuevo recordatorio para utilizar el cinturón de seguridad que ilumina un ícono en el tablero cuando se arranca la máquina y también tiene un recordatorio audible en caso de que el operador coloque a la máquina en una marcha sin haberse abrochado el cinturón.

Los paquetes de insonorización están disponibles para reducir la presión acústica promedio en el oído del operador a 74 dB(A) y los niveles del espectador a 110 dB(A).

Para aumentar la seguridad en el sitio de trabajo, están disponibles una serie de paquetes de iluminación, incluidas luces halógenas, luces de descarga de alta intensidad y luces LED. Los controles de iluminación de entrada y salida están posicionados de manera conveniente y permiten que las luces se programen para adaptarse a la situación. Un centro de servicio a nivel del suelo proporciona una entrada fácil para el interruptor de desconexión eléctrica, que cuenta con una capacidad integrada de bloqueo/etiquetado, el interruptor de apagado del motor y el receptáculo de arranque auxiliar. El modelo D9T también tiene puntos de anclaje situados estratégicamente para ayudar a trabajar al personal de manera segura cuando realicen reparaciones o mantenimiento.

Para simplificar aún más el servicio de rutina, los cojinetes del extremo del pasador en la barra compensadora ahora pueden engrasarse y se le puede dar servicio desde una ubicación conveniente. Los cojinetes nuevos están diseñados para extender significativamente la vida útil del componente y disminuir los costos de mantenimiento.

Para obtener más información acerca del modelo D9T, los clientes deben comunicarse con el distribuidor Cat local o ir a www.cat.com o mining.cat.com.

Especificaciones de la Hoja Topadora Cat D9T

Motor

Cat C18 ACERT

Menos

Clasificación de potencia neta (SAE)

436 hp (325 kW)

Menos

Peso en orden de trabajo, promedio

106.618 lb (48.361 kg)

Menos

Cadena sobre el suelo

137" (3.470 mm)

Menos

Entrevía

88,6" (2.250 mm)

Menos

Capacidad de la hoja

semiuniversal

universal

 

17,7 yd3 (13,5 m3)

21,4 yd3 (16,4 m3)

Menos

Diferencial de la

dirección

Menos

# # #

Nota para los editores: Caterpillar lanza al mercado productos y servicios en cada uno de sus territorios con intervalos de tiempo diferentes. Aunque se hace todo lo posible para asegurarse de que la información de productos se comunique solo después de que Caterpillar haya recibido confirmación de parte de nuestra red de distribuidores, de nuestras plantas y de nuestras subsidiarias de marketing, respecto de que los productos y servicios estén disponibles en la región pertinente, se solicita a los editores que verifiquen la disponibilidad y las especificaciones de dichos productos con su distribuidor Cat local.

Consultas de la prensa

Representantes de medios de comunicación para prensa comercial de Cat
América
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly: Kelly_Johanna_M@cat.com

Europa, África y Oriente Medio
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Solicitudes de los lectores
www.cat.com/requestCatinfo