Nuevo Cargador Subterráneo R1700K Cat® diseñado para reducir los costos y aumentar la productividad

Para publicación en todo el mundo: septiembre de 2016
Número de publicación: 472PR16

El nuevo Cargador Subterráneo R1700K Cat® cuenta con diversas configuraciones de motor, una nueva cabina ergonómica para el operador y mayor carga útil, lo cual permite a las mineras reducir los costos y aumentar la productividad. El perfil compacto, el tren de fuerza eficiente y la construcción resistente proporcionan una carga de camiones de bajo costo por tonelada y producción de carga, acarreo y descarga en aplicaciones de minería subterránea.    

El nuevo R1700K ofrece una carga útil de 15 tons métricas (16,5 tons EE.UU.), un 20 % más que la del modelo anterior, lo que permite una carga eficiente de tres pasadas del Camión Subterráneo AD45B Cat con capacidad para 45 tons métricas (50 tons EE.UU.). Después de que se complete un riguroso proceso de pruebas en terreno el 2017, el R1700K se lanzará al mercado el 2018.

Hay varias configuraciones de motor disponibles que permiten a las mineras optimizar el nuevo cargador para obtener los costos totales más bajos en una aplicación específica. En todas las opciones, se utiliza el Motor C13 ACERT™ Cat comprobado. Este motor se puede configurar para aplicaciones que requieren el cumplimiento de las normas de emisiones más exigentes en aplicaciones subterráneas, además de ofrecer opciones para los clientes que se esfuerzan por mejorar la calidad del aire subterráneo.

El R1700K está disponible en configuraciones de cumplimiento de normas de emisiones Tier 4 final de la EPA de EE.UU/Stage IV de la Unión Europea y Tier 3/Stage III. El motor Tier 4/Stage IV cuenta con el Módulo de Emisiones Limpias Cat, probado bajo millones de horas de funcionamiento en una amplia gama de equipos Cat. Los componentes del paquete de postratamiento de escape incluyen un filtro de partículas diésel y un catalizador de reducción catalítica selectiva para reducir tanto las emisiones de NOx como de partículas hasta casi cero. El Motor C13 Tier 4 final del R1700K tiene una clasificación de potencia bruta del motor de 257 kW (345 hp) a 2.050 rpm.

Para máquinas Tier 3/Stage III, Caterpillar ofrece el paquete de reducción de ventilación, que incorpora modificaciones seleccionadas de software y hardware del motor para reducir al mínimo las emisiones de materia particulada. Además, es posible contar con otras reducciones de partículas mediante la adición de un filtro de partículas diésel optativo, que ofrece una función de regeneración automática mientras la máquina está en funcionamiento.        

Cabina mejorada

La nueva cabina para el operador del R1700K está diseñada para promover un funcionamiento seguro y eficiente durante el turno. Hay una cabina abierta ROPS (Rollover Protective Structure, Estructura de protección en caso de vuelcos)/FOPS (Falling Object Protective Structure, Estructura de protección contra la caída de objetos) y una cabina cerrada disponibles. Mayor espacio para las piernas, múltiples ajustes ergonómicos, control automático de temperatura y ventilación de filtración en la cabina cerrada permiten que los operadores trabajen con comodidad.

Los controles simples y fáciles de usar se encuentran al alcance del operador. Los controles hidráulicos piloto permiten una operación precisa con poco esfuerzo.   Los interruptores y los tableros de control están situados en dirección central hacia el operador y al alcance de su mano, lo que permite realizar rápidamente ajustes al funcionamiento de la máquina o los sistemas. El R1700K proporciona una mejor visibilidad con una cámara de visión trasera optativa que muestra el campo visual en el monitor LCD en color de fácil lectura.

El monitor también proporciona información de los códigos de diagnóstico en tiempo real para agilizar las reparaciones en caso de problemas. Los códigos de diagnóstico recurren a funciones o circuitos individuales que se han monitoreado para mostrar irregularidades, lo que permite que los técnicos identifiquen las causas con rapidez.

Mayor movimiento, con seguridad

El R1700K tiene diversas características nuevas, que abarcan desde algunas simples hasta otras de alta tecnología. En la etapa comercial final de la máquina, el cucharón recientemente diseñado tiene un mayor ángulo de garganta para permitir un llenado más rápido y mejor retención del material durante el desplazamiento. Las nuevas herramientas de corte empernadas Cat están diseñadas para usarse en aplicaciones abrasivas donde las altas tasas de desgaste no permiten el uso de las herramientas de corte soldadas. El sistema también pone a disposición más material de desgaste para una mayor vida útil y un mayor tiempo de actividad. Los segmentos de esquina de reemplazo y los indicadores de desgaste incorporados permiten que el sistema se integre en regímenes de mantenimiento programados.

El innovador sistema de control de tracción permite que el R1700K controle la potencia de marcha de cada rueda de forma independiente. El resultado es un resbalamiento mínimo de los neumáticos, una tracción óptima y la capacidad de penetrar en la pila de forma más eficaz para una carga rápida.

El R1700K también ofrece importantes mejoras tecnológicas. Viene equipado con varios subsistemas para una rápida implementación de tecnología. Los sistemas de control remoto del campo visual Cat permiten a los operadores controlar sus máquinas desde distancias seguras y el sistema semiautónomo Cat Command para operaciones subterráneas les permite trabajar desde una ubicación remota. Se pueden instalar opciones de monitoreo remoto del estado de la máquina, de monitoreo de la carga útil y de otras tecnologías en la fábrica o en terreno.

Para obtener más información sobre el Cargador Subterráneo R1700K Cat, visite la exhibición de Caterpillar en MINExpo, comuníquese con el distribuidor Cat regional o visite www.cat.com/mining

 

# # #

CAT, CATERPILLAR, sus respectivos logotipos, el color "Caterpillar Yellow" y la imagen comercial de "Power Edge", así como la identidad corporativa y de producto utilizadas en la presente, son marcas registradas de Caterpillar y no pueden utilizarse sin autorización.

©2016 Caterpillar. Todos los derechos reservados

Consultas de la prensa

Representantes de medios de comunicación para prensa comercial de Caterpillar

América

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, África y Oriente Medio

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Correo electrónico general: Cat_Trade_Press@cat.com

Solicitudes de los lectoreswww.cat.com/requestCatinfo