Nuevo acoplador de inclinación de traba doble disponible para miniexcavadoras hidráulicas Cat®

Para lanzamiento en Norteamérica, América del Sur, África, Oriente Medio, CIS, Asia Pacífico, Australia, Nueva Zelanda: septiembre de 2014
Número de publicación: 500PR14

El nuevo acoplador hidráulico tipo sujetapasador de inclinación de traba doble (DLT) Cat®, disponible para miniexcavadoras hidráulicas Cat de 5 y 8 toneladas, permite aumentar la versatilidad de la máquina gracias a la alternativa de rotación de las herramientas de trabajo en un arco de 180°. El diseño proporciona una óptima flexibilidad y eficiencia en las aplicaciones, tales como nivelación de acabado, demolición, limpieza de acequias y paisajismo, lo que elimina la necesidad y el gasto de equipo especializado. El nuevo acoplador se ajusta a herramientas de trabajo con pasador compatibles y permite el uso de cucharones en una configuración de pala frontal.

El diseño del acoplador de DLT permite cambiar las herramientas de trabajo desde la cabina y un mecanismo de bloqueo visible garantiza a los operadores que las herramientas se fijan correctamente. El innovador sistema de bloqueo principal del acoplador cuenta con una placa de cuña que se coloca mediante un cilindro hidráulico con una válvula de retención integrada. Un bloqueo secundario se aplica mediante resorte y se suelta hidráulicamente por medio de un circuito hidráulico aparte.

El acoplador de DLT tiene un diseño cerrado, sin varillas de cilindro externas ni piezas móviles, lo que se traduce en un nivel óptimo de fiabilidad, mayor duración de la vida útil del componente y un bajo costo de propiedad. Todos los componentes internos expuestos a desgaste se tratan con calor para ofrecer una máxima vida útil, con lo cual se prolonga la vida útil de los cojinetes, las ranuras del sello y las superficies del engranaje. Un accionador giratorio de diseño reciente ofrece hasta un 35 % más de par de sujeción, reduce el peso total en un 15 % y simplifica el enrutamiento de tuberías hidráulicas, en comparación con los accionadores del mercado. Además, el corte helicoidal y los engranajes resistentes que se utilizan en el accionador garantizan una acción positiva y una durabilidad a largo plazo.

El peso del acoplador es de 247 libras (112 kg) para excavadoras de 5 toneladas y el Cargador de Ruedas Compacto 903C, y de 398 libras (180 kg) para excavadoras de 8 toneladas. El acoplador de DLT está disponible para modelos 305C/D/E y E2, modelos 305.5D/E y E2 y modelos 308E y E2.

###

Nota para los editores: Caterpillar lanza al mercado productos y servicios en cada uno de sus territorios con intervalos de tiempo diferentes. Aunque se hace todo lo posible para asegurarse de que la información de productos se comunique solo después de que Caterpillar haya recibido confirmación de parte de nuestra red de distribuidores, de nuestras plantas y de nuestras subsidiarias de marketing, respecto de que los productos y servicios estén disponibles en la región pertinente, se solicita a los editores que verifiquen la disponibilidad y las especificaciones de dichos productos con su distribuidor Cat local.

Consultas de la prensa

Representantes de medios de comunicación para prensa comercial de Caterpillar

América
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, África y Oriente Medio
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Solicitudes de los lectores
www.cat.com/requestCatinfo