El nuevo Cargador Subterráneo para Minería R3000H ofrece mayor carga útil

Para su publicación en todo el mundo: septiembre de 2012

Número de publicación: 313PR12

El nuevo Cargador Subterráneo para Minería R3000H ofrece mayor carga útil, velocidades más altas, fuerzas de desprendimiento de mayor nivel y un paquete de reducción de ventilación

El nuevo Cargador Subterráneo para Minería Cat® R3000H, que reemplaza al R2900 XTRA, les proporciona a los operadores de minas de roca dura valor agregado gracias a un aumento significativo de la capacidad de carga del camión, un rendimiento mejorado en las actividades de excavación y desprendimiento, velocidades más altas en pendientes, un bastidor delantero reforzado, y la disponibilidad de un paquete de reducción de ventilación que puede reducir los costos de operación de la máquina y de la mina. Si bien el R3000H mantiene las características de nivel superior de su predecesor, entre ellas, la comodidad y la seguridad del operador, un tren de fuerza de funcionalidad comprobada en campo y un perfil compacto, estas mejoras de diseño mejoran su productividad, su confiabilidad y su durabilidad. De hecho, el R3000H no es más grande que el R2900G XTRA y cabe perfectamente en minas donde se utiliza este tipo de máquinas.

El diseño aumenta la producción

El R3000H es el equipo de LHD (load-haul-dump; carga, acarreo y descarga) más grande de la línea Cat y está diseñado para manipular una carga útil nominal de 22 tons (20 tons métricas) en las aplicaciones de carga y trasporte y en las aplicaciones de carga de camiones. El nuevo LHD ofrece un aumento de la producción del 16 por ciento en las aplicaciones de carga de camiones en comparación con el R2900 XTRA. Con esta capacidad agregada, el cargador nuevo proporciona una combinación exacta de tres pasadas con el nuevo camión articulado subterráneo AD60 de 66 tons (60 tons métricas).

La mayor capacidad de carga útil es el resultado del reposicionamiento de cilindros de levantamiento más grandes, que aportan mayor fuerza de levantamiento, y de un cilindro de inclinación más grande, que proporciona características más agresivas de excavación y desprendimiento. Además, la combinación de un tubo de par rediseñado (entre los brazos de levantamiento de acero sólido) con los topes nuevos del cucharón (para reducir el esfuerzo durante el retroceso de la rejilla del cucharón) añade resistencia y durabilidad al varillaje delantero.

El nuevo convertidor de par del embrague de traba del tren de impulsión del R3000H ofrece un importante aumento de la velocidad de desplazamiento en las pendientes. Este aumento de la velocidad potencia la productividad en las aplicaciones de carga y transporte cuesta arriba.

Paquete de reducción de la ventilación

Una de las principales inquietudes acerca de las minas de roca dura es reducir las emisiones de materia particulada (PM) del escape diesel del equipo móvil. El nivel PM en el entorno subterráneo debe regularse cuidadosamente, y mantener la mina adecuadamente ventilada para controlar la calidad del aire subterráneo puede representar una parte considerable de los costos de operación de la mina.

Para abordar esta inquietud, Caterpillar ha desarrollado el paquete de reducción de ventilación (paquete VR), que incluye selectas modificaciones en el hardware y en el software del motor para minimizar las emisiones PM. En comparación con el R2900G XTRA, el R3000H, que cumple con la norma de ventilación subterránea canadiense (CANMET), tiene una reducción del 42 por ciento en los requisitos de ventilación. El paquete VR del R3000H no solo minimiza el PM, sino que también permite disminuir el consumo de combustible y aumentar la fuerza de tracción en el estado calado doble para mejorar el rendimiento de la máquina.

Base comprobada

El diseño sólido del R2900 XTRA se refleja en los componentes nuevos del R3000H, entre ellos, el motor Cat C15 ACERT™; la servotransmisión planetaria 4F/4R de Cat con control electrónico, y modalidades de desplazamiento manual y automático; mandos finales para servicio pesado; frenos de varios discos sumergidos en aceite en las cuatro ruedas; sistema hidráulico de alto caudal con sellos de ranura anular y la manguera hidráulica XT™ de alta presión de Cat; bastidores de acero optimizados, diseñados con amplio uso del análisis de elementos finitos para garantizar la resistencia a las fuerzas de torsión; y cucharones duraderos específicos según la aplicación.

Especificaciones del R3000H

Peso bruto, lb (kg)

166.614 (75.575)

Less

Peso sin carga, lb (kg)

122.521 (55.575)

Less

Carga útil nominal, tons (mt)

22 (20)

Less

Potencia bruta, hp (kW)

409 (305)

Less

Capacidad del cucharón, yd³ (m³)

10,9-15,2 (8,3-11,6)

Less

Ancho de mando recomendado, pulg. (mm)

177,2 (4500)

Less

# # #

Nota para los editores: Caterpillar presenta productos y servicios en cada uno de sus territorios y en diferentes intervalos de tiempo. Si bien se hace todo lo posible para asegurar que la información del producto se publique solo después de que Caterpillar haya recibido la confirmación de la red de distribuidores, las plantas y las filiales de comercialización en la que se indique que los productos y servicios están disponibles en la región pertinente, se les pide a los editores que verifiquen con el distribuidor local la disponibilidad de los productos y las especificaciones.

Downloadable Images

Consultas de la prensa

Representantes de medios de comunicación para prensa comercial de Cat

América
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Europa, África, Oriente Medio
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Correo electrónico general: Cat_Trade_Press@cat.com

Solicitudes del lector
www.cat.com/requestCatinfo