Proximity Awareness (detección de proximidad) viene con un nuevo nivel de seguridad para las minas de superficie

Para su publicación en todo el mundo: septiembre de 2012

Número de publicación: 306PR12

Proximity Awareness (detección de proximidad) viene con un nuevo nivel de seguridad para las minas de superficie, aumentando la percepción del entorno de trabajo del operador de la máquina

Las máquinas de minería de superficie de gran tamaño que trabajan cerca entre sí y cerca de objetos fijos están en riesgo de sufrir colisiones. Caterpillar desarrolló su sistema integral de seguridad, Detect, basándose en una premisa simple: mientras más conocimiento tengan los operadores de los equipos y los administradores de las minas sobre los equipos móviles alrededor del ambiente de trabajo, todos pueden realizar el trabajo en forma más segura en el sitio. Proximity Awarenes (detección de proximidad) suministra la información correcta a las personas correctas en el momento correcto.

Detect, un conjunto de capacidades incluidas en Cat® MineStar™ System, permite que las minas se equipen con máquinas con sistemas prácticos específicos para el sitio que puedan mejorar la conciencia del entorno de trabajo del operador y proporcionar a los administradores de la mina control eficaz de los equipos móviles en beneficio de la seguridad. En las aplicaciones de minería de superficie, Detect ofrece tres niveles de conciencia para el operador y el administrador: Vision; Object Detection (detección de objetos) y Proximity Awareness (detección de proximidad).

El sistema Vision proporciona varias cámaras que permiten a los operadores seleccionar las vistas, mediante una pantalla incorporada en la cabina, necesaria para evaluar en forma óptima los objetos y la actividad alrededor de las máquinas. Object Detection (detección de objetos) agrega a la capacidad de Vision varios sensores con radar, permitiendo que los sistemas combinados identifiquen los peligros dentro de las zonas cruciales alrededor de la máquina y muestren los peligros junto con una "barra de proximidad" gráfica que proporciona la perspectiva para el operador.

Proximity Awareness (detección de proximidad) se construye sobre las capacidades de Vision y Object Detection (detección de objetos) equipando todas las máquinas respectivas en el sitio con receptores de Sistema Satelital de Navegación Global (GNSS) y radios para datos que continuamente informan sus posiciones a una oficina central y entre sí, que luego transmiten esta información a todos los activos equipados con el sistema. El resultado neto es que el operador de cada máquina está consciente de su posición en tiempo real respecto a todos los otros activos que están informando.

La potencia de Proximity Awareness (detección de proximidad); sin embargo, se extiende más allá de esta capacidad. Creando un espacio digital que define las dimensiones (cuerpo) físicas de la máquina, el sistema puede determinar la posibilidad de intersección de estos espacios, usando la tecnología de "proyección de trayectoria". Si se advierte alguna colisión en forma anticipada, el sistema puede proporcionar la advertencia adecuada a los operadores.

A pesar de que la tecnología involucra cálculos complejos, el sistema Proximity Awareness (detección de proximidad) presenta esta información al operador mediante una pantalla gráfica intuitiva en la cabina. El sistema proporciona una alarma de baja prioridad cuando hay una intersección de regiones de proyección de las trayectorias de dos máquinas, que informan al operador con una pantalla gráfica en el mapa del sitio junto con alertas audiovisuales. Cuando hay intersección de áreas que se deben evitar y áreas del cuerpo de dos máquinas, hay una alarma de alta prioridad, pero con advertencia suficientemente anticipada para permitir que los operadores tomen las acciones correctivas. Hay una alarma de prioridad crítica cuando hay intersección de áreas de cuerpos de dos máquinas, lo que indica que se requiere acción inmediata. Si las máquinas en forma rutinaria se encuentran en una proximidad cercana, tales como vehículos de carga y acarreo, se pueden implementar filtros para alarmas entre clases de máquinas para silenciar las advertencias no críticas.

Otras funciones de Proximity Awareness (detección de proximidad) incluyen la capacidad para los conductores de camiones mineros de identificar e informar peligros, tales como una roca grande en el camino de acarreo. El administrador puede evaluar el peligro o el sistema se puede configurar para distribuir automáticamente esta información actualizada a todos los activos móviles en el sistema.

Proximity Awareness (detección de proximidad) también proporciona información continua al administrador sobre las velocidades de las máquinas, zonas que se deben evitar y peligros conocidos, lo que permite la retroalimentación en tiempo real para controlar en forma más eficaz el sitio total. El sistema también permite capturar y reproducir sucesos seleccionados utilizando la barra de reproducción en la parte inferior del mapa del incidente, que permite que el administrador determine la ubicación exacta de las máquinas durante el tiempo cercano al suceso.

Caterpillar se compromete a ayudar a los clientes a proteger la salud y garantizar la seguridad de los trabajadores. Proximity Awareness (detección de proximidad) es una herramienta que puede ayudar. Para averiguar más sobre Proximity Awareness y las otras herramientas para mejorar la seguridad y la productividad de la mina dentro de Cat MineStar System, visite: https://mining.cat.com/miningtechnology

# # #

Nota para los editores: Caterpillar presenta productos y servicios en cada uno de sus territorios y en diferentes intervalos de tiempo. Si bien se hace todo lo posible para asegurar que la información del producto se publique solo después de que Caterpillar haya recibido la confirmación de la red de distribuidores, las plantas y las filiales de comercialización en la que se indique que los productos y servicios están disponibles en la región pertinente, se les pide a los editores que verifiquen con el distribuidor local la disponibilidad de los productos y las especificaciones.

Downloadable Images

Consultas de la prensa

Representantes de medios de comunicación para prensa comercial de Cat

América
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Europa, África, Oriente Medio
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Correo electrónico general: Cat_Trade_Press@cat.com

Solicitudes del lector
www.cat.com/requestCatinfo