Los cargadores de ruedas ahora están equipados con dos cucharones para desperdicios Cat® que permiten una mayor productividad en aplicaciones de desperdicios sólidos

Para publicación en Norteamérica: mayo de 2013
Número de publicación: 219PR13

Caterpillar presenta dos nuevos diseños de cucharón para cargadores de ruedas, el cucharón de explanación y el cucharón de carga y acarreo para la manipulación de basura sólida en estaciones de transferencia y centros de reciclaje. Los cucharones están diseñados específicamente para mejorar la productividad de los cargadores de ruedas de tamaño pequeño y medio Cat® en aplicaciones de desperdicios.

La capacidad de los cucharones varía entre 6,0 y 14,0 yardas cúbicas (4,6 y 10,7 metros cúbicos) y complementan los cargadores de ruedas Cat, desde el modelo 924K al modelo 980K. Hay dos tipos distintos de cucharones para desperdicios que otorgan al gerente de flota la posibilidad de seleccionar el más óptimo, según sea el diseño de la instalación y las tareas específicas que han de realizarse. Los dos tipos de cucharones pueden equiparse con cuchillas empernadas o con cuchillas con reborde de goma, de acuerdo con los requisitos de la instalación.

El cucharón de explanación trabaja con mayor volumen

El cucharón de explanación Cat tiene una garganta menos profunda y un perfil más alto que un cucharón estándar. Su diseño es específico para empujar cargas sobre el suelo hasta un orificio o tolva que alimenta un remolque o una máquina de procesamiento ubicada debajo. El diseño del cucharón presenta un volumen alto para su tamaño, dado que empuja la carga en lugar de cargarla. Además de su volumen alto, el punto fuerte del cucharón de explanación está en su capacidad de carga rápida, gracias a su diseño de suelo profundo.

Los cucharones de explanación Cat también presentan una construcción y un diseño sólidos para una mayor durabilidad. La visibilidad de la carga se encuentra mejorada mediante el uso de barras en lugar de pantallas.

Los cucharones de carga y acarreo levantan un alto volumen 

En comparación con el cucharón de explanación, los cucharones de carga y acarreo Cat presentan una garganta más profunda y una altura menor que les permite cargar volúmenes mayores. Está diseñado para materiales livianos y logra un factor de relleno de 1,3 o superior.

El versátil cucharón puede usarse para almacenamiento, carga de remolque o para alejar cargas de camiones en equilibro en el suelo. El diseño del cucharón permite que el cargador funcione en cualquier diseño de instalación, cargando bajo el nivel del suelo, en pendiente parcial o al mismo nivel. El cucharón de carga y acarreo tiene capacidades de apisonamiento que garantizan que los remolques se carguen en su totalidad.

Los cucharones de carga y acarreo Cat presentan una construcción de alta resistencia y durabilidad superior. El uso de barras en lugar de pantallas permite tener mejores líneas de visión a través de la parte superior del cucharón y de la carga.

Los nuevos cucharones Cat estarán disponibles comercialmente a partir de agosto. Para más información sobre las máquinas de manipulación de basura y las herramientas Cat, consulte a su distribuidor Cat local o visite: www.cat.com/waste.

# # #

Nota para los editores: Caterpillar presenta productos y servicios en cada uno de sus territorios y en diferentes intervalos de tiempo. Si bien se hace todo lo posible para asegurar que la información del producto se publique solo después de que Caterpillar haya recibido la confirmación de la red de distribuidores, las plantas y las filiales de comercialización en la que se indique que los productos y servicios están disponibles en la región pertinente, se les pide a los editores que verifiquen con el distribuidor local la disponibilidad de los productos y las especificaciones.

Downloadable Images

Consultas de la prensa

Representantes de medios de comunicación para prensa comercial de Cat

América
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Europa, África, Oriente Medio
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Correo electrónico general: Cat_Trade_Press@cat.com

Solicitudes del lector
www.cat.com/requestCatinfo