Máquinas en acción

En el muelle de 200.000 toneladas de capacidad del puerto Qiangang de China, un cargador de ruedas Cat totalmente equipado se ve pequeñísimo al lado del enorme buque que acaba de atracar. Según Chen Liang, jefe de funciones del equipo móvil de mecánicos de Qiangang Company en el puerto de Qingdáo, los cargadores de ruedas como este ayudan principalmente a apilar mineral en enormes y oscuras bodegas que recogen los cucharones de agarre de las grúas de pórtico.

"Como los cucharones de agarre no pueden recopilar el material si está disperso en la bodega, la tarea de los cargadores de ruedas es especialmente importante", dice Chen. "Nuestra mayor preocupación es que el cargador de ruedas falle mientras apila el mineral, ya que levantar cada cargador de ruedas dentro y fuera de la bodega significa reemplazar el cucharón de agarre, lo que toma más de 10 minutos. Si los cargadores de ruedas no pueden funcionar de manera continua, reemplazarlas significa desperdiciar mucho tiempo y que la eficiencia del trabajo se vea enormemente afectada".

En la tenue bodega, los Cargadores de Ruedas Cat® 980H se coordinan constantemente con el cucharón de agarre para apilar el mineral de hierro. Al asegurar que una carga completa se descargue cada vez, los cargadores de ruedas Cat están en perfecta sintonía con el ritmo del trabajo.

"La bodega es un espacio reducido. Cuando un buque de carga de 10.000 toneladas ingresa al muelle para descargar, cada cargador de ruedas tiene que operar dentro de una bodega oscura y sin aire durante largo rato, lo que constituye un desafío tanto para la maquinaria como para las personas, y los cargadores comunes simplemente no sirven para el trabajo", señala Chen. "Sin embargo, la facilidad de uso, la estabilidad de la operación y la comodidad de la cabina de los cargadores de ruedas Cat permite que los conductores trabajen cómodos y seguros y ejecuten sus tareas de forma eficiente. Nunca podríamos batir nuestros récords de descarga de minerales una y otra vez si no contáramos con el excelente rendimiento de los cargadores de ruedas Cat.

Cargador de ruedas Cat en un buque enorme
Un cargador de ruedas Cat luce pequeño al lado de un buque gigantesco