Las nuevas tenazas hidráulicas Cat® Serie Pro se ajustan perfectamente a las excavadoras hidráulicas Cat para tareas de manipulación de materiales expandidas

Para publicación en Norteamérica: abril de 2013
Número de publicación: 184PR13

Las tenazas hidráulicas Cat® Serie Pro amplían la versatilidad de las excavadoras hidráulicas Cat en el orden de modelos 311 a 329 y entregan un alto rendimiento y una rigurosa compatibilidad con las excavadoras, con los cucharones y con los acopladores Cat actuales. Las tenazas Serie Pro se montan en el pasador del cucharón y se desplazan a lo largo del mismo arco que el borde del cucharón, lo que entrega un sólido agarre y precisión mientras el cucharón se pliega. El operador controla la tenaza independientemente del cucharón para posicionarla según se necesite para levantar, clasificar y colocar materiales.

Existen dos tenazas hidráulicas Serie Pro distintas para cumplir con los requisitos del trabajo, ya sea para desmonte de tierras, preparación de lugares de trabajo y demolición de limpieza, forestal o residencial. Las tenazas Pro Plus cubren al cucharón en un 100 % de su rotación y las tenazas Pro cubren hasta un 70 % de la rotación del cucharón. Las tenazas Pro Plus agregan control de carga en los extremos de los alcances de trabajo de la máquina y del cucharón, lo que puede ser necesario para tareas como construcción de paredes altas de roca o carga de camiones laterales altos, o bien, cuando se trabaja debajo de la superficie junto a la excavadora.

Todas las tenazas Serie Pro permiten que los dientes de la tenaza se desplacen con el borde del cucharón, lo que mejora el control del operador. Además, la estructura de la tenaza abarca el ancho del cucharón para obtener un buen control de cargas más largas y anchas, tales como ramas o postes. La curva interior de la tenaza recibe el material de forma natural y las estriaciones ayudan a sujetar el material con firmeza. Las estructuras de las tenazas se prueban en terreno para durar en una amplia variedad de aplicaciones exigentes. Los cucharones, los acopladores rápidos y las tenazas forman un sistema integrado.

Las tenazas hidráulicas Cat Serie Pro llevan a las excavadoras Cat más allá de sus aplicaciones primarias como máquinas excavadoras, lo que puede ayudar a que los contratistas aumenten la utilización de la máquina y los ingresos.

Para obtener más información sobre las tenazas Cat, comuníquese con el distribuidor Cat local o visite: http://www.cat.com/attachments/thumbs

# # #

Nota para los editores: Caterpillar presenta productos y servicios en cada uno de sus territorios y en diferentes intervalos de tiempo. Si bien se hace todo lo posible para asegurar que la información del producto se publique solo después de que Caterpillar haya recibido la confirmación de la red de distribuidores, las plantas y las filiales de comercialización en la que se indique que los productos y servicios están disponibles en la región pertinente, se les pide a los editores que verifiquen con el distribuidor local la disponibilidad de los productos y las especificaciones.

Downloadable Images

Consultas de la prensa

Representantes de medios de comunicación para prensa comercial de Cat

América
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Europa, África, Oriente Medio
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Correo electrónico general: Cat_Trade_Press@cat.com

Solicitudes del lector
www.cat.com/requestCatinfo