4 Riesgos que Pueden Mitigarse con una Buena Gestión de Equipos


1. Demoras por el Tiempo

Si sabe qué máquinas están disponibles y dónde están exactamente, estará mejor preparado para responder en forma rápida a demoras relacionadas con el tiempo y para recuperarse de ellas.

2. Averías

Estar al día con el mantenimiento preventivo es la mejor manera de evitar fallas importantes en las máquinas. Además, aproveche al máximo las alertas electrónicas y los datos de la máquina para detectar los problemas pequeños antes de que causen otros más grandes.


3. Restricciones en el Flujo de Caja

Las reparaciones importantes y los reemplazos prematuros de máquinas paralizan su flujo de caja. La buena gestión de equipos ayuda a maximizar el tiempo de funcionamiento y prolonga la vida útil de las máquinas.

4. Sanciones por Horas Extra

Después del tiempo, nada retrasa los cronogramas más rápido que la pérdida de una máquina. Una buena base de datos de los equipos sirve para reasignar las máquinas en caso de emergencias. Además, le permitirá a ver cuándo podría ser necesario alquilar equipos para asegurarse el cobro del bono por trabajo terminado a tiempo.


Cat® EM Services

Con cinco niveles de servicio para escoger, obtendrá la asistencia que desea sin tener que pagar por servicios que no necesita.

Encuentre un distribuidor