Minería autónoma: cómo mejorar la seguridad y aumentar la productividad

Entre los factores más importantes que impulsan el uso de la tecnología autónoma, se encuentran la seguridad y la comodidad del operador, ya que esto es lo que contribuye a mantener a los operadores alejados de zonas peligrosas.  En las minas donde se utilizan tecnologías autónomas, también se experimentaron otros beneficios valiosos, incluidos una mayor productividad, una mayor utilización de los equipos y una menor cantidad de daños en las máquinas.

De hecho, algunos sitios han experimentado aumentos en la velocidad y la eficiencia, lo que reduce los tiempos de ciclo y aumenta la producción hasta en un 25 por ciento.

En las minas en superficie, los camiones autónomos permiten que los tiempos de ciclo sean más uniformes y, a su vez, permiten garantizar que los equipos se operen conforme a los parámetros recomendados. En el caso de las minas subterráneas, los operadores ubicados en estaciones de control remotas cargan y descargan material mediante un control telerremoto. Además, las máquinas de carga, acarreo y descarga se manejan de forma autónoma durante el acarreo, por lo que se evita el contacto accidental con las paredes de la mina. En algunos casos, las colisiones de las paredes laterales que normalmente causarían daños en la máquina se redujeron a cero.

La productividad también se mejora a través de la utilización óptima de los equipos, que no se interrumpe debido a los cambios de jornadas de trabajo o, en el caso de las operaciones subterráneas, como consecuencia de la necesidad de evacuar áreas para la ventilación luego de las tronaduras.

Además, los operadores suelen ser más productivos cuando trabajan con equipos autónomos. En los controles ergonómicos, se utilizan componentes familiares, por lo que se reduce el tiempo de capacitación. En algunos casos, los operadores pueden controlar una o más máquinas al mismo tiempo, por lo que se optimiza la producción entre múltiples máquinas. Asimismo, en los sitios subterráneos, se ahorran grandes cantidades de tiempo, ya que el operador no debe desplazarse desde la superficie hacia la máquina.

La mayor seguridad, la productividad mejorada y el tiempo de trabajo adicional son solo algunos de los motivos por los que la minería autónoma es el futuro de la minería, tanto en la superficie del suelo como bajo tierra.

¿De qué modo la automatización permite aumentar la seguridad y la productividad de su operación? Envíenos su opinión a través de Facebook o Twitter.

Para obtener más información sobre los beneficios de seguridad y productividad de los equipos de minería automatizados y semiautónomos, comuníquese con un experto.


Página principal de Cat® MineStar™

Con Cat MineStar, se ofrecen conjuntos de diferentes capacidades mediante los que puede optimizar cada aspecto de su operación.

Obtener más información

Caterpillar Global Mining

Caterpillar Global Mining, que ofrece la línea de productos más amplia del sector, es una empresa comprometida con el éxito de nuestros clientes mineros.

Obtener más información