Beneficios de administrar la carga útil para mejorar la seguridad & la rentabilidad

Los camiones de acarreo sobrecargados no solo representan un riesgo para la seguridad de un sistema de minería, sino que también hacen que se reduzca la rentabilidad. Si un camión minero de acarreo transporta demasiada carga útil de forma rutinaria, sus bastidores y estructuras se someten a un esfuerzo extremo. Además, las cajas se desgastan más rápido, al igual que sucede con los neumáticos. La vida útil del componente se puede ver comprometida en gran medida, lo que aumenta el riesgo de fallas prematuras y el tiempo de inactividad no planificado. Además, si se sobrecargan los camiones mineros de acarreo, se pueden dañar las superficies de los caminos de acarreo, lo que aumenta los costos de mantenimiento del sitio y reduce la eficiencia de una flota móvil.

Con el fin de evitar la sobrecarga, se está adoptando el uso de la tecnología en cada vez más operaciones. A través de los sistemas de monitoreo de producción de la mina, es posible capturar datos de carga útil en tiempo real para cada camión minero de una flota. Con esta información, los gerentes de las minas pueden identificar con precisión cuándo y dónde se lleva a cabo la sobrecarga, y toman medidas para evitarlo.

Las tecnologías que se utilizan para monitorear el estado de los equipos de minería también pueden servir para administrar la carga útil de las minas. Aunque la función principal del sistema de minería es facilitar la administración de los equipos, los datos que se proporcionan a través de dicho sistema también permiten identificar camiones que pueden estar transportando demasiada carga útil, como unidades con desgaste excesivo en los neumáticos, rupturas frecuentes, vida útil reducida del componente, sobrecalentamiento del motor y otros problemas comunes relacionados con la sobrecarga.

En algunos sistemas de estado de la operación minera, incluso se indican los caminos de acarreo que se están deteriorando mediante las capacidades de rastreo del Sistema Satelital de Navegación Global (GNSS, Global Navigation Satellite System). El acceso en tiempo real a esta información les permite a los gerentes de las minas no solo planificar y llevar a cabo el mantenimiento de los caminos de acarreo de forma eficiente, sino también identificar las situaciones de sobrecarga que ocasionaron el daño de dichos caminos.

La administración de la carga útil es la clave para llevar a cabo una operación segura, eficiente y rentable. ¿Está seguro de que sus camiones mineros de acarreo se cargan correctamente? ¿De qué modo utiliza la tecnología para optimizar la carga útil?

Dedique un momento a enviarnos sus opiniones a través de Twitter o Facebook. Luego, comuníquese con un experto para obtener más información sobre los sistemas de estado de los equipos y de monitoreo de la producción de la mina: Cat MineStar Fleet y Cat MineStar Health.


Página principal de Cat® MineStar™

Con Cat MineStar, se ofrecen conjuntos de diferentes capacidades mediante los que puede optimizar cada aspecto de su operación.

Obtener más información

Caterpillar Global Mining

Caterpillar Global Mining, que ofrece la línea de productos más amplia del sector, es una empresa comprometida con el éxito de nuestros clientes mineros.

Obtener más información