Cómo evitar colisiones: reducción de los costos de reparación y del tiempo de inactividad

Las colisiones entre los vehículos livianos y pesados, que es uno de los tipos más comunes de accidentes en las minas, pueden ser la causa de lesiones significativas, o incluso consecuencias más graves. Las tecnologías para evitar colisiones que se implementan en los equipos grandes de minería contribuyen en gran medida para mejorar la visibilidad, eliminar los puntos muertos y mejorar la seguridad en el sitio para todos.

Otro beneficio además de la mejora de la seguridad que se alcanzó a través de estos sistemas es la reducción en los costos y el tiempo de inactividad relacionados con las colisiones. Un solo accidente sin lesiones puede hacer que se limite la disponibilidad de la máquina y se suspendan las operaciones de minería durante días. Los costos de reparación, el tiempo de inactividad de los equipos, los requisitos administrativos y la pérdida de productividad resultantes tienen un impacto significativo en los resultados finales.

Los sistemas de detección automáticos permiten identificar todas las direcciones de alto riesgo al mismo tiempo, detectar los posibles problemas y centrar la atención del operador en estas áreas donde se podrían producir colisiones. En diferentes estudios, se ha demostrado que la mejor solución tecnológica para abordar este problema importante consiste en utilizar una combinación de cámaras y radares.

Mediante estos sistemas, se detectan automáticamente los peligros, como por ejemplo, la presencia de otros equipos o vehículos dentro de las zonas críticas en torno a la máquina, como la parte delantera, la parte trasera o el radio de giro a cada lado, según el tipo de máquina. Las zonas se pueden mostrar automáticamente según la selección de marchas del vehículo. Por ejemplo, cuando la máquina se encuentre en marcha de avance, se podrá mostrar una vista delantera y cuando se encuentre en marcha de retroceso, se podrá mostrar una vista trasera. En los sistemas, también se podrán destacar vistas específicas para mostrarle al operador dónde se podrían presentar los posibles peligros. Por ejemplo, si los radares detectan que un vehículo liviano se acerca desde la derecha, el sistema cambiará a la vista de la cámara derecha.

Además de la reducción en los costos y en el tiempo de inactividad relacionados con las colisiones, gracias al mejor reconocimiento del sitio que se logra a través de estos sistemas, los operadores pueden trabajar con mayor confianza y productividad. La tecnología también permite optimizar los tiempos de ciclo de los camiones de acarreo, ya que permite garantizarles a los operadores que las áreas de carga y descarga estén despejadas cuando se preparan para alejarse, de modo que puedan trabajar de una forma más uniforme y eficiente.

¿Cómo evita las colisiones en su mina? ¿Cuáles son los beneficios que tiene este tipo de tecnología para su operación? Envíenos sus opiniones a través de Facebook o Twitter.

Para obtener más información sobre cómo Caterpillar puede ayudarlo a evitar colisiones en su mina, comuníquese con un experto.


Página principal de Cat® MineStar™

Con Cat MineStar, se ofrecen conjuntos de diferentes capacidades mediante los que puede optimizar cada aspecto de su operación.

Obtener más información

Caterpillar Global Mining

Caterpillar Global Mining, que ofrece la línea de productos más amplia del sector, es una empresa comprometida con el éxito de nuestros clientes mineros.

Obtener más información