¿Está esperando que se produzca una colisión en su mina?

Un operador arranca un camión minero grande, lo desplaza a baja velocidad y prácticamente no ve una camioneta que pasa por delante. Nadie sale herido y no se daña ningún equipo (en esta ocasión), pero esto genera la siguiente pregunta: "¿Cuál es la mejor forma de evitar colisiones de vehículos pesados con vehículos livianos?".

Le preguntamos a uno de nuestros expertos en tecnología, el SME (Subject Matter Expert, Experto en contenido) Gary Cook, si Cat® MineStar™ System puede resultar útil para resolver este problema de seguridad común en todas las minas:

"Absolutamente. Si el camión minero grande (LMT, Large Mining Truck) y el vehículo liviano hubieran estado equipados con la función de reconocimiento de proximidad, que está disponible en nuestro conjunto de capacidades de Detect, este incidente se podría haber evitado, ya que se hubiera informado al operador del camión sobre la presencia de la camioneta antes de que se empiece a mover o con la suficiente cantidad de tiempo como para que se detenga".

"Este sistema funciona de la siguiente manera: en la función Detección de objetos, que también se ofrece dentro del conjunto de capacidades de Detect, se utilizan capacidades de radar para identificar automáticamente los peligros. Si otro equipo ingresa en una zona crítica en torno al camión, como la parte delantera, la parte trasera o el radio de giro a cada lado, el operador recibe una alerta. En el sistema, también se destacan diferentes vistas en una pantalla dentro de la cabina, de modo que el operador pueda ver dónde se ubica el peligro, y una barra de proximidad parpadea en amarillo o rojo según la cercanía con el peligro".

"El hecho de capacitar y alertar a los operadores en el lugar de trabajo es la mejor forma de evitar las colisiones de equipos de minería. Sin embargo, mediante Detect, se agrega otro nivel de protección de la seguridad. Este sistema lo puede ayudar a evitar lesiones, así como también a ahorrar miles de dólares en daños y pérdida de productividad".

¿Experimentó algún incidente o colisión en su sitio? ¿Qué piensa de utilizar Detect para evitarlos? Envíenos su opinión a través de Facebook o Twitter.

Si en su mina aún no pudieron resolver algún problema, déjenos ayudarlo a encontrar una respuesta: comuníquese con un experto.


Página principal de Cat® MineStar™

Con Cat MineStar, se ofrecen conjuntos de diferentes capacidades mediante los que puede optimizar cada aspecto de su operación.

Obtener más información

Caterpillar Global Mining

Caterpillar Global Mining, que ofrece la línea de productos más amplia del sector, es una empresa comprometida con el éxito de nuestros clientes mineros.

Obtener más información