Explanación remota: proteja a los trabajadores y, a su vez, mantenga la productividad

Los tractores topadores son máquinas de alta eficiencia esenciales para diversas operaciones. Lamentablemente, muchas de estas aplicaciones pueden presentar riesgos para los operadores, como por ejemplo, trabajos bajo paredes altas, cerca de pendientes resbaladizas o empujando material para los alimentadores subterráneos en pilas de almacenamiento. Incluso en terrenos estables, el hecho de manejar un tractor topador tiene efectos negativos: los operadores están sujetos a vibraciones continuas que se transmiten por todo el cuerpo y se exponen regularmente al polvo y la arena.

A fin de proteger a los operadores de los tractores topadores, los gobiernos y las empresas buscan reducir el tiempo durante el cual los empleados están expuestos a estas condiciones peligrosas. Para mantener un alto nivel de productividad, y al mismo tiempo cumplir con las regulaciones y alcanzar los objetivos de seguridad que se han trazado, algunas empresas están recurriendo a las tecnologías de control remoto.

Estas tecnologías se utilizan para manejar de forma remota, con una consola portátil, las máquinas que se encuentran en la línea de visión. El operador del equipo puede permanecer lejos de las zonas peligrosas y de las vibraciones de la máquina. Gracias a estos sistemas, los operadores pueden trabajar de forma segura, productiva y económica, en una amplia gama de aplicaciones.

El operador puede realizar casi todas las funciones de la máquina desde la consola, incluidas las siguientes: arranque, aceleración, deceleración y parada del motor; cambio de marchas, control de dirección y frenado; control de la hoja y del desgarrador; y funciones auxiliares como las luces y la bocina. Normalmente, en la cabina se muestra información adicional a través de medidores y otras pantallas en la consola del operador. El sistema está equipado con dispositivos de parada de emergencia, en caso de que la consola se vuelque o si se corta la alimentación del sistema o las comunicaciones de radio.

A pesar de que las consolas de control remoto no están diseñadas para utilizarse todos los días durante jornadas de trabajo completas, gracias a estos dispositivos hoy es posible proteger a los operadores de las minas, mantener un alto nivel de productividad y trabajar en áreas cuyo acceso de otro modo sería demasiado peligroso.

¿Hay zonas inaccesibles debido a riesgos de seguridad en la mina donde usted se desempeña? ¿Están los operadores expuestos a polvo excesivo o vibraciones extremas? ¿Serían las operaciones a distancia una solución para su trabajo? Cuéntenos acerca de su experiencia en Facebook o Twitter.

Para obtener más información sobre los beneficios de la explanación remota para la seguridad, comuníquese con un experto.


Página principal de Cat® MineStar™

Con Cat MineStar, se ofrecen conjuntos de diferentes capacidades mediante los que puede optimizar cada aspecto de su operación.

Obtener más información

Caterpillar Global Mining

Caterpillar Global Mining, que ofrece la línea de productos más amplia del sector, es una empresa comprometida con el éxito de nuestros clientes mineros.

Obtener más información