Traslado de material: cómo trabajar de acuerdo con un plan

El traslado de material es una actividad importante en las minas. Se trasladan materiales durante el desarrollo del yacimiento, durante la construcción y el mantenimiento de los caminos de acarreo y durante todo el ciclo de producción. Hay planes detallados que se ponen en práctica para administrar estas actividades, para garantizar que los operadores trasladen la cantidad de material adecuada al lugar correcto y en el momento oportuno.

Gracias a las tecnologías incorporadas, los operadores de motoniveladoras, cargadores, tractores de cadenas grandes, traíllas y dragalinas pueden lograr los objetivos propuestos y seguir el plan de la oficina de la mina con mayor facilidad. Estas herramientas se basan en el Sistema satelital de navegación global (GNSS, Global Navigation Satellite System), una red de comunicaciones por radio inalámbrica y software de oficina para elaborar mapas de la mina, crear modelos del terreno, determinar la posición de una máquina y monitorear los volúmenes y la productividad con gran precisión.

Los operadores reciben los datos desde la oficina para saber dónde deben excavar o hacer un corte, qué cantidad de material tienen que mover, si el material que movieron es suficiente o si fue excesivo. Mediante estos sistemas, es posible reducir los errores ya que los operadores pueden ver exactamente el material que se está cargando y la cantidad que resta por cargar; esto tiene como resultado una reducción en los tiempos de los ciclos y una mayor productividad de la carga.

Además de ser una ayuda para los operadores en el campo, por medio de las tecnologías los gerentes de producción pueden supervisar múltiples procesos dentro de la mina y generar informes precisos sobre estos. Gracias al software, se puede realizar un seguimiento de la cantidad y el tipo de materiales trasladado con respecto a la planificación, además de revisar un panorama general de las operaciones de perforación. Los administradores de la mina pueden ver la información de una máquina, un área de producción o un conjunto de operaciones.

El uso de las nueva tecnologías para controlar y administrar el traslado de materiales está teniendo un impacto significativo en la productividad de los yacimientos mineros de todo el mundo. ¿Cómo se realiza el seguimiento del traslado de materiales en la mina donde trabaja usted? ¿Ha utilizado algún tipo de tecnología para llevar a cabo estas labores? Cuéntenos sobre su experiencia en Facebook o Twitter.

Para obtener más información sobre las tecnologías para la administración del traslado de materiales, comuníquese con un experto.


Página principal de Cat® MineStar™

Con Cat MineStar, se ofrecen conjuntos de diferentes capacidades mediante los que puede optimizar cada aspecto de su operación.

Obtener más información

Caterpillar Global Mining

Caterpillar Global Mining, que ofrece la línea de productos más amplia del sector, es una empresa comprometida con el éxito de nuestros clientes mineros.

Obtener más información