Control sónico de Accugrade®

El sistema sónico AccuGrade™ es un sistema de control de rasante diseñado para controlar la elevación de la superficie. El sistema sónico utiliza un sensor ultrasónico para mantener la hoja a la misma distancia relativa vertical de una referencia externa, como una línea de inclusión o curva y un surco.

El sistema ajusta automáticamente la elevación que realiza normalmente el operador cuando utiliza el control solo para pendiente transversal. El operador solo necesita conducir la máquina y mantener el sensor sobre la referencia externa.

Sistema sónico sencillo. Cuando se combina con el sistema de pendiente transversal de AccuGrade, el sistema sencillo proporciona ajustes automáticos en un lado de la hoja para controlar automáticamente la elevación y la pendiente transversal.

Sistema sónico doble. Cuando se utilizan dos sensores sónicos, el sistema proporciona control automático de elevación en ambos lados de la hoja. El sistema utiliza normalmente un sensor por vez. Esto permite que el operador controle qué lado de la hoja puede controlar y cambiar de sentido sin cambiar la ubicación de los sensores.

El sistema sónico AccuGrade es un sistema de control de rasante diseñado para controlar la elevación de la superficie.
El sistema sónico AccuGrade se diseñó para controlar la elevación de la superficie