L'attache à accouplement par axes Cat® garantit une fixation sûre de l'outil de travail et améliore la polyvalence de la pelle hydraulique

Pour diffusion en Europe, en Afrique, au Moyen-Orient et dans la CEI : mars 2015
Numéro du communiqué : 68PR15

La nouvelle attache à accouplement par axes Cat® pour pelles hydrauliques est synonyme de sécurité et de performances. Son puissant système de verrouillage à deux niveaux garantit une fixation sûre de l'outil de travail, que le conducteur peut vérifier par un contrôle sonore et visuel. Le mécanisme interne de la nouvelle attache associe une force hydraulique continue de la machine et des forces d'excavation réelles pour assurer la fixation de l'outil. La conception efficace de l'attache réduit non seulement le poids, ce qui entraîne des charges utiles élevées de godet sans nuire à sa résistance ou sa durabilité, mais maintient également des forces d'arrachage et une puissance d'excavation optimales. La nouvelle attache est conforme aux normes mondiales de sécurité applicables et disponible dans une configuration étroite qui respecte la largeur des godets de creusement de tranchées étroits afin de réduire le remblayage.

La nouvelle attache est disponible pour les modèles de Pelles hydrauliques 311 à 349 (séries D, E et F) et compatible avec les outils de travail Cat et la plupart des godets de marques concurrentes. La plupart des modèles de la série F sont équipés en usine de circuits hydrauliques auxiliaires prêts à contrôler l'attache.

Lorsque les propriétaires d'équipements Cat utilisent une gamme de godets et d'outils de travail spécialisés Cat, ils améliorent non seulement la polyvalence de leur machine, mais bénéficient également d'un avantage particulier : celui d'utiliser une machine, une attache et un outil de travail conçus par le même fabricant, dans le but de fonctionner en parfaite harmonie au sein d'un ensemble efficace et très productif. Cette approche intégrée tire parti de la longue expérience de Caterpillar dans la métallurgie, sa connaissance des applications, son expertise de la fabrication et l'équilibre de ses machines. Elle bénéficie également d'une source d'assistance unique, le concessionnaire Cat local.

Détails de conception

La nouvelle attache à accouplement par axes Cat comporte un système de verrouillage à cheville pour la bague de retenue primaire, ainsi qu'un loquet secondaire. Le système maintient une pression hydraulique constante sur la cheville et c'est le bâti de l'attache, plutôt que le cylindre d'activation, qui absorbe la majeure partie des forces pour garantir une durabilité à long terme. Conforme aux nouveaux règlements de sécurité, l'attache maintient l'outil en position en cas de perte de pression hydraulique.

Conçue pour fournir un rapport poids-puissance optimal, la nouvelle attache garantit une performance durable dans les applications les plus difficiles. La réduction du poids, à hauteur de 10 % pour certains modèles par rapport aux attaches classiques, représente une avancée considérable dans la conception des attaches et permet d'améliorer le rendement de la machine. De plus, l'attache comprend un profil court qui réduit le rayon aux pointes (distance allant de la goupille de montage du bras à la lame de coupe du godet). Cela permet d'augmenter la puissance d'excavation et d'améliorer les rapports de remplissage ainsi que la conservation du carburant, sans oublier la stabilité de la machine.

Dans toute application, l'utilisation de l'attache peut être entravée par de la terre, des roches et des débris, qui peuvent s'introduire à l'intérieur et autour de l'attache. Pour réduire considérablement ce risque, la nouvelle attache à accouplement par axes Cat intègre une protection contre les débris qui recouvre entièrement la partie supérieure de l'attache. Cela permet de garantir le bon fonctionnement de l'attache et de réduire l'entretien en évitant au conducteur de devoir arrêter la machine régulièrement pour éliminer les matériaux faisant obstruction.

Un œilleton de levage centré à l'arrière de l'attache (aligné sur l'axe du bras) aide les conducteurs à maintenir les charges alignées et à garder un contrôle plus précis lors du positionnement des éléments, tels que des caissons de tranchée. Par ailleurs, la forme de l'œilleton, de conception et de taille similaires à ceux utilisés sur les godets, peut accueillir des manilles de taille supérieure et améliore la stabilité de la manille.

L'entretien de routine de la nouvelle attache est simplifié grâce au bloc de graissage central situé du côté de l'attache, qui permet de réaliser la lubrification de tous les points de graissage excepté deux d'entre eux. Cette caractéristique permet de gagner du temps et de réaliser correctement l'entretien.

 

Presse écrite

###

Note aux rédacteurs : Les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs spécifications auprès de leurs concessionnaires respectifs.


Contacts presse

Représentants Caterpillar auprès de la presse spécialisée

Continent américain
Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly :  ;Kelly_Johanna_L@cat.com

Europe, Afrique, Moyen-Orient
Francine Shore :  ;Shore_Francine_M@cat.com

Adresse électronique générale : Cat_Trade_Press@cat.com

Contact

www.cat.com/requestCatinfo