La 325F L Cat® à faible rayon offre de grandes capacités de creusement et de levage, un bon rendement énergétique et un maximum de confort et de sécurité pour le conducteur

Pour diffusion en Europe, en Israël, en Turquie, à Hong Kong, à Taïwan : octobre 2015
Numéro du communiqué : 302PR15

La nouvelle Pelle hydraulique 325F Cat® de 25 t est dotée d'un faible rayon, d'un puissant Moteur C4.4 ACERTTM Cat et d'un circuit hydraulique optimisé, pour assurer une grande capacité de creusement et de levage dans des espaces restreints. Équipée d'un cadre de protection en cas de retournement (ROPS, Roll-Over Protection Structure), la grande cabine de la 325F offre au conducteur un maximum de confort, de commodité et de sécurité. Les technologies en options telles que Cat Grade Control et AccuGrade™ améliorent la productivité du conducteur. Les structures extra-robustes, comprenant différentes flèches, garantissent une production efficace et une longue durée de vie. Enfin, la 325F offre une polyvalence accrue grâce à un large choix d'attaches rapides et d'outils de travail.

Moteur

Le Moteur C4.4 ACERT de 120 kW (puissance nette) est conforme aux normes européennes Stage IV sur les émissions. Il est doté d'un système de post-traitement qui ne requiert aucune intervention de la part du conducteur et n'interrompt pas les cycles de travail. Un système de commande réduit le régime moteur automatiquement lorsque la machine ne nécessite pas une puissance optimale pour fonctionner, ce qui permet d'économiser du carburant. D'autres fonctionnalités permettent également de limiter la consommation de carburant, comme le système de coupure du moteur lorsqu'il tourne au ralenti et les trois modes de puissance (élevée, standard et éco), qui adaptent les performances de la machine à la tâche effectuée.

Le Moteur C4.4 ACERT, qui peut fonctionner avec du carburant biodiesel jusqu'au B20, utilise un ventilateur à vitesse variable pour réduire la consommation énergétique encore davantage. Grâce à son circuit de refroidissement efficace, la 325F peut fonctionner sous des températures très élevées. Le nouveau modèle peut également fonctionner à une altitude de 3 000 m sans nécessiter de détarage du moteur. Le circuit de carburant haute pression comporte une nouvelle pompe et de nouveaux injecteurs pour offrir une combustion optimale. Le système de filtration hautes performances protège les composants avancés du circuit de carburant contre l'usure et les dépôts pouvant entraîner un ravitaillement excessif en carburant.

Circuit hydraulique

Les principaux composants du circuit hydraulique d'équipement de la 325F sont situés les uns à proximité des autres pour permettre l'utilisation de canalisations et flexibles courts. Ces derniers limitent les pertes par frottement et les chutes de pression, assurant ainsi une efficacité et une puissance optimales du circuit. Pour garantir une utilisation souple et une commande précise, la soupape de commande principale s'ouvre lentement si la plage de mouvement du levier du manipulateur est réduite. Elle s'ouvre rapidement lorsque cette plage est importante. Vous disposez ainsi du débit hydraulique exact requis pour une fonction précise.

Les systèmes de régénération à commande électrique des bras et des flèches recyclent l'huile dans les vérins au lieu de l'envoyer dans le réservoir. Les charges sur les pompes principales sont ainsi réduites, pour des économies de carburant accrues et une réponse plus rapide. Les attaches rapides et les systèmes de commande d'outils fonctionnent avec des circuits hydrauliques auxiliaires pour prendre en charge une variété de godets et d'outils de travail Cat. Les systèmes de commande d'outils peuvent enregistrer les valeurs de débit et de pression de différents outils.

Structures

La flèche et le bras normaux de la 325F offrent une excellente polyvalence pour le chargement et le creusement tous-travaux. Les bras et flèches à géométrie variable (VA, Variable Adjustable*) permettent de travailler plus près des chaînes dans des espaces confinés et d'augmenter la capacité de levage. (*Disponibles en Europe uniquement).

Pour garantir une longue durée de vie, la 325F est dotée d'une structure de châssis en X modifiée qui résiste aux forces de levage et de creusement. La timonerie avant, soudée par robot pour une résistance optimale, offre des performances à long terme. De plus, le train de roulement extra-robuste de la 325F comporte d'imposants châssis porteurs, des galets inférieurs extra-robustes, des galets supérieurs forgés et des chaînes lubrifiées par graisse qui allongent considérablement la durée de vie des chaînes et réduisent les niveaux sonores lorsque la machine se déplace.

Confort/sécurité

La nouvelle cabine ROPS offre beaucoup plus d'espace pour le conducteur. Elle est également dotée de supports de fixation visqueux spéciaux, qui permettent d'isoler la structure des vibrations traversant le châssis. La garniture et les joints spéciaux à l'intérieur contribuent également à réduire les niveaux sonores pour le conducteur. Le système de climatisation automatique permet de conserver une température constante dans la cabine. Le siège chauffant (en option) entièrement réglable est associé à des accoudoirs et à des consoles à manipulateurs, également réglables, afin d'accroître la productivité du conducteur.

Facile à utiliser, le grand moniteur à diodes peut être programmé en 42 langues. Pour encore plus de commodité, la cabine est dotée de vastes espaces de rangement, de ports d'alimentation auxiliaires et d'une prise jack auxiliaire pour lecteurs MP3.

Pour garantir la sécurité du conducteur, la 325F est équipée d'un cadre de protection en cas de retournement (ROPS) intégré. Pour que le conducteur puisse entrer dans la cabine et en sortir en toute sécurité, des mains courantes ont été positionnées de manière stratégique. Un plaquage métallique antidérapant à boulons à tête fraisée recouvre les surfaces de marche. Dans la machine, un pare-feu intégral sépare le compartiment de la pompe hydraulique et celui du moteur. En outre, un contacteur de coupure du carburant, situé au niveau du sol, peut être actionné pour couper le moteur en cas d'urgence.

Les grandes surfaces vitrées de la cabine offrent une visibilité panoramique. La sécurité est accrue grâce aux quatre rétroviseurs et au système de caméra de vision arrière standard.

Performances

Comparée au modèle précédent (321D L CR), la 325F offre la même productivité tout en proposant des capacités de levage plus élevées (jusqu'à 7 % à l'avant et jusqu'à 9 % sur le côté), ainsi qu'une consommation de carburant réduite de 12 %.

Facilité d'entretien

La 325F a été conçue de manière à faciliter son entretien. La plupart des points d'entretien régulier sont accessibles depuis le sol et les filtres sont regroupés dans le compartiment des pompes. Les grandes portes de visite ainsi que le capot moteur en deux parties, avec vérin à gaz, offrent un accès simplifié aux principaux composants.

Autres éléments garantissant une grande facilité d'entretien : la pompe électrique d'amorçage de carburant, qui simplifie le remplacement des filtres à carburant, les orifices de prélèvement de liquides et prises de contrôle de pression faciles d'accès, ainsi que le filtre à particules diesel sans entretien.

Technologie

La technologie Cat Grade Control offre un guidage 2D de l'élévation de la pointe du godet pour aider le conducteur à atteindre des pentes et des surfaces planes précises. Les piquets et contrôles de nivellement habituels ne sont donc presque plus nécessaires. Le système AccuGrade permet un guidage en 3D pour la réalisation de coupes et de contours complexes.

Pour une meilleure assistance à la gestion de parc, les technologies Cat Link utilisent les données provenant des machines équipées de systèmes télémétriques (Product Link™) pour surveiller à distance les informations importantes comme les codes de diagnostics et d'événements, l'emplacement de la machine, le niveau de carburant, les durées d'inactivité et de fonctionnement, ainsi que d'autres informations détaillées transmises à l'application réseau sécurisée de Caterpillar, VisionLink®.  

Spécifications du modèle 325F

Moteur

C4.4 ACERT Cat

Puissance, ISO 14396122 kW – 166 PS
Puissance, ISO 14396
Puissance, ISO 9249
122 kW – 166 PS
120 kW – 163 PS
Poids en ordre de marche mini., kg
Poids en ordre de marche maxi., kg
25 349
25 907
Profondeur d'excavation maxi., mm
Portée max., mm
6 710
9 790

Godet standard, m3

1.19

Débit hydraulique maxi., l/min

429

Pression maxi. (équipement), kPa

35 000

Pression maxi. (mode de levage de charges lourdes), kPa

38 000

Effort de traction à la barre d'attelage, kN

203

Voie des chaînes, mm
Rayon d'encombrement arrière, mm
2 380
1 720

Vitesse de rotation, tr/min

11.2

Vitesse de translation, km/h

5.6

Les poids et dimensions ci-dessus correspondent à la 325F L équipée d'une flèche normale de 5,7 m et d'un bras R2.9 m  

Documents à imprimer

Note aux rédacteurs : Les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs spécifications auprès de leurs concessionnaires respectifs.

Contact presse

Représentants Caterpillar auprès de la presse spécialisée

Continent américain

Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly : Kelly_Johanna_L@cat.com

Europe, Afrique, Moyen-Orient

Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com

Adresse électronique générale : Cat_Trade_Press@cat.com

Contact

www.cat.com/requestCatinfo