LE MODÈLE 352F L XE CAT® PRÉSENTE DES TECHNOLOGIES DE POINTE POUR UN RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE MAXIMUM

Pour diffusion en Europe : octobre 2015
Numéro du communiqué : 337PR15

La nouvelle Pelle hydraulique 352F L XE Cat® est dotée de technologies uniques pour maximiser l'efficacité de votre chantier. La vanne exclusive du système de commande adaptatif (ACS, Adaptive Control System) Cat assure une réponse hydraulique ultra précise aux commandes du conducteur, offrant ainsi une réduction considérable de la consommation de carburant. De fait, selon les tests de validation technique, la consommation de carburant de la machine peut être réduite de 15 %, sans baisse de productivité, par rapport à celle d'un modèle 352F L standard.

Véritable « cerveau » du circuit hydraulique, la vanne ACS est conçue pour gérer intelligemment les restrictions et le débit. Elle s'ouvre lentement lorsque l'amplitude du levier du manipulateur est faible et rapidement lorsque le mouvement est ample. La vanne permet de s'assurer que le débit hydraulique, avec le volume exact nécessaire, est dirigé précisément là où il faut, quand il faut, pour fournir des forces de levage et d'excavation élevées.

Les avantages de la vanne ACS incluent notamment une précision exceptionnelle, une grande souplesse d'utilisation et une efficacité accrue, pour réduire la consommation de carburant, car les pompes hydrauliques ne produisent que le volume exact d'huile nécessaire pour la tâche à effectuer. Le système présente également une fonctionnalité de préchauffage automatique qui permet d'amener rapidement l'huile hydraulique à sa température de fonctionnement, afin de démarrer rapidement le matin lorsqu'il fait froid.

Trois modes de puissance (élevée, standard et éco) améliorent encore le rendement énergétique de la 352F L XE en permettant au conducteur d'adapter le rendement de la machine en fonction de l'application. Des économies de carburant supplémentaires sont garanties par un système de commande automatique du régime moteur qui réduit le régime moteur en fonction de la charge de la machine, et par un système de coupure automatique du ralenti moteur qui arrête le moteur lorsque celui-ci tourne au ralenti pendant un laps de temps prédéfini.

Technologies Grade & Payload

Le modèle 352F L XE est équipé de plusieurs technologies connectées de série. La commande de nivellement Cat offre une fonction de guidage de l'élévation de la pointe du godet en temps réel pour faciliter les travaux de nivellement et garantir une exécution plus rapide, plus précise et plus productive. La toute nouvelle technologie dont bénéficie la machine est la technologie Cat Payload, qui fournit une mesure de la charge utile en temps réel, alors que la flèche est en action. Cette technologie améliore l'efficacité et la vitesse de chargement tout en optimisant les charges utiles. Vous pouvez voir les charges sur le moniteur installé de série dans la cabine. Ainsi, vous savez quand la charge utile cible est atteinte, ce qui vous permet d'optimiser la productivité de l'ensemble de votre parc. Vous pouvez suivre la productivité directement depuis la cabine. Le conducteur peut accéder rapidement aux charges utiles, aux nombres de charges et de cycles, ainsi qu'aux totaux quotidiens. Les chefs de chantier peuvent accéder sans fil aux données sur les charges utiles et aux données de fonctionnement des machines via VisionLink®.

Structures extra-robustes

Le châssis inférieur de la 352F L XE est renforcé pour vous offrir de nombreuses années de performances continues et sans panne, tandis que le châssis de tourelle comporte des fixations spéciales pour soutenir la cabine ROPS. La flèche normale de 6,9 m à structure caissonnée (avec des bras de 2,9 et 3,35 m) et la flèche pour creusement intensif de 6,5 m (avec des bras de 2,5 et 3,0 m) sont dotées de pièces multiplaques épaisses, avec des plaques-chicanes de renfort, et de pièces moulées et forgées dans les zones de fortes contraintes. Le contrepoids est boulonné directement sur le châssis principal pour une rigidité optimale. Le train de roulement à voie variable extra-robuste de la 352F L XE intègre d'imposants châssis porteurs ainsi que des patins de chaîne, des maillons, des rouleaux et des roues libres en acier hautement résistant. La chaîne est lubrifiée et protégée contre les saletés et les débris.

Équipements de conduite

Silencieuse et confortable, la cabine homologuée ROPS de la 352F L XE est équipée d'une climatisation automatique pour maintenir une température constante quelle que soit la météo. Les commandes par manipulateur et les consoles peuvent être adaptées en fonction des préférences du conducteur. Le siège à dossier haut entièrement réglable comporte des fonctions de chauffage et de climatisation pour un confort incomparable. Le moniteur LCD facile à lire fournit des informations de fonctionnement en temps réel. La cabine comporte aussi de vastes espaces de rangement et des prises auxiliaires pour plus de commodité.

Polyvalence

La timonerie commune aux modèles des séries E et F Cat rend les outils de travail interchangeables. Une gamme d'outils de travail (comprenant des marteaux hydrauliques, des cisailles, des compacteurs et des cisailles universelles) confère à la nouvelle 352F L XE une polyvalence exceptionnelle. Les systèmes de commande d'outils hydrauliques auxiliaires offrent toute la puissance et la précision nécessaires aux outils de travail.

Facilité d'entretien

Le Moteur C13 ACERT™ Cat de la 352F L XE est conforme aux normes européennes Stage IV. Il utilise une commande électronique pour garantir une puissance optimale, des émissions réduites et un rendement énergétique élevé dans toutes les conditions de fonctionnement. Le système de contrôle des émissions n'impose aucune contrainte au conducteur et fonctionne sans interrompre les cycles de travail. Les éléments d'entretien régulier comme les points de graissage, les robinets à liquide et les filtres sont facilement accessibles depuis le sol. Les grandes portes se verrouillent en place pour faciliter l'entretien et sont conçues pour éviter toute pénétration de saletés et de débris. En outre, les refroidisseurs côte à côte augmentent la capacité de refroidissement de la 352F L XE et sont faciles à nettoyer.  

 

Spécifications du modèle 352F L XE

   
MoteurC13 ACERT Cat
Puissance, ISO 14396, HP (kW)431 (317)
Puissance, ISO 9249, HP (kW)413 (304)
Poids en ordre de marche min., kg *51120
Poids en ordre de marche max., kg **53790
Profondeur d'excavation max., mm7510
Portée max., mm11710
Débit hydraulique, l/min  750
Press. hyd. max., kPa (levage de charges lourdes)38000
Effort de traction à la barre d'attelage, kN335

Niveau de pression acoustique pour le conducteur, ISO 6396

69 dB(A)
Niveau de puissance acoustique extérieur, ISO 6395106 dB(A)

*avec flèche R6,9 m, bras R2.9TB, godet de 3,1 m³, chaînes de 600 mm à double arête

**avec flèche M6,55 m, bras M3.0UB, godet de 3,2 m³, chaînes de 900 mm à triple arête

###

Note aux rédacteurs : Les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs spécifications auprès de leurs concessionnaires respectifs.

CAT, CATERPILLAR, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Yellow » et l'habillage commercial « Power Edge », ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.  

VisionLink est une marque déposée de Trimble Navigation Limited, enregistrée aux États-Unis et dans d'autres pays.

©2015 Caterpillar Tous droits réservés  

Contact presse

Représentants Caterpillar auprès de la presse spécialisée

Continent américain

Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly : Kelly_Johanna_L@cat.com

 

Europe, Afrique, Moyen-Orient

Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com

 

Contactwww.cat.com/requestCatinfo