Une productivité et une simplicité d'utilisation sans précédent grâce aux technologies Cat® GRADE pour tracteurs

Diffusion en Europe : février 2016
Numéro du communiqué : 16PR16

Des plus petits tracteurs à chaînes jusqu'aux modèles surdimensionnés, les technologies Cat® GRADE pour tracteurs améliorent la productivité du conducteur pour aider les exploitants à générer un maximum de revenus. Véritable pionnier dans ce domaine, Caterpillar propose à ses clients un très large éventail de technologies Cat Connect sur l'ensemble de sa gamme de tracteurs, qui se déclinent aussi bien sous la forme de simples voyants à l'écran de la cabine que sous la forme de systèmes GPS complets adaptés aux plans de conception complexes.

Simple et intelligent

Extrêmement simples d'utilisation, les fonctionnalités Cat GRADE sont intégrées à la machine en usine : aucun matériel ou logiciel supplémentaire n'est nécessaire. Les conducteurs expérimentés bénéficient d'une productivité accrue, tandis que les moins expérimentés peuvent obtenir une meilleure qualité plus rapidement, ce dans un large éventail d'applications.

  • Cat Slope Assist permet aux conducteurs d'atteindre rapidement le degré de pente souhaité en maintenant automatiquement les angles de la lame de refoulement prédéterminés. Finition jusqu'à 39 % plus rapide, et jusqu'à 68 % d'augmentation de la qualité de surface, avec un effort du conducteur réduit jusqu'à 82 %*  (en option sur les modèles D4K2 et D5K2 ; de série sur les modèles D6K2, D6N, D6T**).
  • Cat Stable Blade contrôle les mouvements de la lame et, de concert avec le conducteur, module automatiquement le réglage en hauteur de manière à produire plus rapidement des pentes régulières, avec un minimum d'efforts (de série sur les modèles D4K2-D6K2, D6N, D6T, D7E).
  • Cat Slope Indicate affiche en temps réel la pente transversale et l'inclinaison longitudinale (avant/arrière) du tracteur pour permettre au conducteur de placer plus facilement la machine sur la pente souhaitée et de maintenir ce niveau à chaque passage. Bien qu'elle présente quelques différences mineures d'un modèle à un autre, l'interface utilisateur est toujours intégrée directement dans l'écran principal du tracteur (de série sur les modèles D4K2-D6K2, D6N, D6T, D7E, D8T, D9T, D10T, D11T).

Une technologie évolutive conçue dans un souci de productivité optimale

Pour aborder des plans de conception plus complexes, les tracteurs Cat peuvent être équipés de la technologie GRADE en option qui permet aux clients de sélectionner des fonctionnalités parfaitement adaptées aux exigences du chantier et à leur budget. Quel que soit leur niveau d'expérience, les conducteurs peuvent tirer parti de données de conception numériques, de dispositifs de guidage en cabine et d'une commande automatique des mouvements de la lame pour améliorer la précision du nivellement, limiter les retouches et réduire les coûts, aussi bien dans les applications de nivellement de finition que dans les travaux de terrassement de grande ampleur.

  • L'option Cat Grade Control 3D est un système de commande de nivellement intégré qui permet au conducteur d'améliorer l'efficacité du nivellement, la précision et la productivité dans les applications de refoulement et de nivellement de précision. Les antennes sont positionnées sur le toit de la cabine, éliminant ainsi les mâts et câbles connexes classiques montés sur la lame. Le système Cat AutoCarry™ et l'option de prééquipement AccuGrade™ sont inclus dans l'offre afin d'améliorer encore la productivité et la polyvalence. L'option de prééquipement AccuGrade permet de compléter le système Cat Grade Control 3D en y intégrant les options AccuGrade 2D Laser et AccuGrade UTS (en option sur les modèles D4K2-D6K2**, D6N, D6T, D8T, D9T).
  • Cat AccuGrade est un système de commande de nivellement installé par le concessionnaire. Il permet d'améliorer la polyvalence en termes de nivellement et d'adapter la capacité aux différents besoins. Il propose une sélection de lasers pour les travaux en 2D à plan plat ou en pente, un système de navigation globale par satellite (GNSS, Global Navigation Satellite System), une commande en 3D pour la réalisation de coupes et contours complexes, ou encore des systèmes utilisant une cellule de guidage (UTS, Universal Total Station) pour le nivellement de précision et de finition. AccuGrade utilise désormais des composants du système Slope Assist pour fournir des performances de nivellement encore plus élevées qu'auparavant (en option sur les modèles D4K2-D6K2, D6N, D6T, D7E, D8T, D9T, D10T).
  • L'option de prééquipement AccuGrade permet d'installer ou de mettre facilement à niveau les systèmes de commande de nivellement 2D et 3D AccuGrade Cat. Vous bénéficiez ainsi d'une machine plus polyvalente, avec une meilleure valeur de revente (en option sur les modèles D4K2-D6K2, D6N, D6T, D7E, D8T, D9T).

Pour plus d'informations sur les technologies Cat Grade pour tracteurs, contactez votre concessionnaire Cat ou rendez-vous sur le site www.cat.com.

*Étude de production sur Cat Slope Assist, décembre 2014

** Disponible mi-2016

Cat GRADE pour tracteurs.

Cat GRADE pour les tracteurs – Disponibilité des modèles

  Slope IndicateCat Slope AssistStable BladeCat   Grade Control   3DCat   AccuGrade  
Modèle de tracteurInstallé en usineInstallé en usineInstallé en usineInstallé en usineInstallé par le concessionnaire
D4K2● (2016)
D5K2● (2016)
D6K2● (2016)
D6N● (2016)
D6T■ (2016)
D7E------
D8T------
D9T------
D10T---------
D11T*------------

= Équipement de série   ● = Équipement en option

###

Note aux rédacteurs : les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs spécifications auprès de leurs concessionnaires respectifs.

CAT, CATERPILLAR, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Yellow » et l'habillage commercial « Power Edge », ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.  

VisionLink est une marque déposée de Trimble Navigation Limited, enregistrée aux États-Unis et dans d'autres pays.

©2016 Caterpillar Tous droits réservés  

Presse écrite

Espace réservé pour l'image

Télécharger l'image en haute résolution
Cat GRADE pour tracteurs. Cat Slope Assist permet aux conducteurs d'atteindre plus rapidement le degré de pente souhaité.

Espace réservé pour l'image

Télécharger l'image en haute résolution
Cat GRADE pour tracteurs. Le Tracteur D6T compte parmi les modèles de tracteur Cat pouvant être équipés du système Cat Grade Control 3D en option.

Contact presse

Représentants Caterpillar auprès de la presse spécialisée

Continent américain

Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly : Kelly_Johanna_L@cat.com

Europe, Afrique, Moyen-Orient

Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com

Contactwww.cat.com/requestCatinfo