La technologie Cat® GRADE avec ASSIST garantit un nivellement simple et rapide

Pour diffusion en Europe : avril 2016
Numéro du communiqué : 117PR16

La technologie Cat® GRADE avec ASSIST décuple l'efficacité et la productivité de la Pelle hydraulique 323 Cat. Ce système est la première fonction ASSIST avec commande de nivellement semi-autonome pour assister le conducteur disponible sur les pelles hydraulique Cat. Les réglages de nivellement, généralement effectués par le conducteur à l'aide de commandes manuelles, sont automatisés grâce à cette technologie. Quel que soit leur niveau d'expérience, les conducteurs peuvent atteindre leur objectif de nivellement jusqu'à 45 % plus vite qu'avec un nivellement classique.

Optimisée pour les pelles hydrauliques Cat, cette nouvelle technologie est simple à utiliser en tous points. Intégrée au système, à l'écran et aux manipulateurs Cat GRADE, elle permet au conducteur de créer facilement des conceptions simples en 2D dans la cabine, d'appuyer sur le bouton d'automatisation et de se mettre au travail. Les conducteurs peuvent bénéficier des fonctions de guidage intégrées au système de base sans devoir faire appel à une infrastructure de transfert de données. Par exemple, l'indication de niveau et les alertes sonores lors de l'utilisation de la technologie ASSIST pour réaliser des travaux de précision, sans infrastructure supplémentaire.

L'intégration à la machine et au circuit hydraulique permet à la lame de coupe de fournir toute sa puissance, avec un contrôle précis pendant toute l'opération de coupe. Le conducteur peut ainsi réaliser un nivellement rapide et précis, en fournissant moins d'efforts. Grâce à la flexibilité du système, les clients travaillant sur des plans de nivellement complexes peuvent ajouter Cat AccuGrade™ pour utiliser également la fonctionnalité 3D..

Fonctions d'assistance et de protection automatiques

La technologie ASSIST devient active en verrouillant la lame de coupe lorsque celle-ci se trouve à moins de 10 cm de la cible de nivellement. En outre, elle ajuste automatiquement les mouvements de montée/descente de la flèche et de sortie/rappel du godet. Le conducteur contrôle simplement la vitesse du bras à l'aide d'un seul levier, ce qui réduit considérablement les interventions manuelles. Le système automatise également les mouvements du godet pour que son angle reste constant. Le conducteur peut ajuster ce dernier pour adapter l'angle de coupe aux conditions d'excavation, et l'enregistrer pour qu'il soit appliqué automatiquement lors de la passe suivante. Pour supprimer les risques de coupe excessive, une fonction de protection de nivellement empêche la lame de coupe de s'enfoncer plus bas que la cible de nivellement. Ainsi, les entrepreneurs économisent du temps et de l'argent sur les retouches, le carburant, le contrôle de nivellement, les heures de main-d'œuvre et le matériel de remplissage.

Les fonctions PROTECT aident non seulement les clients à niveler rapidement, mais elles protègent aussi le conducteur et la machine lors des opérations à proximité d'obstacles et d'infrastructures dangereuses. Les fonctions PROTECT pour le sol et la limite en hauteur empêchent toute pièce de la flèche, du bras ou du godet de se trouver au-dessus ou en dessous d'un niveau prédéfini. La machine peut ainsi creuser dans des zones à plafond bas, par exemple en intérieur, sous des passages, ou bien à proximité d'infrastructures souterraines ou en surface. Les conducteurs peuvent rapidement désactiver la commande AUTO en déclenchant la neutralisation par simple pression.

Caractéristiques et fonctions

Des fonctions intelligentes de commande et de protection aident les entrepreneurs à effectuer davantage de travail. Les fonctions sont les suivantes :

  • GRADE avec ASSIST – ajuste automatiquement la montée/descente de la flèche et la sortie/le rappel du godet pour maintenir un nivellement constant.
  • ASSIST pour le conducteur – le conducteur contrôle d'une main la vitesse du bras, à l'aide d'un seul levier.
  • ASSIST pour l'angle de godet– automatise les réglages pour maintenir un angle de godet constant.
  • PROTECT pour le nivellement – empêche la lame de coupe de s'enfoncer plus bas que le niveau ciblé.
  • PROTECT pour la limite en hauteur + PROTECT pour le sol– empêche toute pièce de la flèche, du bras ou du godet de se trouver au-dessus ou en dessous d'un niveau prédéfini.
  • NEUTRALISATION par le conducteur – permet au conducteur de neutraliser la fonction AUTO.
  • Commande en 2D et 3D – fonctionne avec le système existant d'indication de niveau en 2D. Mise à niveau possible avec AccuGrade pour un guidage en 3D de la position et de l'élévation.

# # #

Note aux rédacteurs : Les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs caractéristiques auprès de leurs concessionnaires respectifs.

CAT, CATERPILLAR, leurs logos respectifs, « AccuGrade », la couleur « Caterpillar Yellow » et l'habillage commercial « Power Edge », ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.

©2016 Caterpillar Tous droits réservés  

Contact presse

Représentants Caterpillar auprès de la presse spécialisée

Continent américain

Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly : Kelly_Johanna_L@cat.com

Europe, Afrique, Moyen-Orient

Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com

Contactwww.cat.com/requestCatinfo