La technologie Cat® GRADE avec ASSIST garantit un nivellement simple et rapide

Pour diffusion en Europe : novembre 2015
Numéro du communiqué : 356PR15

La toute nouvelle technologie Cat® GRADE avec ASSIST offre des avantages incomparables pour le client en termes de rendement et de productivité. Elle établit une nouvelle norme pour les commandes de nivellement sur pelles hydrauliques. Il s'agit de la première fonction ASSIST avec commande de nivellement semi-autonome pour assister le conducteur. Disponible sur des pelles hydrauliques Cat, la 323E L est la première à en bénéficier. Les réglages de nivellement, généralement effectués par le conducteur à l'aide de commandes manuelles, sont automatisés grâce à la technologie GRADE avec ASSIST. Quel que soit leur niveau d'expérience, les conducteurs peuvent atteindre leur objectif de nivellement jusqu'à 45 % plus vite qu'avec un nivellement classique, et jusqu'à 30 % plus vite qu'avec des systèmes de commande de nivellement spécialisés.

Conception intégrée

Astucieusement conçue pour les pelles hydrauliques Cat, cette nouvelle technologie est simple à utiliser en tous points. Intégrée au système, à l'écran et aux manipulateurs Cat GRADE, elle permet au conducteur de créer facilement des conceptions simples en 2D dans la cabine, d'appuyer sur le bouton d'automatisation et de se mettre au travail. Les conducteurs peuvent bénéficier des fonctions de guidage intégrées au système de base (comme l'indication de niveau et les alertes sonores), tout en utilisant la technologie ASSIST pour réaliser des travaux de précision, sans matériel supplémentaire. L'intégration à la machine et au circuit hydraulique permet à la lame de coupe de fournir toute sa puissance, avec un contrôle précis pendant toute l'opération de coupe. Le conducteur peut ainsi réaliser un nivellement rapide et précis, avec moins d'effort. Grâce à la flexibilité du système, les clients travaillant sur des plans de nivellement complexes peuvent ajouter Cat AccuGrade™ pour utiliser également la fonctionnalité 3D.

Fonctions automatiques d'assistance et de protection

La technologie ASSIST aide le conducteur en verrouillant la lame de coupe lorsque celle-ci se trouve à moins de 10 cm de la cible de nivellement. En outre, elle ajuste automatiquement les mouvements de montée/descente de la flèche et de sortie/rappel du godet. Le conducteur contrôle simplement la vitesse du bras à l'aide d'un seul levier, ce qui réduit considérablement les interventions manuelles et la fatigue. Le système automatise également les mouvements du godet pour que son angle reste constant. Le conducteur peut ajuster ce dernier pour adapter l'angle de coupe aux conditions d'excavation, et l'enregistrer pour qu'il soit appliqué automatiquement lors de la passe suivante. Pour supprimer les risques de coupe excessive, une fonction de protection de nivellement empêche la lame de coupe de s'enfoncer plus bas que la cible de nivellement. Ainsi, les entreprises générales économisent du temps et de l'argent sur les retouches, le carburant, le contrôle de nivellement, la main-d'œuvre et le matériel de remplissage.

Les fonctions PROTECT aident non seulement les clients à niveler rapidement, mais elles protègent aussi le conducteur et la machine lors des opérations à proximité d'obstacles et d'infrastructures dangereuses. Les fonctions PROTECT pour le sol et le plafond empêchent toute pièce de la flèche, du bras ou du godet de se trouver au-dessus ou en dessous d'un niveau prédéfini. La machine peut ainsi creuser dans des zones à plafond bas, par exemple en intérieur, sous des passages, ou bien à proximité d'infrastructures souterraines ou en surface. Les conducteurs peuvent rapidement désactiver la commande AUTO en déclenchant la NEUTRALISATION par simple pression.

 
Caractéristiques et fonctions

Fonctions intelligentes de commande et de protection pour aider les client à effectuer davantage de travail.

  • GRADE avec ASSIST – ajuste automatiquement les mouvements de montée/descente de la flèche et de sortie/rappel du godet pour maintenir un nivellement constant.
  • ASSIST pour le conducteur – le conducteur contrôle d'une main la vitesse du bras, à l'aide d'un seul levier.
  • ASSIST pour l'angle de godet– automatise les réglages pour maintenir un angle de godet constant.
  • PROTECT pour le nivellement – empêche la lame de coupe de s'enfoncer plus bas que la cible de nivellement.
  • PROTECT pour le plafond + PROTECT pour le sol– empêche toute pièce de la flèche, du bras ou du godet de se trouver au-dessus ou en dessous d'un niveau prédéfini.
  • NEUTRALISATION par le conducteur – permet au conducteur de neutraliser la fonction AUTO.
  • Commande en 2D et 3D – fonctionne avec le système existant d'indication de niveau en 2D. Mise à niveau possible avec AccuGrade pour un guidage en 3D de la position et de l'élévation.

Disponibilité

La technologie Cat GRADE avec ASSIST est désormais disponible avec les nouvelles 323E L et peut être commandée en usine. Un kit d'adaptation est également disponible pour mettre à niveau les machines 323E L existantes. Rendez-vous sur www.cat.com pour trouver le concessionnaire le plus proche de chez vous.  

# # #

Note aux rédacteurs : Les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs spécifications auprès de leurs concessionnaires respectifs.

CAT, CATERPILLAR, leurs logos respectifs, « AccuGrade », la couleur « Caterpillar Yellow » et l'habillage commercial « Power Edge », ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.

©2015 Caterpillar Tous droits réservés

Contact presse

Représentants Caterpillar auprès de la presse spécialisée

Continent américain

Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly : Kelly_Johanna_L@cat.com

Europe, Afrique, Moyen-Orient

Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com

Contactwww.cat.com/requestCatinfo