Caterpillar équipe le nouveau Compacteur tandem vibrant CB10 d'un système de vibration et d'oscillation

Pour diffusion en Amérique du Nord et en Europe : novembre 2016 
Numéro du communiqué : 525PR16

Caterpillar Inc. annonce l'ajout d'un système de vibration et d'oscillation à sa gamme de compacteurs tandem vibrants en expansion. Le nouveau CB10 est un compacteur tandem vibrant de 10 t pouvant être équipé d'une association de cylindres vibrants et oscillants. Le CB10 doté d'une technologie d'oscillation partage les performances et la durée de vie éprouvées des compacteurs tandem vibrants Cat® existants. Il offre aux entreprises générales des solutions pour améliorer leur polyvalence, leur productivité et leur rendement.

Conception du système d'oscillation Caterpillar

La conception repose sur l'association du système de vibration verticale hautes performances de Caterpillar au niveau du cylindre avant et de la nouvelle technologie d'oscillation au niveau du cylindre arrière. Le cylindre avant à vibration verticale est disponible sous la forme d'un système Versa-Vibe™ ou bien à deux ou cinq amplitudes, qui permet un compactage initial. Le cylindre arrière à oscillation maintient des performances exceptionnelles pour garantir une régularité et une densité optimales.

Le système d'oscillation utilise la technologie éprouvée de balourd étanche développée par Caterpillar. Son intervalle d'entretien de 2 ans/2 000 heures offre aux entreprises générales une disponibilité optimale et des coûts d'entretien régulier réduits. La transmission de puissance durable utilise un système d'entraînement par courroie unique qui fournit une capacité de charge 2 fois supérieure à celle des systèmes de courroie de distribution, pour un fonctionnement plus fiable. L'enveloppe de cylindre durcie offre en outre une résistance exceptionnelle à long terme sur divers types de béton, et garantit une texture, une densité et une régularité exceptionnelles du revêtement.

Application

La polyvalence est une composante essentielle pour les entreprises générales qui souhaitent tirer le meilleur parti de leur équipement. Le CB10 Cat avec système de vibration et d'oscillation se prête à une large gamme d'applications, des grands projets autoroutiers aux travaux urbains de plus faible ampleur, mais tout aussi importants. Le cylindre avant utilise une vibration verticale qui propose des amplitudes et des options de fréquence adaptées aux couches les plus épaisses et au béton dur. Le système d'oscillation sur le cylindre arrière offre quant à lui des performances efficaces sur les couches fines et à proximité de structures sensibles, telles que les bâtiments ou les ponts, ou encore au niveau des infrastructures souterraines, comme les lignes à fibre optique, les conduites d'électricité, d'eau et de gaz.

Caractéristiques du CB10

Le CB10 reprend les nombreuses fonctions pratiques de son prédécesseur, le modèle CB54B. Il offre une visibilité et un contrôle exceptionnels. Son groupe motopropulseur souple d'utilisation est toujours aussi performant. Les améliorations apportées au circuit de pulvérisation d'eau, aux points d'accès pour l'entretien et au pack d'éclairage facilitent la vie des conducteurs et du personnel d'entretien. Par ailleurs, des capteurs infrarouges de température du revêtement ont été intégrés aux pare-chocs avant et arrière pour une protection et des performances accrues.

# # #

Note aux rédacteurs : les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs spécifications auprès de leurs concessionnaires respectifs.

CAT, CATERPILLAR, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Yellow » et l'habillage commercial « Power Edge », ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.

©2016 Caterpillar Tous droits réservés 

 

Contact presse

Représentants Caterpillar auprès de la presse spécialisée

Continent américain

Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly : Kelly_Johanna_L@cat.com

Europe, Afrique, Moyen-Orient

Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com

Contact www.cat.com/requestCatinfo