Caterpillar présente un nouveau tombereau souterrain plus compact

Pour diffusion mondiale : septembre 2016
Numéro du communiqué : 471PR16

Caterpillar ajoute le nouveau Tombereau souterrain AD22 Underground Truck à sa gamme de produits d'exploitation minière en roche dure. Affichant une charge utile de 22 tonnes (24,2 tonnes US), ce tombereau articulé est le plus petit de la gamme de produits Cat® mais il est conçu pour fournir des performances, une productivité et une durabilité égales à celle de ses équivalents éprouvés de plus grande taille. Son périmètre d'utilisation réduit ainsi que la souplesse de ses caractéristiques offrent une productivité accrue dans toutes les applications minières adaptées à sa catégorie.

Le modèle AD22 tire le meilleur de composants Cat éprouvés tels que le Moteur diesel C11 ACERT™. Ce moteur robuste délivre une puissance brute de 242 kW (325 HP) permettant d'atteindre une vitesse accrue en pente. Le nouveau tombereau dispose des mêmes composants majeurs que bon nombre de machines Cat afin de garantir une excellente disponibilité des pièces et de réduire les coûts liés aux stocks.  

La benne large facilite et accélère le chargement du tombereau. Plusieurs tailles de bennes sont disponibles afin que le tombereau soit optimisé pour toutes les applications minières adaptées à sa catégorie.

Le modèle AD22 reflète également les conceptions ergonomiques de Caterpillar en matière de commandes et d'instruments, ce qui aide les conducteurs à travailler efficacement. Un écran LCD couleur très lisible affiche l'état de la machine.

Le nouveau tombereau est proposé avec un poste de conduite ouvert ou une cabine fermée en option. Les deux sont certifiés ROPS/FOPS. La conception panoramique de la plate-forme offre une excellente visibilité sur l'avant du tombereau, tandis que l'écran LCD affiche la vue de la caméra de vision arrière lorsque le tombereau passe en marche arrière.

Annoncé au salon MINExpo 2016, le modèle AD22 sera commercialisé mi-2017, après avoir subi des tests rigoureux sur le terrain. Davantage de détails et de spécifications seront alors disponibles. Pour plus d'informations sur les tombereaux souterrains Cat, rendez-vous sur le stand Caterpillar au salon MINExpo 2016, contactez votre concessionnaire régional Cat ou rendez-vous sur le site : www.cat.com/mining

# # #

CAT, CATERPILLAR, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Yellow » et l'habillage commercial « Power Edge », ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.

©2016 Caterpillar Tous droits réservés

Contact presse

Représentants Caterpillar auprès de la presse spécialisée

Continent américain

Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly : Kelly_Johanna_L@cat.com

Europe, Afrique, Moyen-Orient

Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com

Adresse électronique générale : Cat_Trade_Press@cat.com

Contactwww.cat.com/requestCatinfo